This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Centro de Ayuda
¿Cómo pedir PCBs con agujeros avellanados (countersink holes) en JLCPCB?

¿Cómo pedir PCBs con agujeros avellanados (countersink holes) en JLCPCB?

Última actualización el Jan 19, 2026

JLCPCB ofrece el procesamiento de agujeros avellanados (countersink hole processing) como un servicio opcional para sus usuarios. Los agujeros avellanados (countersink holes), también conocidos como agujeros en forma de embudo (recessed holes), agujeros con rebajo (funnel holes) o agujeros en forma de flare (flare holes), se utilizan principalmente para permitir que las cabezas de los tornillos queden por debajo de la superficie de la PCB, evitando que las cabezas sobresalientes de los tornillos afecten el grosor total de la placa.


En la fabricación de PCB, un agujero avellanado se realiza primero perforando un agujero pasante (PTH o NPTH), y luego utilizando una broca cónica para mecanizar un rebaje a una profundidad controlada. Los agujeros avellanados se dividen en dos tipos:


1. Agujero avellanado cónico: La cabeza del tornillo tiene una forma cónica que va de arriba hacia abajo, de modo que, una vez instalado, la cabeza del tornillo o perno queda al ras o por debajo de la superficie de la PCB (actualmente, JLCPCB solo admite este tipo).

2. Agujero avellanado cilíndrico: La cabeza del tornillo tiene forma cilíndrica y transita directamente a un vástago cilíndrico más pequeño (este tipo no está actualmente soportado).




■ Descripción del proceso para agujeros avellanados:



■ Factores que afectan el tamaño del avellanado:

Actualmente, JLCPCB procesa únicamente agujeros avellanados cónicos. Para diámetros más grandes de agujeros pasantes, mayores profundidades de countersink y ángulos más amplios, el diámetro del countersink resultante también será mayor.




■ Consideraciones importantes para los agujeros avellanados:

1. Diámetro del agujero principal:

Debe mantenerse una distancia mínima de 0.2 mm de los pads, trazas y áreas de cobre circundantes para evitar daños durante el proceso de mecanizado.

2. Ángulo del countersink:

Debe coincidir con la forma del tornillo para evitar desajustes y asegurar un espacio de instalación adecuado.

3. Profundidad del countersink:

Debe determinarse en función del grosor total de la placa. El grosor restante (grosor total de la placa – profundidad del avellanado) debe ser mayor a 0,2 mm para evitar debilitar la sujeción del tornillo o causar fallos.

4. Dirección del countersink:

Se debe especificar desde qué lado se realizará el avellanado para asegurar una instalación correcta del tornillo.

5. Propiedad del countersink:

En general, el countersink heredará la misma propiedad que el agujero pasante. Por ejemplo, si el agujero pasante es PTH, el countersink también se realizará como PTH; si el agujero pasante es NPTH, el countersink será también NPTH.


Consejos:

1. JLCPCB puede producir tanto agujeros avellanados PTH como NPTH (normalmente, si el agujero pasante es PTH, el countersink también se realizará como PTH, si el agujero pasante es NPTH, el avellanado será NPTH).

2. Al realizar un pedido, además de indicar el diámetro del agujero principal, el diámetro del agujero primario, el ángulo del avellanado, la propiedad del agujero y la dirección, también se debe adjuntar una imagen de la ubicación del agujero avellanado.