This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Welche Prüfmöglichkeiten bietet der SMT-Bestückungsservice von JLCPCB?

Welche Prüfmöglichkeiten bietet der SMT-Bestückungsservice von JLCPCB?

Zuletzt aktualisiert am Feb 18, 2026

In der SMT-Montage ist die Inspektionsfähigkeit ein entscheidender Faktor, der direkt die Stabilität der Lötqualität und die langfristige Zuverlässigkeit von PCBA-Produkten bestimmt.

Um Konsistenz und Prozesskontrolle während der Massenproduktion zu gewährleisten, hat JLCPCB multidimensionale Maßnahmen zur Inspektion und Prüfung der Lötqualität im gesamten SMT-Herstellungsablauf implementiert.

Diese Maßnahmen ermöglichen eine vollständige Prozessüberwachung des Lotpasten-Drucks, der Bauteilplatzierung und der Lötresultate, wodurch potenzielle Lötprobleme frühzeitig erkannt und kontrolliert werden können. Dies stellt sicher, dass die gelieferten Produkte konsistent den Prozessspezifikationen und Kundenanforderungen entsprechen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Methoden zur Lötqualitätsprüfung beschrieben, die im SMT-Montageprozess von JLCPCB eingesetzt werden.


1. SPI (Solder Paste Inspection – Lotpasteninspektion)

SPI ist ein zentrales Inspektionssystem in der SMT-Fertigung, das verwendet wird, um die Qualität des Lotpasten-Drucks zu kontrollieren. JLCPCB setzt 3D-SPI-Systeme ein, um die Lotpaste nach dem Druck hochpräzise zu analysieren und eine zuverlässige Qualitätsgrundlage für die anschließende Bauteilplatzierung und Reflow-Lötprozesse zu schaffen.

SPI (Solder Paste Inspection)3D SPI systems to perform high-precision analysis of solder paste

Inspektionsposition

Die SPI-Inspektion erfolgt nach dem Lotpasten-Druck und vor der Bauteilplatzierung und dient als Front-End-Qualitätskontrolle im SMT-Prozess.

Durch die Inspektion der Lotpaste zu diesem Zeitpunkt können potenzielle Defekte erkannt werden, bevor das Löten beginnt, wodurch Probleme in nachfolgende Prozessschritte nicht übertragen werden.

Inspektionsumfang

Mit 3D-SPI-Systemen führt JLCPCB eine umfassende Inspektion der geometrischen Eigenschaften der gedruckten Lotpaste durch, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

• Lotpastenvolumen
• Lotpastenfläche
• Lotpastenhöhe
• X/Y Positionsabweichung
• Lotpastenform und Kantenabsackung
• Druckfehler wie Brückenbildung, zu wenig Lot, zu viel Lot und Lötspitzen

Hinweis: SPI konzentriert sich auf die visuellen und geometrischen Eigenschaften der Lotpaste. Chemische Eigenschaften wie Flussmitteldynamik, Oxidationsgrad oder Benetzungsfähigkeit werden nicht bewertet.

3D SPI Inspection Scope

Wert und Bedeutung

In der praktischen SMT-Produktion entstehen die meisten Lötdefekte durch Abnormalitäten während des Lotpasten-Drucks. Als Startpunkt des Lötprozesses bestimmt der Lotpasten-Druck direkt Lotvolumen, Position und Morphologie, was entscheidend für Platziergenauigkeit und Reflow-Lötresultate ist.

Durch SPI-Inspektionen vor der Bauteilplatzierung und Reflow-Lötung können potenzielle Risiken wie zu wenig Lot, zu viel Lot, Fehlausrichtung oder Lötbrücken frühzeitig erkannt werden. Da nachgelagerte Prozesse Druckfehler nicht korrigieren können, würde das Durchlassen solcher Probleme den Nacharbeitsaufwand und die Kosten erheblich erhöhen und eventuell sogar zu Chargenfehlern führen.

Aus diesem Grund integriert JLCPCB SPI-Inspektionen unmittelbar nach dem Lotpasten-Druck, um Front-End-Qualitätskontrollen durchzuführen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Lötdefekten an der Quelle reduziert und die Gesamtausbeute verbessert wird.


2. AOI (Automated Optical Inspection – Automatische optische Inspektion)

AOI ist ein zentrales Inspektionssystem in der SMT-Fertigung, das zur Kontrolle der Bauteilplatzierung und der Lötoptik verwendet wird. Es ist eine der am weitesten verbreiteten und standardisierten Inspektionsmethoden der Branche.

In der SMT-Produktion ist JLCPCB mit 2D- und 3D-AOI-Systemen ausgestattet, um eine systematische und standardisierte Inspektion von Platzierung und Lötresultaten durchzuführen und die Produktoptik und Montagequalität vor dem nächsten Prozessschritt zu kontrollieren.

AOI (Automated Optical Inspection)

Inspektionsposition

AOI-Inspektionen werden typischerweise nach der SMT-Platzierung und nach der Durchsteckmontage durchgeführt, um eine umfassende visuelle Kontrolle der fertig montierten PCBAs zu ermöglichen.

Durch die Platzierung von AOI an kritischen Prozesspunkten können fehlerhafte Leiterplatten erkannt und isoliert werden, bevor sie in nachfolgende Prozesse gelangen, wodurch Fehlerverstärkung oder -durchschleppung verhindert wird.

Inspektionsumfang

AOI-Systeme verwenden hochauflösende Industriekameras, um PCB-Oberflächen zu scannen und die erfassten Bilder mit Referenzdaten oder Prozessparametern zu vergleichen. Wichtige Prüfpunkte sind:

• Fehlende, falsche oder verkehrte Bauteile
• Bauteilfehlplatzierung, Schräglage oder Tombstoning
• Lötstellenfehler wie unzureichendes Lot, überschüssiges Lot oder Lötbrücken

2D-AOI wird hauptsächlich für die planare Optik- und Platzierungsinspektion eingesetzt, während 3D-AOI zusätzlich Lötstellenhöhe, Volumen und dreidimensionale Profile misst und analysiert, was die Erkennung feiner Bauteile verbessert.

Durch AOI kann eine flächendeckende Inspektion der gesamten Leiterplatte erreicht werden, wodurch auch subtile Fehler erkannt werden, die bei manueller visueller Kontrolle leicht übersehen werden.

Automated Optical Inspection Scope

Wert und Bedeutung

AOI bietet Vorteile wie hohe Inspektionsgeschwindigkeit, exzellente Wiederholbarkeit und konsistente Beurteilungskriterien, wodurch es besonders für mittlere bis große Serien und stabile Massenproduktion geeignet ist.

Verglichen mit traditioneller manueller Inspektion bietet AOI folgende Vorteile:

• Einheitliche Prüfstandards, Minimierung subjektiver Unterschiede und Ermüdung der Bediener
• Hohe Prüfgeschwindigkeit, kompatibel mit kontinuierlichen Produktionszyklen
• Rückverfolgbare Prüfergebnisse, Unterstützung von Qualitätsanalyse und kontinuierlicher Verbesserung

Durch 2D- und/oder 3D-AOI kann JLCPCB Platzierungs- und Lötfehler frühzeitig erkennen und abfangen, Nacharbeitsraten und Kundenfehlerwahrscheinlichkeit senken und die Stabilität der Lieferqualität sicherstellen.


3. Visuelle Inspektion

Die visuelle Inspektion ist eine grundlegende Qualitätskontrollmethode in der SMT-Produktion, die von geschulten und erfahrenen Prüfern durchgeführt wird, welche das Erscheinungsbild und den Lötzustand von PCBAs direkt visuell bewerten, unterstützt durch notwendige Hilfsmittel.

PCB Visual Inspection

Inspektionsposition

Die visuelle Inspektion erfolgt typischerweise nach der SMT-Platzierung und nach der Durchsteckmontage und dient als ergänzender Kontrollpunkt an wichtigen Prozessstufen.

Sie dient zur Verifizierung automatischer Inspektionsergebnisse und zur manuellen Überprüfung von Bedingungen, die von Inspektionsgeräten schwer exakt beurteilt werden können.

Inspektionsumfang

Im Vergleich zu automatischen Inspektionssystemen bietet die manuelle visuelle Inspektion in bestimmten Szenarien größere Flexibilität und spielt eine effektive ergänzende Rolle, insbesondere bei:

• Irregulären Bauteilstrukturen, speziellen Layouts oder schwer zugänglichen Bereichen
• Schneller Identifizierung und Verifizierung offensichtlicher optischer Abweichungen
• Direkter Bestätigung von Lötstellen und Bauteilpolung
• Kunden-spezifischen kritischen Positionen oder kosmetischen Anforderungen

Durch menschliches Eingreifen kann eine gezieltere Inspektion komplexer Strukturen oder individueller Anforderungen erfolgen, wodurch die praktische Wirksamkeit der Qualitätskontrolle erhöht wird.

Wert und Bedeutung

Die visuelle Inspektion reduziert weiter das Risiko, dass offensichtliche Erscheinungsfehler in nachfolgende Prozesse gelangen oder den Kunden erreichen, und ist besonders geeignet für Kleinserien und Produkte mit komplexen mechanischen Strukturen.

Hinweis: Die manuelle visuelle Inspektion ist vor allem zur Erkennung stark sichtbarer Fehler wirksam. In Bezug auf Konsistenz, Erkennung subtiler Lötfehler und Wiederholbarkeit kann sie automatisierte Systeme wie AOI nicht ersetzen. Daher wird die visuelle Inspektion bei JLCPCB als ergänzende Maßnahme innerhalb des automatisierten Inspektionsrahmens eingesetzt.

Durch die Kombination von automatischer Inspektion + manueller Verifizierung gewährleistet JLCPCB Inspektionseffizienz und reduziert effektiv Fehlalarme und übersehene Defekte, wodurch die Gesamtabdeckung und Stabilität der PCBA-Qualität verbessert wird.


4. Röntgeninspektion

Die Röntgeninspektion ist eine entscheidende Methode in der SMT-Produktion, die die innere Struktur von Lötstellen bewertet. Sie wird hauptsächlich für Bauteiltypen eingesetzt, die mit visueller Inspektion oder AOI nicht effektiv überprüft werden können, und dient als Schlüsselprozess für hochdichte und hochzuverlässige PCBAs.

X-Ray Inspection

Inspektionsposition

Die Röntgeninspektion erfolgt typischerweise nach der SMT-Montage und ermöglicht eine zerstörungsfreie Kontrolle vollständig gelöteter PCBAs, um den Zustand versteckter Lötstellen zu bewerten.

Inspektionsumfang

Röntgensysteme erzeugen Bilder der PCB- und Lötstellenstruktur, sodass Morphologie, Lotverteilung und Verbindungen detailliert analysiert werden können.

Untersuchungsfokus:

• Integrität und Abdeckung der Lötstellen
• Porenbildung innerhalb der Lötstellen
• Brückenbildung oder Fehlausrichtung von Lötbällen
• Interne Lötfehler wie Kaltlötstellen, schlechte Benetzung oder Scheinlötstellen

Wert und Bedeutung

Mit zunehmender Miniaturisierung und höherer Integration elektronischer Produkte werden Bauteile mit Bodenkontakten wie BGA, QFN und LGA immer häufiger eingesetzt. Bei diesen Bauteilen sind Lötstellen vollständig unter dem Bauteil verborgen, sodass visuelle Inspektion und AOI allein keine effektive Qualitätsbewertung ermöglichen.

Röntgeninspektion zielt gezielt auf diese nicht sichtbaren Lötstellen ab, ermöglicht frühzeitige Erkennung von Lötproblemen und stellt sicher, dass die Lötqualität kontrolliert bleibt. Sie ergänzt AOI, das sich primär auf Erscheinungsbild und Platzierung konzentriert, und identifiziert versteckte Defekte, die von menschlicher Sicht oder AOI-Systemen nicht erkannt werden.

Diese Methode wird in Branchen wie Industrieautomation, Medizintechnik und Kommunikation eingesetzt, in denen hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität erforderlich sind. Für Produkte mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen integriert JLCPCB Röntgeninspektionen, um die Lötqualität weiter zu sichern und die Rückverfolgbarkeit sowie Ursachenanalyse zu unterstützen.

X-ray inspection showing through-hole and via solder filling distribution on a PCBX-ray inspection of a QFP package showing internal solder joint integrity and lead alignment

5. Flying-Probe-Test

Der Flying-Probe-Test ist ein elektrisches Prüfsystem ohne spezielle Testvorrichtungen. Hochpräzise bewegliche Sonden („Flying Probes“) kontaktieren nacheinander Bauteilpads oder Testpunkte auf der PCBA nach vordefinierten Koordinaten, um die elektrische Funktion Punkt für Punkt zu prüfen.

Er eignet sich besonders für Prototypen, NPI und Klein- bis Mittelserienfertigung.

Flying Probe Test

Flying Probe Test

Testposition

Der Test erfolgt typischerweise nach der SMT-Platzierung und vor der Durchsteckmontage, d.h. nach der Oberflächenmontage und vor nachfolgenden Prozessschritten.

Testumfang

Flying-Probe-Tests prüfen die elektrische Integrität durch direkten Kontakt mit Bauteilpads:

• Bauteilwertprüfung: Überprüfung, ob gemessene Bauteilwerte den Spezifikationen entsprechen
• Offen- und Kurzschlusserkennung: Prüfung auf ungewollte Unterbrechungen oder Kurzschlüsse
• Elektrische Eigenschaften der Bauteile: Bestätigung von Durchlassspannung, Leitfähigkeit und Polung

Wert und Bedeutung

• Hohe Kosteneffizienz: Keine Vorrichtungen erforderlich, schnelle Programmierung für verschiedene PCBAs
• Hohe Testgenauigkeit: Präzise Positionierung und wiederholbare Messergebnisse (unterstützt Bauteile bis 0201, ±0,02 mm Genauigkeit)
• Hohe Flexibilität: Anpassung der Testprogramme an unterschiedliche Designs und Kundenanforderungen

Flying-Probe-Test ist eine kundenspezifische SMT-Prüfung und hilft, Lötqualität und elektrische Grundzuverlässigkeit frühzeitig zu kontrollieren.

Flying Probe Test Provided by JLCPCB

6. FCT (Functional Circuit Test – Funktionstest)

FCT prüft, ob die tatsächliche Funktionalität einer PCBA den Konstruktionsanforderungen entspricht.

Functional Circuit Test

Testposition

FCT erfolgt typischerweise vor Versand als letzte Funktionsprüfung, um potenzielle Anomalien vor Lieferung abzufangen.

Testumfang

Die voll bestückte PCBA wird über Testvorrichtungen oder spezielle Prüfausrüstung eingeschaltet und nach Kundenspezifikationen getestet.

Besonderheit: Firmware-Programmierung
Firmware kann als Teil des Funktionstests programmiert werden, um grundlegende Funktionsvalidierung zu erreichen.

Wert und Bedeutung

FCT ergänzt visuelle Inspektion, SPI, AOI und Röntgenkontrolle, indem es die tatsächliche Funktion unter realen Bedingungen prüft, insbesondere bei Produkten mit hohen Anforderungen an Funktionalität und Zuverlässigkeit.

Functional Circuit Test Provided by JLCPCB

Übersicht Inspektionssystem und Qualitätssicherung

Durch die kombinierte Anwendung von SPI, AOI, Röntgeninspektion, Flying-Probe-Test und FCT hat JLCPCB ein umfassendes Qualitätssicherungssystem etabliert, das Prozesskontrolle, Lötqualitätsprüfung und Funktionsvalidierung während des gesamten SMT-Produktionszyklus abdeckt.

Jede Inspektions- und Teststufe hat eine eigene Rolle und arbeitet koordiniert, um potenzielle Risiken frühzeitig abzufangen und sicherzustellen, dass Lötqualität und Lieferstabilität stets den Kundenanforderungen entsprechen.

Für Details zu personalisierten Services und verfügbaren Optionen siehe das offizielle Help Center:
https://jlcpcb.com/help/article/jlcpcb-supported-personalized-services