This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Technischer Leitfaden: Erstellung von Mehrfarb-Siebdruck in EasyEDA

Technischer Leitfaden: Erstellung von Mehrfarb-Siebdruck in EasyEDA

Zuletzt aktualisiert am Nov 19, 2025

JLCPCB ist einer der wenigen Leiterplattenhersteller, der Mehrfarb-Siebdruck anbieten kann.

Um eine mehrfarbige Leiterplatte zu produzieren, ist ein Design mit mehrfarbigem Siebdruck erforderlich.

Derzeit unterstützt unser Produktionsprozess ausschließlich Gerber-Dateien mit farbigen Siebdruckebenen, die aus EasyEDA Pro exportiert wurden.

In der folgenden Anleitung führen wir Sie durch den Entwurf von Mehrfarb-Siebdrucken mit EasyEDA Pro, einschließlich des Importierens von Farbbildern, Festlegens von Zeichenfarben und Exportierens von Produktionsdateien für Bestellungen über JLCPCB.



Aktivieren des Farbsiebdruckverfahrens


Beginnen Sie, indem Sie die Option „Use JLCPCB Color Silkscreen Process“ in den PCB-Einstellungen aktivieren:
Settings icon → PCB / Footprint → General → Using JLC color silkscreen technology

Importieren von Farbbildern


EasyEDA unterstützt den Import von Farbbildern über das obere Menü: Top Menu → Place → Imag. Unterstützt werden PNG- und SVG-Vektorbilder. Im Importdialog aktivieren Sie die Option, das Bild in Originalqualität zu platzieren. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, versuchen Sie, das Bild in einem anderen Dateiformat hochzuladen.



Das Bild wird automatisch auf der Top-Silkscreen-Ebene platziert, kann jedoch bei Bedarf auf die Dokumentationsebene oder die Bottom-Silkscreen-Ebene verschoben werden.





Festlegen der Siebdruckfarben von Bauteilen


Nachdem Sie ein Bauteil ausgewählt haben, können Sie dessen Siebdruckfarbe im Eigenschaftenfeld auf der rechten Seite einstellen.


Alle Linien, Texte, Referenzbezeichner und andere Siebdruckelemente, die zu diesem Bauteil gehören, werden in dieser Farbe gedruckt.



Festlegen der Siebdruckfarben der Platine


Klicken Sie auf eine freie Fläche auf der Arbeitsfläche, um die Farbsiebdruck-Einstellungen im Eigenschaftenfeld auf der rechten Seite aufzurufen.



Top/Bottom Side Board Colors: Standard ist Weiß. Da die Platine im Farbdruckverfahren hergestellt wird, muss zuerst eine Basisschichtfarbe gedruckt werden – diese Einstellung bestimmt die Grundfarbe.

Top/Bottom Side Silkscreen Colors: Die Standard-Siebdruckfarben, wie z. B. Referenzbezeichner und Bauteilumrisse. Wenn ein Bauteil eine individuell festgelegte Siebdruckfarbe hat, hat diese Vorrang vor der Standardfarbe.



Vorschau des Farbsiebdrucks


Über das obere Menü: Top Menu → View → 2D/3D Preview können Sie den farbigen Siebdruck und die Bilder in der Vorschau anzeigen.

Sie müssen im Eigenschaftenfeld auf der rechten Seite die Silkscreen Technology auf Colorful Silkscreen einstellen, um den Farbeffekt zu sehen.



Exportieren der Produktionsdateien


Nach dem Abschluss der Einstellungen und der Bearbeitung des Farbsiebdrucks exportieren Sie die Produktionsdatei für Farbsiebdruck. Öffnen Sie das obere Menü: Top Menu → Export → PCB Fabrication File (Gerber)

Aktivieren Sie die Silkscreen-Option, um den Farbsiebdruck zu exportieren, und exportieren Sie anschließend die Gerber-Dateien.


Hinweis:


Wenn Ihre Leiterplatte mit Farb-Siebdruck den JLCPCB-SMT-Service benötigt, stellen Sie sicher, dass die „Panelize“-Funktion mit Randstegen eingestellt ist.

Andernfalls wird der Farbsiebdruck bei Auswahl des SMT-Services nicht gedruckt.



Klicken Sie auf „Set Technology Side“ oder öffnen Sie das Menü Top Menu → Tools → Panelize. Wählen Sie die Panelisierungsmethode („Stamp Hole“ / „V-CUT“), und aktivieren Sie Process Edges („Create Technology Side“). Das Panel-Format kann 1 (Spalte) × 1 (Reihe) sein, oder Sie legen ein anderes Format fest, wenn Sie mehrere Leiterplatten pro Panel benötigen.





Nach dem Export der Gerber-Dateien enthält das Gerber-Zip-Archiv die speziell für den Mehrfarb-Siebdruck von JLCPCB vorgesehenen Dateien:



Bestellung von Mehrfarb-Leiterplatten


Sie können direkt in EasyEDA bestellen oder die aus EasyEDA exportierten Gerber-Dateien auf der JLCPCB-Angebotsseite hochladen.

Sie müssen im JLCPCB-Bestellsystem die entsprechenden Optionen auswählen, um Mehrfarb-Siebdruck zu aktivieren.

Derzeit unterstützt der Mehrfarb-Siebdruck die folgenden PCB-Spezifikationen:

Lagen2-lagig, 4-lagig
PlatinengrundfarbeWeiß
Kupferdicke außen1oz
OberflächenfinishENIG
Goldschichtdicke1u
Via-AbdeckungTented, Untented, Plugged
LieferformatEinzelplatine oder vom Kunden erstelltes Panel



Wählen Sie in den Advanced Options unter Silkscreen Technology die Option „EasyEDA multi-color silkscreen“.




Wichtige Hinweise zu Mehrfarb-Siebdruck-Leiterplatten


Die EasyEDA-Farbsiebdruck-Produktionsdateien sind getrennt von den Gerber-Dateien.

JLCPCB passt die Gerber-Dateien der Kunden an, um Kompatibilität mit unseren Produktionsbedingungen sicherzustellen,

doch diese Anpassungen werden nicht auf die Farbsiebdruck-Dateien übertragen.

Wenn die Gerber-Anpassungen unsere Fehlertoleranz von 2 mm überschreiten, wird der Mehrfarb-Siebdruck nicht in die Produktionsdateien übernommen.

Beachten Sie daher die folgenden Designfaktoren, die Gerber-Anpassungen verursachen und somit die Produktion des Farbsiebdrucks beeinflussen können:


Hinweis:

Bitte stellen Sie sicher, dass die PCB-Panelgröße ≥ 70 × 70 mm beträgt, wenn ein V-Cut vorhanden ist.

Bei kleineren Größen sollten Sie das Panel mit Mouse Bites versehen.




Einstellungen der Randstege für JLCPCB-SMT-Bestückung:



Für Panels, die bei JLCPCB SMT-bestückt werden, gibt es spezifische Designanforderungen für Randstege. Wenn Ihr Design diese Standards nicht erfüllt, passen Sie die Randstege bitte an. Das Überschreiten der Fehlertoleranz bei diesen Anpassungen kann dazu führen, dass der Mehrfarb-Siebdruck nicht gedruckt wird. Stellen Sie sicher, dass Panels für die SMT-Bestückung den V-Cut-Panelisierungsstandards entsprechen.

Wenn die Größe kleiner als 70 × 70 mm ist, fügt unser System automatisch Randstege hinzu, um die Größe zu vergrößern, und unsere Ingenieure richten den Mehrfarb-Siebdruck auf der Leiterplatte für Sie aus. Die Randstege werden bei regelmäßig geformten PCBs mit V-Cut hinzugefügt, bei unregelmäßig geformten Leiterplatten jedoch mit Mouse Bites.


EasyEDA Pro Panelize-Einstellungen:


Derzeit wird der Mehrfarb-Siebdruck von der Panelize-Funktion in EasyEDA Pro nicht vollständig unterstützt,

da die automatische Panelisierung den Mehrfarb-Siebdruckinhalt nicht dupliziert.

Die exportierte Mehrfarb-Siebdruck-Gerber-Datei enthält nur Daten der Hauptplatine,

andere Platinen enthalten keine Mehrfarb-Siebdruck-Dateien

(wie im Bild gezeigt – rechts die Designvorschau, links das tatsächliche Produktionsergebnis).