This website requires JavaScript.

PCB設計における光カプラーの使用の重要性

Blog  /  PCB設計における光カプラーの使用の重要性

PCB設計における光カプラーの使用の重要性

Nov 24, 2024

PCB設計における光カプラーの使用の重要性

 PCB設計では、マイクロコントローラ信号の保護と安定性を確保することが最も重要です。これを達成する最も効果的な方法の1つは、オプトカプラを使用することです。 これらのコンポーネントは、高電圧回路やノイズから敏感なマイクロコントローラの信号を保護するために不可欠な光グランド絶縁を提供します。この記事では、PCB設計にオプトカプラを使用することの重要性を説明し、JLCPCBコンポーネントライブラリで利用可能なさまざまなオプトカプラモデルを紹介します。

オプトカプラとは何ですか?

 オプトカプラは光アイソレータとも呼ばれ、光を使用して2つの分離された回路間で電気信号を伝送する電子部品です。通常、LEDとフォトトランジスタを単一のパッケージに封入して構成されています。LEDに電気信号が印加されると、フォトトランジスタが感知する光が放出され、対応する電気出力が生成されます。このメカニズムは、入力と出力の間に電気的絶縁を提供し、高電圧が敏感な低電圧回路に影響を与えないようにします。



Structure of an Optocoupler

PCB設計でオプトカプラーを使用する理由は何ですか?

絶縁:オプトカプラは、回路のさまざまな部分間の電気的絶縁を提供し、高電圧やノイズから敏感なコンポーネントを保護します。

シグナルインテグリティ:ノイズの多い環境による干渉を防ぎ、シグナルインテグリティを維持し、マイクロコントローラの信号がクリーンで正確であることを保証します。

安全性:高電圧セクションと低電圧セクションを分離することで、光カプラーは電子設計の安全性を高め、損傷や感電のリスクを低減します。

汎用性:オプトカプラーは、電源回路、通信インターフェース、信号処理など、さまざまなアプリケーションに使用できるため、PCB設計における汎用性の高いコンポーネントです。



Optocoupler in a PCB Circuit


JLCPCB部品ライブラリの光カプラーモデル

JLCPCBは、さまざまなアプリケーションに適した幅広いオプトカプラモデルを提供しています。いくつかの例は次のとおりです。

4N35:一般的な用途のフォトカプラで、フォトトランジスタ出力を備えており、一般的な用途の絶縁に適しています。

PC817:高絶縁電圧の低コストオプトカプラで、低電圧回路を高電圧部から絶縁するのに最適です。

HCPL-3700 : 精密な信号分離が必要なアプリケーションに使用される、しきい値検出機能を備えた高度な光カプラーです。

TLP521 : 通信および信号処理アプリケーションに使用される高速光カプラーです。



Various Optocoupler Models in the JLCPCB Parts Library

JLCPCB部品ライブラリの様々な光カプラーモデル


光カプラーの実際のアプリケーション

電源の絶縁:光カプラーは、電源の制御信号を絶縁するために使用され、高電圧変動が低電圧制御回路に影響を与えないようにします。

マイクロコントローラの保護:光カプラーは、マイクロコントローラの入力と出力を外部回路から分離し、電圧スパイクやノイズからマイクロコントローラを保護します。

データ通信:光カプラーは、シリアル通信インターフェースでデータラインを分離して保護し、安定したデータ伝送を確保するために使用されます。

信号分離:信号処理アプリケーションでは、光カプラーはノイズの多い部分を敏感なコンポーネントから分離し、信号の整合性を維持するのに役立ちます。

結論

 光カプラーは、光グランド絶縁を提供し、マイクロコントローラの信号を保護し、電子回路の全体的な信頼性と安全性を向上させることにより、PCB設計において重要な役割を果たします。JLCPCB部品ライブラリは、さまざまな設計要件に対応するさまざまな光カプラーモデルを提供しています。フォトカプラをPCB設計に組み込むことで、堅牢で信頼性の高い性能を確保し、マイクロコントローラやその他の敏感なコンポーネントを高電圧やノイズから保護することができます。





 オプトカプラを効果的に使用することで、PCB設計の性能と安定性を大幅に向上させることができ、現代の電子製品に不可欠なコンポーネントとなります。電源、通信インターフェース、信号処理回路のいずれを設計する場合でも、光カプラーは、回路を安全に保ち、正しく動作させるために必要な絶縁と保護を提供します。



Recent Posts