ブラインド対埋め込みビア:PCB設計のための総合ガイド
プリント回路基板(PCB)は、銅箔の回路層が積み重なっており、異なる回路層間の接続はビアに依存しています。穴あけ機やレーザーで開けた穴をそのままにしておくと、電気を通すことができません。 もともと開けた穴の表面は非導電性の樹脂のみであるため、開けた穴の表面に導電性材料(通常は銅)の層をメッキする必要があります。 このようにして、電流は他の銅箔の層を介して伝播します。プリント基板で一般的に見られるいくつかのタイプのビアを見てみましょう。 基本的なスルーホールビアはボード全体を貫通しますが、ブラインドビアと埋め込みビアと呼ばれるより高度な構造は、ボードを完全に貫通せず、隣接する層間でのみ接続されます。この記事では、ブラインドビアと埋め込みビアの詳細な概要、製造技術、設計上の考慮事項、信頼性要因、およびアプリケーションについて説明します。 ブラインドビアとは何ですか? ブラインドビアは、ボードの最外層を1つ以上の内層に接続する穴ですが、ボードの厚さ全体を通過しません。 ボード全体を通過せずに外層を内層に接続する必要がある多層PCBで使用されます。スペースを節約するのに役立ち、高密度設計でよく使用されます......
Nov 24, 2024