리지드-플렉스 PCB 조립: 설계, 공정, 품질, 비용
1 분
- 리지드-플렉스 PCB 조립이란 무엇인가?
- 표준 PCB 조립, 연성 PCB 조립, 리지드-플렉스 PCB 조립 비교
- 리지드-플렉스 PCB 조립의 전체 공정
- 리지드-플렉스 PCB 조립: 품질, 신뢰성, 비용에 영향을 미치는 요인
- 결론
- 리지드-플렉스 PCB 조립에 대해 자주 묻는 질문
소형화, 향상된 기능성, 기계적 적응성은 현대 전자기기의 세 가지 주요 트렌드입니다. 구부러짐과 진동을 견디고 컴팩트하거나 작은 설치 공간에 맞는 회로기판은 스마트폰, 의료용 임플란트, 항공우주 시스템과 같은 현대 기기에 점점 더 필수적이 되고 있습니다.
유연성과 안정성을 결합한 리지드-플렉스 PCB는 기계적 강도와 설계의 자유도를 모두 제공하며, 연성 PCB는 좁은 공간에서 구부리고 접을 수 있게 해줍니다.
이러한 하이브리드 방식은 엔지니어가 강성 구간을 부품 실장에, 연성 구간을 상호연결에 활용할 수 있게 하여, 커넥터의 필요성을 줄이고 신뢰성을 향상시키며 응력 하에서의 기계적 무결성을 강화하는 이상적인 조합을 만들어냅니다. 그 결과, 리지드-플렉스 PCB 조립은 정교한 전자기기 설계의 기본 구성 요소가 되었습니다.
리지드-플렉스 PCB
리지드-플렉스 PCB 조립이란 무엇인가?
강성 레이어와 연성 레이어를 하나의 통합된 구조로 결합한 인쇄회로에 전자 부품을 실장하고 솔더링하는 공정을 리지드-플렉스 PCB 조립이라고 합니다. 연성 폴리이미드 구간은 접기, 구부리기, 3차원 회로 배선을 가능하게 하는 동적 상호연결부 역할을 하며, 반면 FR4나 유사한 라미네이트로 만들어진 강성 구간은 무겁거나 열에 민감한 부품을 고정합니다.
순수 강성 PCB나 연성 PCB와 달리, 리지드-플렉스 PCB는 열팽창 불일치, 전이 구역에서의 응력 집중, 다양한 소재 유형에 걸친 정확한 부품 정렬과 같은 고유한 과제를 관리해야 합니다. 이러한 하이브리드 특성은 특히 리플로우 솔더링, 라미네이션, 조립 후 취급에 있어 공정 관리와 기계적 설계에서 뛰어난 숙련도를 요구합니다.
그 결과물은 높은 기계적 내구성, 전기적 신뢰성, 공간 효율성을 제공하는 회로로, 차세대의 첨단, 정교, 소형 전자기기를 가능하게 합니다.
표준 PCB 조립, 연성 PCB 조립, 리지드-플렉스 PCB 조립 비교
리지드-플렉스 PCB 조립이 표준 조립이나 연성 PCB 조립과 어떻게 다른지 이해하는 것은 그 장점과 복잡성을 파악하는 데 매우 중요합니다.
표준 PCB 조립에서는 전체 회로가 강성 FR4 보드 위에 제작됩니다. 이 소재는 본질적인 안정성을 제공하여 솔더 페이스트 프린팅, 부품 배치, 리플로우 솔더링을 쉽게 만들어줍니다. 이러한 보드는 열에 노출되어도 완벽하게 평평하고 치수가 안정적으로 유지되어, 간단하고 고속인 자동화 조립을 가능하게 합니다. 다만 기계적 굴곡이나 3차원 설치가 필요한 애플리케이션에는 적합하지 않습니다.
반면, 연성 PCB 조립은 완전히 다른 과제를 제시합니다. 연성 폴리이미드(PI)는 강성이 약하기 때문에 열과 압력 하에서 늘어나고 뒤틀리기 쉽습니다. 이 플렉스 PCB 조립 공정에서는 평탄도를 유지하기 위해 회로를 강성 캐리어나 팔레트에 배치해야 합니다. 치수 불안정성, 열 민감성, 기계적 응력 균열의 가능성으로 인해 느리고 저온인 솔더링 프로파일과 추가적인 공정 관리가 필요합니다. 그 결과, 플렉스 PCB는 매우 동적인 설계에는 이상적이지만, 그 조립은 어렵고 비용이 많이 듭니다.
리지드-플렉스 PCB 조립은 이 두 영역을 연결합니다. 움직임을 위한 연성 PI 레이어와 안정성을 위한 강성 FR4 구역을 결합함으로써 작은 구조 안에서도 매끄러운 기계적·전기적 연결성을 가능하게 합니다.
조립 중 대부분의 부품이 강성 구역에 실장되므로, 외부 캐리어가 필요하지 않습니다. 리지드-플렉스 PCB 조립의 주된 어려움 또는 과제는 강성 구간과 연성 구간 사이의 열 불일치와 응력 분포를 제어하는 것입니다. FR4와 PI가 가열 시 서로 다른 팽창률을 가지기 때문에 계면에서 장력이 발생하며, 이는 느린 냉각 사이클과 점진적인 열 상승을 통해 신중하게 줄여야 합니다.
결과적으로, 리지드-플렉스 PCB는 단순함과 적응성을 모두 제공하지만, 더 복잡한 제조, 더 높은 정밀도의 필요성, 전문화된 공정 취급이라는 대가를 치릅니다.
리지드-플렉스 PCB 조립의 전체 공정
리지드-플렉스 PCB 조립은 표면실장기술(SMT)의 일반 원칙을 따르지만, 기계적 무결성과 전기적 신뢰성을 모두 유지하기 위해 고급 공정 준비, 정밀한 온도 제어, 엄격한 공정 규율이 요구됩니다.
1단계: 소재 준비 및 컨디셔닝
수입 품질 관리(IQC)와 베이킹
강성 기판과 연성 기판 모두 흡습성이 있기 때문에, 조립 전에 제어된 온도에서 예비 베이킹하여 흡수된 수분을 제거해야 합니다. 이 중요한 단계는 리플로우 솔더링 중 층 분리, 기포, 기타 수분으로 인한 결함을 방지합니다.
표면 세정 및 고정
솔더링 시 결함을 일으킬 수 있는 산화물과 불순물을 제거하기 위해 회로 표면을 세정해야 합니다. 연성 구간이 처지거나 뒤틀릴 수 있기 때문에, 정밀 캐리어나 부분 지그를 사용하여 연성 부분을 단단히 고정하면서 강성 구간은 부품 실장이 가능하도록 노출시킵니다.
소재 준비 및 컨디셔닝
2단계: 솔더 페이스트 프린팅 및 부품 실장
솔더 페이스트 도포
부품이 실장될 강성 구간에 스테인리스 스틸 스텐실을 이용해 솔더 페이스트를 정확하게 프린팅합니다. 이 단계에서 변형을 방지하기 위해 연성 부분은 임시로 고정되거나 보호됩니다.
부품 배치(픽앤플레이스)
표면실장소자(SMD)는 강성 구간에서 고속 SMT 기계에 의해 페이스트 위에 정확하게 배치됩니다. 기계의 하향 압력, 즉 Z축 힘은 소재의 변형을 방지하면서 부품을 올바르게 안착시키도록 세심하게 보정됩니다. 비전 정렬 시스템이 마이크론 단위의 정확도를 보장합니다.
솔더 페이스트 프린팅 및 부품 실장
3단계: 제어된 리플로우 솔더링
리지드 PCB와 비교했을 때, 리지드-플렉스 PCB 조립의 리플로우 솔더링은 더 복잡합니다. 기계적 고장을 방지하기 위해, 하이브리드 보드는 제어된 온도에 노출되어야 합니다.
● 점진적인 온도 상승: 열 충격을 줄이기 위해 가열 프로파일은 천천히 시작됩니다.
● 낮은 피크 온도: 폴리이미드 레이어를 보호하기 위해 피크 온도는 230~240°C 사이로 유지됩니다.
● 균일한 기류와 열 균형: 강성 구역과 연성 구역 사이의 불균일한 가열을 방지하기 위해 오븐의 기류를 최적화해야 합니다. 이는 층 분리와 뒤틀림의 위험을 줄여줍니다.
● 느린 냉각 속도: 제어된 냉각은 소재 간의 매끄러운 수축을 보장합니다.
리플로우 솔더링
4단계: 리플로우 후 및 최종 리지드-플렉스 PCB 조립
보강재 및 커넥터 부착
FR4나 PI로 만들어진 보강재와 보강 플레이트가 굴곡 구간의 커넥터 근처에 부착되어 중요한 부위를 강화합니다. 이는 반복적인 굴곡 사이클 동안 솔더 접합부에 구조적 지지를 제공합니다.
스루홀 부품 조립
스루홀 부품은 혼합 기술 설계를 위해 선택적 또는 수작업 방식을 사용해 솔더링됩니다. 제어된 열 기법은 결함을 방지하고 인근 연성 레이어의 손상을 막아줍니다.
세척, 디패널화, 검사
솔더링 부품 이후, 조립체는 플럭스 세척을 거친 다음 디패널화 과정을 거치며, 각 조립체가 제작 패널로부터 조심스럽게 분리됩니다. 정확성과 솔더 접합부 결함은 자동광학검사(AOI)와 X-레이 검사를 이용해 확인됩니다.
전기 및 기계 테스트
전기적 성능은 플라잉 프로브나 인서킷 테스트(ICT)로 검증됩니다. 유연성, 굴곡 내구성, 열 사이클 안정성은 기계적 테스트 절차를 통해 시험됩니다.
리플로우 후 및 최종 리지드-플렉스 PCB 조립
리지드-플렉스 PCB 조립: 품질, 신뢰성, 비용에 영향을 미치는 요인
리지드-플렉스 PCB 제조의 기술적 요인
1. 열팽창 불일치
강성 보드(FR4)와 연성 레이어(PI)는 서로 다른 속도로 팽창하고 수축하기 때문에, 이 차이가 솔더링 중 작은 균열이나 층 분리를 일으킬 수 있습니다. 이를 방지하려면 소재가 매끄럽게 적응할 수 있도록 리플로우 중 느린 가열 및 냉각 과정이 필요합니다.
2. 레이어 접착과 결합
틈이나 약한 결합으로 인해 보드가 구부러지거나 가열될 때 벗겨지거나 파손될 수 있습니다. 리지드-플렉스 PCB 내부의 모든 레이어는 서로 단단히 붙어 있어야 합니다. 따라서 소재는 수분을 제거하기 위해 베이킹해야 하며, 적절한 레이어 결합을 위해 진공 압력 하에서 라미네이션을 수행해야 합니다.
3. 전이 구역 설계
전이 구역은 매우 중요합니다. 갑작스러운 형태 변화나 날카로운 모서리는 균열이나 손상을 일으킬 수 있습니다. 따라서 리지드-플렉스 PCB 제조업체는 응력을 고르게 분산시키는 데 도움이 되는 매끄러운 곡선, 둥근 구리 트레이스, 점진적인 레이어 두께 변화로 이러한 구역을 설계해야 합니다.
4. 구리 두께와 소재
더 두꺼운 구리는 강도를 보장하지만 유연성이 떨어지기 때문에, 리지드-플렉스 PCB 제조업체는 강도와 유연성 사이의 균형을 맞추기 위해 적절한 구리 두께를 선택해야 합니다.
리지드-플렉스 PCB 제조의 기술적 요인
2. 리지드-플렉스 PCB 조립의 품질 관리 및 테스트
리지드-플렉스 PCB 조립에서 가장 중요한 측면 중 하나는 우수한 품질을 유지하는 것입니다. 모든 리지드-플렉스 PCB는 조립을 시작하기 전에 수분을 제거하고 기포나 층 분리를 방지하기 위해 예비 베이킹해야 합니다. 그리고 솔더링 후에는 AOI를 사용해 부품 위치를 확인하고, X-레이 검사(AXI)를 사용해 숨겨진 솔더 결함을 찾아냅니다.
전기 테스트는 연결 정확도를 확인하기 위해 수행되며, 기계 테스트를 통해 굴곡 및 유연성 품질이 확인됩니다. 일부 고급 제품에서는 보드의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해 열과 진동 조건에서 테스트가 이루어집니다. 이는 보드의 성능과 안전 표준을 보장합니다.
리지드-플렉스 PCB 조립의 품질 관리 및 테스트
3. 리지드-플렉스 PCB 조립의 비용 요인
특수 소재, 더 많은 공정 단계, 더 긴 생산 시간이 요구되기 때문에, 리지드-플렉스 PCB 조립은 일반 보드보다 더 많은 비용이 듭니다. 조립 중에는 서로 다른 소재를 신중하게 라미네이션하고 보드를 안정적으로 유지하기 위한 특수 지그나 캐리어가 필요합니다.
또한 리플로우 중 제어되고 잘 유지된 가열 및 냉각에는 더 많은 시간이 소요됩니다. 반면, 솔더링 후 검사를 위해서는 고급 장비가 필요하여 제조 비용이 증가합니다.
제조 비용이 높지만, 공간을 절약하고 커넥터와 케이블의 필요성을 줄이며 더 오래 지속되기 때문에 리지드-플렉스 PCB 조립에는 정당한 비용입니다. 의료, 항공우주, 자동차와 같은 다양한 산업에서는 비용보다 신뢰성이 더 중요하며, 여기서 리지드-플렉스 PCB가 중요한 역할을 합니다.
결론적으로, 리지드-플렉스 PCB 조립의 비용과 품질은 소재가 얼마나 잘 취급, 결합, 테스트되는지에 크게 좌우됩니다. 리지드-플렉스 PCB는 뛰어난 기계적 안정성, 유연한 상호연결, 장기적인 신뢰성 덕분에 고신뢰성 전자기기에 이상적입니다.
리지드-플렉스 PCB 조립의 비용 요인
리지드 또는 플렉스 PCB 제조 및 조립을 위한 즉시 견적 받기
리지드 PCB나 플렉스 PCB를 제조 또는 조립하고 싶으신가요? JLCPCB의 온라인 즉시 견적 플랫폼을 이용해 보세요 — 거버 파일을 업로드하고 사양을 선택하기만 하면, 몇 초 안에 실시간 투명 견적을 받을 수 있습니다. PCB 제조와 조립을 한 곳에서 관리하는 것이 얼마나 쉬운지 경험해 보세요.
참고: JLCPCB는 현재 리지드-플렉스 PCB의 제조나 조립을 지원하지 않습니다.
결론
리지드-플렉스 PCB 조립은 기계적 내구성과 설계 적응성의 이상적인 균형을 대표합니다. 강성 레이어와 연성 레이어를 하나의 프레임워크로 통합함으로써, 엔지니어는 탁월한 전기적 성능, 장기적인 신뢰성, 최적화된 공간 활용을 달성할 수 있습니다.
그 결과물은 열, 기계, 라미네이션 파라미터의 세심한 제어가 요구되는 복잡한 조립체에서도 레이아웃 잠재력을 극대화하는 매우 효율적인 회로입니다.
리지드-플렉스 PCB 조립에 대해 자주 묻는 질문
Q1: 플렉스 PCB에 부품을 실장할 수 있나요?
네, 가능하지만 대개 가볍고 컴팩트한 부품에 한합니다. 주요 제약은 이러한 구역에서 동적 굴곡, 즉 반복적인 움직임이 허용되지 않는다는 것인데, 이는 솔더 접합부를 빠르게 열화시키기 때문입니다. 안정적인 실장 지점을 만들기 위해, 부품이 배치되어야 하는 연성 구역을 국소적으로 보강하기 위한 FR4나 폴리이미드 패치가 흔히 사용됩니다.
Q2: 리지드-플렉스 PCB는 몇 번의 굴곡 사이클을 견딜 수 있나요?
등급은 애플리케이션에 따라 다릅니다.
정적 플렉스: 연성 구간이 설치를 통해 단 한 번만 구부러지고 최소한의 동적 응력만 받는다면, 회로는 기기의 전체 작동 수명 동안, 즉 수백만 사이클 동안 고장 없이 지속될 수 있습니다.
동적 플렉스: 보드는 일반적으로 지속적인 움직임 속에서 10,000–500,000회의 완전한 굴곡을 견디도록 설계 및 제조됩니다. 엔지니어는 더 높은 사이클 수를 달성하기 위해 더 얇은 구리를 의도적으로 사용하고 굴곡을 통한 응력을 완화하도록 트레이스를 배선합니다.
Q3: 플렉스 PCB의 최소 굴곡 반경은 얼마인가요?
연성 스택업의 두께와 레이어 수가 최소 안전 반경을 결정합니다. 단일 연성 레이어의 반경은 소재 두께의 3~5배까지 작을 수 있습니다. 외부 구리 트레이스의 과도한 변형과 균열을 피하려면, 다층 연성 구간의 반경은 일반적으로 전체 두께의 6~10배로 훨씬 더 커야 합니다.
Q4: 라미네이션 중 강성 레이어와 연성 레이어는 어떻게 정렬되나요?
고정밀 툴링 및 정합 시스템이 라미네이션 전 연성 레이어와 강성 레이어 사이의 정확한 정렬을 보장합니다. 폴리이미드, 구리, FR4, 접착제를 포함한 모든 레이어에 정밀 공차의 툴링 홀이 뚫려 레이어 간 정합을 유지합니다. 각 스택은 열 및 압력 접합 사이클 직전에 툴링 핀 위에서 기계적으로 정렬 및 고정되어, 라미네이션 중 레이어 이동을 최소화합니다.
Q5: 연성 PCB는 고속 신호에 적합한가요?
연성 트레이스는 다음과 같은 전기적 제약을 가집니다:
● 전력/전류: 얇은 유전체 레이어를 통한 제한된 방열 능력으로 인해, 연성 도체는 전류를 운반하는 용량이 더 적습니다. 설계자는 열 축적을 최소화하고 일관성을 보장하기 위해 더 넓은 트레이스 형상을 적용해야 합니다.
● 임피던스 제어: 견고한 접지 평면이 없기 때문에, 연성 PCB에서 신호 임피던스를 일정하게 유지하는 것이 어려워, 특히 고주파에서 신호 손실이나 왜곡이 발생할 수 있습니다.
지속적인 성장
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......
솔더 페이스트 사용법: 스텐실, 시린지, 인두 방식
핵심 요약: 솔더 페이스트 사용법 솔더 페이스트는 부품을 배치하기 전에 도포해야 하며, 제어된 열 프로파일로 리플로우해야 합니다. 스텐실 인쇄 방식이 가장 일관되고 신뢰성 있는 결과를 제공합니다. 수작업 방식(시린지 또는 인두)은 저밀도 작업이나 수리 작업에만 적합합니다. 솔더 페이스트는 현대 전자 조립의 기초입니다. 간단히 말해, 이는 미세한 솔더 볼과 플럭스가 크림 형태의 점도로 결합된 혼합물입니다. 전통적인 와이어 솔더와 달리, 부품을 배치하기 전에 먼저 도포되며, 녹아서 영구적인 전기적 접합을 형성하기 전까지는 임시 접착제 역할을 합니다. 올바른 사용법은 매우 중요합니다. 브리지, 냉납, 부품 이동과 같은 대부분의 SMT 결함이 잘못된 페이스트 도포량이나 부적절한 취급에서 비롯되기 때문입니다. JLCPCB는 자동 젯 프린터와 3D SPI(솔더 페이스트 검사)를 사용해 완벽한 품질을 보장합니다. 스텐실에 솔더 페이스트를 도포하는 모습 시작하기 전에: 솔더 페이스트 선택 및 준비 방법 시린......