Aplicando a pinagem USB-C no design de PCB: cabeamento, VCC, GND e dicas de layout
13 min
- Do pinout USB-C ao design de PCB
- Mapeando a pinagem USB no esquema elétrico
- Diagrama de cabeamento USB-C para projetos de PCB
- Melhores práticas para roteamento de VCC e GND
- Preparando a PCB para fabricação
- Conclusão
O conector USB-C se tornou um dos padrões mais utilizados na eletrônica moderna, presente em carregadores, placas de desenvolvimento, dispositivos portáteis e projetos embarcados dos mais variados. Para quem trabalha com design de PCB, entender o pinout USB-C vai muito além de saber quantos pinos ele possui: significa compreender como cada sinal se comporta no circuito, como distribuir corretamente VCC e GND e como transformar esse conhecimento em um layout físico que realmente funcione na prática para uma fabricação sem surpresas.
Do pinout USB-C ao design de PCB
Transformando o pinout USB-C em um esquema elétrico
O primeiro passo ao incorporar o USB-C em um projeto de PCB é mapear corretamente todos os seus pinos dentro do esquema elétrico. O conector USB-C possui 24 pinos no total, distribuídos de forma simétrica para permitir inserção reversível e essa é uma das suas principais vantagens em relação aos formatos anteriores. Entre os sinais mais relevantes estão os pinos de alimentação VBUS, os pinos de terra GND, os pinos de dados diferenciais (D+ e D−), os pinos de configuração CC1 e CC2 (responsáveis pela detecção de orientação e negociação de energia), os pinos de superspeed (TX e RX para USB 3.x) e os pinos SBU para aplicações alternativas como DisplayPort ou áudio.

Ao criar o símbolo esquema elétrico do conector, é fundamental representar cada um desses grupos de forma organizada. A maioria dos softwares CAD já oferecem bibliotecas com footprints e símbolos prontos para conectores USB-C, mas vale sempre conferir se o modelo específico do conector escolhido está corretamente representado, incluindo os pinos de fixação mecânica que também precisam ser conectados ao plano de terra por questões de estabilidade, blindagem de sinais e resistência mecânica.
Do esquema elétrico ao layout definitivo da PCB
Com o esquema elétrico concluído e revisado, a transição para o layout da PCB exige atenção especial ao posicionamento do conector e ao roteamento das trilhas. O conector USB-C deve ser colocado na borda da placa, alinhado com o edge cut, para que o cabo possa ser inserido e removido sem obstruções. A região ao redor do conector deve ser mantida livre de componentes que possam interferir na inserção ou causar problemas mecânicos ao longo do tempo.
O roteamento das trilhas de dados diferenciais (D+/D− e os pares superspeed TX/RX) deve seguir as regras de impedância controlada, tipicamente 90 ohms para par diferencial. Isso significa que a largura das trilhas e o espaçamento entre elas precisam ser calculados de acordo com a espessura do dielétrico e as propriedades do material da placa - essas informações podem ser solicitadas ao fabricante antes de você finalizar o layout.
Trilhas de dados mais longas do que o necessário introduzem perdas que podem comprometer a integridade do sinal, especialmente nas velocidades mais altas do USB 3.x.
Mapeando a pinagem USB no esquema elétrico
Como aplicar o pinout USB-C no design do esquema elétrico
Um esquema elétrico bem organizado começa com a clara identificação de cada sinal do conector USB-C e sua destinação no circuito. Os pinos VBUS (pinos A4, A9, B4 e B9 no conector padrão) são a fonte principal de alimentação, fornecendo tipicamente 5V quando conectados a uma fonte USB convencional, ou tensões mais altas quando há negociação via USB Power Delivery. Os pinos GND (A1, A12, B1 e B12) devem ser todos conectados ao plano de terra, sem exceção.
Os pinos CC1 e CC2 têm um papel fundamental que vai além da simples detecção de orientação. Em aplicações que funcionam apenas como dispositivo (device/sink), é necessário colocar resistores pull-down de 5,1 kΩ entre cada pino CC e o GND. Esses resistores informam ao host que há um dispositivo conectado e qual a corrente máxima que ele pode consumir. Em aplicações que funcionam como host (source), os resistores devem ser pull-up para VBUS. Quando se utiliza um controlador de Power Delivery, como o FUSB302 ou similar, os pinos CC são conectados diretamente ao IC, que assume a responsabilidade pela negociação de protocolo.
Conexões adequadas de VCC e GND
A qualidade das conexões de VCC e GND no esquema elétrico determina diretamente a estabilidade da alimentação em toda a placa. Para o VCC, é boa prática passar o sinal VBUS por um estágio de proteção antes de distribuí-lo ao restante do circuito, geralmente, um fusível ou um circuito de proteção contra sobretensão e inversão de polaridade. Após essa proteção, o sinal pode alimentar reguladores lineares (LDO) ou conversores chaveados (buck/boost) responsáveis por gerar as tensões internas necessárias para os diferentes subsistemas da placa.
Para o GND, o mais importante é garantir que todos os retornos de corrente sejam encaminhados de forma eficiente até a fonte. No esquema elétrico, isso se traduz em usar símbolos de terra consistentes e conectá-los a um único net GND global. No layout, isso se traduz em planos de terra extensos e bem interconectados, como veremos adiante.
Diagrama de cabeamento USB-C para projetos de PCB
Aplicações comuns: placas de energia e placas de desenvolvimento
O USB-C é utilizado em uma ampla variedade de aplicações de PCB, cada uma com suas particularidades de cabeamento. Em placas de carregamento de bateria, o conector USB-C funciona como entrada de energia, e o circuito tipicamente inclui um controlador de carga (como o TP4056 ou BQ25895), um circuito de proteção de bateria e resistores nos pinos CC para negociação de corrente. Nesse tipo de aplicação, a trilha de VBUS precisa ser dimensionada para suportar a corrente máxima de carregamento, que pode chegar a 3A ou mais em projetos com carregamento rápido.
Em placas de desenvolvimento, como as baseadas em microcontroladores, o USB-C pode servir tanto para programação quanto para comunicação serial e alimentação da placa. Nesse caso, o esquema elétrico inclui os pinos de dados D+ e D− conectados ao periférico USB do microcontrolador, e pode incluir também um cristal externo de 12 MHz ou 48 MHz dependendo da arquitetura do MCU. Placas mais simples, voltadas apenas para carregamento e alimentação sem transmissão de dados, podem deixar os pinos de dados desconectados ou com resistores de terminação.
Exemplos práticos de diagrama de cabeamento USB-C
Um diagrama básico de cabeamento USB-C para uma placa de alimentação segue um fluxo relativamente direto:
· VBUS → fusível → proteção de sobretensão → regulador → saída de tensão regulada para o restante do circuito;
· GND formando o retorno de todos esses estágios;
· Os pinos CC1 e CC2 recebem resistores de 5,1 kΩ para GND (em modo device)
· Os pinos de shield/fixação são conectados ao GND por meio de capacitores ou diretamente, dependendo do design de EMC da placa.

Para uma aplicação com comunicação USB full-speed (12 Mbps), o diagrama inclui D+ e D− roteados com atenção ao comprimento das trilhas e ao par diferencial, frequentemente passando por um componente de proteção ESD antes de chegar ao microcontrolador. O uso de TVS arrays integrados para proteção ESD é altamente recomendado, pois o conector USB-C está exposto a descargas eletrostáticas durante a conexão e desconexão do cabo.
Melhores práticas para roteamento de VCC e GND
Considerações de estabilidade e qualidade de Energia
A estabilidade e a qualidade da alimentação em uma PCB com USB-C depende de múltiplos fatores que começam no esquema elétrico e se concretizam no layout. Uma das principais preocupações é a queda de tensão nas trilhas de VBUS sob corrente elevada, e para cada ampère de corrente, a resistência da trilha causa uma queda de tensão que, se excessiva, pode comprometer o funcionamento dos circuitos alimentados. Geralmente, é dimensionada a largura das trilhas de acordo com a corrente esperada, utilizando calculadoras de trilha (ferramenta integrada ao software CAD ou calculadoras online baseadas na norma IPC-2221) para garantir que a temperatura e a queda de tensão permaneçam dentro dos limites aceitáveis.
Além disso, a impedância dinâmica da fonte de alimentação é fortemente influenciada pela indutância parasita das trilhas. Trilhas longas e estreitas de alimentação funcionam como indutores parasitas que atrasam a resposta da fonte a transições rápidas de corrente, causando glitches de tensão que podem reiniciar microcontroladores ou corromper dados em memórias. Minimizar o comprimento das trilhas de alimentação e usar planos de cobre em vez de trilhas estreitas são as medidas eficazes para reduzir esse efeito.
Capacitores de desacoplamento
Os capacitores de desacoplamento são componentes absolutamente essenciais em qualquer PCB com USB-C, e sua eficácia depende tanto do valor correto quanto do posicionamento adequado no layout. A função deles é fornecer carga localmente aos componentes durante transições rápidas de corrente, evitando que essas variações se propaguem pela trilha de alimentação e perturbem outros circuitos.
A prática recomendada é utilizar uma combinação de valores: capacitores de 10 µF a 100 µF (geralmente tântalo ou alumínio de baixo ESR) para fornecer reserva de energia em transições mais lentas, e capacitores de 100 nF a 1 µF (cerâmicos) para filtrar ruídos de alta frequência.

Cada CI de regulação ou processamento deve ter um capacitor de 100 nF posicionado o mais próximo possível de seus pinos de alimentação, com a conexão indo diretamente ao plano de terra local. Em projetos com múltiplos planos de tensão, é importante também adicionar capacitores entre os diferentes níveis de tensão nos pontos de transição de energia.
Métodos de aterramento e sugestões de layout
O aterramento eficiente em uma PCB com USB-C começa com a adoção de planos de terra em vez de trilhas de terra isoladas. Placas de duas camadas devem ter, preferencialmente, uma face dedicada ao plano de terra, enquanto a outra face concentra os componentes e as trilhas de sinal e alimentação. Em placas de quatro ou mais camadas, é padrão de mercado dedicar uma camada inteira ao plano de terra e outra ao plano de alimentação, o que reduz drasticamente a indutância parasita e melhora a blindagem entre sinais.
Para projetos com USB de alta velocidade, é fundamental manter os planos de terra contínuos sob as trilhas de dados diferenciais, sem cortes ou interrupções que possam alterar a impedância característica da linha. Vias de terra devem ser utilizadas liberalmente para interconectar os planos em diferentes camadas, especialmente ao redor do conector USB-C e próximo aos componentes de desacoplamento. O pino de shell/blindagem do conector deve ser conectado ao plano de terra por meio de um capacitor de 100 nF em série com um resistor de 1 MΩ em paralelo, técnica conhecida como hybrid ground, que bloqueia correntes de baixa frequência enquanto mantém a blindagem efetiva em alta frequência, reduzindo problemas de EMC sem criar loops de terra indesejados.
Preparando a PCB para fabricação
Verificando se a pinagem USB está correta
Antes de enviar o projeto para fabricação, uma revisão criteriosa do pinout USB-C pode evitar erros custosos e atrasos no desenvolvimento. O processo de Design Rule Check (DRC) deve ser executado com as regras específicas do fabricante escolhido, como o espaçamento mínimo entre trilhas, largura mínima de trilha, tamanho mínimo de via, entre outros parâmetros que variam conforme a tecnologia de fabricação. Além do DRC automatizado, uma revisão visual do esquema elétrico focando especificamente nos pinos CC, VBUS e GND ajuda a identificar erros de conexão que as ferramentas automáticas podem não detectar, como resistores de pull-down com valor incorreto ou pinos de shell/blindagem não conectados ao plano de terra.
Também é recomendável realizar uma simulação ou revisão de integridade de sinal para as linhas diferenciais antes da fabricação, especialmente em projetos USB 3.x ou USB4. A maioria dos softwares CAD (ou plugins integrados a eles) possui verificação de impedância das trilhas e determina se está dentro da especificação ou se há riscos de crosstalk entre os pares diferenciais. Essa etapa, embora muitas vezes negligenciada em projetos de menor complexidade, pode ser decisiva para garantir que a placa funcione corretamente já na primeira versão.
Exportando arquivos Gerber
Com o design da PCB validado, o próximo passo é gerar os arquivos de fabricação. O formato Gerber (RS-274X ou o mais recente Gerber X2) é o padrão universal aceito pela grande maioria dos fabricantes de PCB. Para cada camada da placa - cobre superior, cobre inferior, máscara de solda superior e inferior, silkscreen, drill file e board outline - é gerado um arquivo separado, que juntos, formarão um pacote completo para envio da PCB para fabricação.
Num contexto geral, o processo de exportação dos arquivos Gerber é feito pelo menu File → Fabrication Outputs → Gerbers, onde é possível selecionar quais camadas exportar e ajustar as configurações de formato. Antes de enviar os arquivos, é altamente recomendável visualizá-los com um visualizador Gerber externo ao sofware CAD – a maioria dos fabricantes de PCB disponibilizam visualizadores Gerber - para confirmar se todas as camadas estão corretas, presentes no pacote exportado e que não há erros. Também é importante incluir o arquivo de furação (Drill/Excellon) com as coordenadas e diâmetros de todos os furos, tanto plated (PTH) quanto non-plated (NPTH), além de conferir se os pinos de montagem mecânica do conector USB-C estão corretamente definidos como NPTH ou PTH conforme especificação do fabricante do componente.
Conclusão
Seguir todos os passos desde o mapeamento correto do pinout no esquema elétrico até a geração e verificação dos arquivos Gerber é o que diferencia um projeto que funciona já na primeira versão de um que exige várias correções custosas, atrasando o projeto como um todo. Com o USB-C consolidado como o padrão global de conectividade, dominar seu uso em projetos de PCB é uma habilidade essencial para qualquer engenheiro ou maker que queira desenvolver produtos modernos, confiáveis e prontos para fabricação.
Tem algum projeto USB em desenvolvimento hoje? Quando estiver finalizado, o próximo passo é solicitar a fabricação na JLCPCB! Produza e teste rapidamente o seu projeto com USB-C, aproveite o suporte desde projetos simples até aplicações avançadas com alta velocidade e Power Delivery.
Saber mais
Aplicando a pinagem USB-C no design de PCB: cabeamento, VCC, GND e dicas de layout
O conector USB-C se tornou um dos padrões mais utilizados na eletrônica moderna, presente em carregadores, placas de desenvolvimento, dispositivos portáteis e projetos embarcados dos mais variados. Para quem trabalha com design de PCB, entender o pinout USB-C vai muito além de saber quantos pinos ele possui: significa compreender como cada sinal se comporta no circuito, como distribuir corretamente VCC e GND e como transformar esse conhecimento em um layout físico que realmente funcione na prática par......
Compreendendo a Terra Analógica e Digital no Design de PCB
Ao trabalhar no design de placas de circuito impresso (PCBs), o aterramento adequado é crucial para garantir a integridade do sinal, minimizar o ruído e manter o desempenho confiável. Dois tipos comuns de planos de terra usados em layouts de PCBs são o aterramento analógico e o aterramento digital. Neste artigo, exploraremos as diferenças entre o aterramento analógico e digital, sua importância no design de PCBs e as melhores práticas para sua implementação. 1. Aterramento Analógico vs. Aterramento Di......
Calculadora da regra de reflexão para adaptação de impedância
Sempre que um sinal é enviado digitalmente de um ponto para outro, ocorre uma mudança no estado de uma linha de sinal. Esta mudança de estado pode ser descrita como uma onda eletromagnética que se propaga através do circuito. A reflexão do sinal ocorre quando uma onda eletromagnética encontra uma fronteira entre dois meios diferentes. Ao atingir essa fronteira, parte da energia é transmitida como sinal e outra parte é refletida. Este processo continuará indefinidamente até que a energia seja absorvida......