Símbolos de Diagramas de Fiação: Guia de Referência Rápida
11 min
- O que são os Símbolos de Ligação em Esquemas?
- Qual é a importância destes Símbolos?
- Símbolos Esquemáticos Comuns: Guia Rápido
- Compreender o Exemplo de Esquema
- Como Ler Esquemas
- Por que os Símbolos de Ligação em Esquemas Importam
- Futuro da Representação Esquemática
- Conclusão
Os símbolos de ligação em esquemas são a linguagem de um circuito na engenharia eletrónica e elétrica. Fornecem um atalho visual rápido que permite aos engenheiros compreender melhor como um circuito é construído. Revelam não apenas o fluxo de corrente e a queda de tensão num determinado componente do circuito. É importante compreender estes símbolos ao ler, projetar e integrar sistemas eletrónicos. Os diagramas esquemáticos são utilizados em todo o lado. A informação gráfica prepara explicações simples sobre o funcionamento e o comportamento do sistema.
Esquemas de ligação podem parecer complexos à primeira vista, mas os profissionais da eletricidade podem aprender a identificá-los eficazmente com a prática.
O que são os Símbolos de Ligação em Esquemas?
Os símbolos gráficos normalizados nos diagramas de ligação representam componentes elétricos utilizados no desenho de esquemas de circuitos. Os símbolos funcionam como componentes elétricos, mostrando os seus papéis operacionais e as ligações ao sistema, em vez das suas dimensões físicas reais.
Por exemplo:
● Uma linha em ziguezague representa uma resistência.
● Duas linhas paralelas representam um condensador.
● Uma linha enrolada representa um indutor.
No esquema abaixo, estes símbolos combinam-se para formar um circuito funcional, mostrando como símbolos abstratos se tornam um projeto prático. Os símbolos são o elemento mais importante do diagrama esquemático. Sem eles, um diagrama esquemático nunca pode ser adequadamente completo. Os símbolos permitem aos engenheiros, eletricistas...
Assim como as letras se tornam palavras e as palavras se tornam frases, os símbolos utilizados são construídos em esquemas.
Qual é a importância destes Símbolos?
O conhecimento destes símbolos permite às pessoas ler e criar circuitos elétricos de forma mais eficiente. A capacidade de identificar estes símbolos permite-lhe:
● Determinar instantaneamente a função operacional de qualquer circuito.
● Comunicar ideias com outros engenheiros ou técnicos.
● Localizar e corrigir problemas sem necessidade de adivinhar.
● Poupar tempo durante o projeto, teste e layout da PCB.
Em resumo, os símbolos esquemáticos representam conceitos eletrónicos complexos em algo que se pode visualizar e idealizar.
Símbolos Esquemáticos Comuns: Guia Rápido
Está pronto para uma avalanche de componentes de circuito? Aqui estão alguns dos símbolos esquemáticos básicos normalizados para vários componentes.
| Categoria | Nome do Símbolo | Descrição | Imagem do Símbolo |
| Alimentação e Terra | Alimentação DC | Terminal de alimentação DC | |
| Alimentação AC | Terminal de alimentação de corrente alternada com tensão/frequência definida. | ||
| Bateria | Uma combinação de células fornece uma tensão DC ao circuito. | ||
| Terra de Proteção | Ligação à terra para segurança/refência de sinal. | ||
| Terra do Chassi | Terra ligada ao chassi do equipamento. | ||
| Ligação e Cablagem | Fio Reta | Condutor elétrico que liga pontos do circuito. | |
| Junção | Nó onde dois ou mais condutores se encontram (representado por um ponto sólido). | ||
| Sem Ligação | Fios que se cruzam sem qualquer ligação elétrica. | ||
| Interruptores e Proteção | Interruptor SPST | Interruptor de pólo único e lanço único; controlo básico liga/desliga. | |
| Botão de Pressão (NO) | Um interruptor normalmente aberto é ativado momentaneamente quando pressionado. | ||
| Fusível | Protege o circuito de sobre-corrente, derretendo em condições de falha. | ||
| Disjuntor | Desliga automaticamente a alimentação em sobrecarga e pode ser reiniciado. | ||
| Instrumentos de Medição | Amperímetro | Utilizado para medir o fluxo de corrente elétrica num circuito. | |
| Voltímetro | Mede a diferença de potencial entre dois pontos. | ||
| Componentes Passivos | Resistência | Limita o fluxo de corrente e pode ser representada por um ziguezague (IEC) ou retângulo (ANSI). | |
| Resistência Variável (Potenciómetro) | Permite o ajuste manual da resistência. | ||
| Condensador (Polarizado) | Tipo de condensador electrolítico que tem pernas positiva e negativa. | ||
| Condensador (Não Polarizado) | Armazena carga elétrica e pode ser usado para filtragem ou temporização. | ||
| Indutor | Armazena energia como campo magnético e é usado em filtros ou chokes. | ||
| Semicondutores | Diodo | Permite corrente numa direção e bloqueia o fluxo inverso. | |
| Diodo Zener | Mantém tensão constante quando polarizado inversamente além da rutura. | ||
| LED | Emite luz quando polarizado diretamente e é usado como indicador. | ||
| Transistor NPN | Amplifica a corrente e é comum em circuitos de comutação. | ||
| Transistor PNP | Idêntico ao NPN, mas com polaridade e polarização inversas. | ||
| MOSFET (N-Channel) | Canal N e transistor/interruptor controlado por tensão. | ||
| MOSFET (P-Channel) | Transistor/interruptor controlado por tensão e canal P. | ||
| Dispositivos de Saída e Visualização | Lâmpada | Emite luz como indicador ou fonte de iluminação. | |
| Campainha | Produz som para alertas ou avisos. | ||
| Altifalante | Converte sinais elétricos em som audível. | ||
| Display de 7 Segmentos | Apresenta informação numérica em dispositivos digitais. | ||
| Display LCD | Módulo de visualização com tecnologia de cristal líquido. |
Os símbolos elétricos e eletrónicos estão quase em toda a parte na engenharia contemporânea. Os símbolos esquemáticos elétricos permitem que um projetista substitua longas descrições por palavras por gráficos normalizados num desenho, tornando todo o desenho menos verboso, mais fácil de ler e mais útil.
Compreender o Exemplo de Esquema
Neste circuito, utilizámos um regulador de tensão LM317 e um MOSFET IRLZ44N para ilustrar o uso de símbolos de ligação em esquemas para representar componentes elétricos ligados entre si. Cada símbolo/aparelho no esquema representa o que o componente faz e como se liga aos outros componentes, tal como as letras (ou símbolos) são usadas noutras línguas para criar palavras e/ou frases.
1. Símbolos de Fonte de Alimentação e Terra
A linha longa e a linha curta representam a bateria (B1), a fonte de alimentação. O símbolo do triângulo para baixo representa as terras (GND), ou o ponto de referência comum para a tensão do circuito. Estes símbolos não representam a estrutura da bateria. Este símbolo representa apenas a funcionalidade elétrica dentro do circuito.
2. O Regulador de Tensão (LM317)
A caixa com U1 impresso no interior é o símbolo de um regulador de tensão. 3 pinos: tensão de entrada VIN, tensão de saída VOUT e um pino para ajustar a saída ADJ. A tensão de saída é regulada pelas resistências R4 (280 Ω) e R5 (470 Ω), com alguma filtragem fornecida por um pequeno condensador C1 (0,1 µF).
Símbolos envolvidos:
● Símbolo de resistência (linha em ziguezague) - controla ou divide a tensão.
● Símbolo de condensador (duas linhas paralelas) - suaviza flutuações de tensão.
● Símbolo de terra - devolve a corrente à fonte de alimentação.
3. Secção de Indicação (LED e Resistência)
LED1 é designado como diodo. As setas mostradas indicam que é um Diodo Emissor de Luz e que acenderá quando a corrente o atravessar. A R3 é uma resistência de 1 kΩ que limita a corrente ao LED e o protege de queimar.
Símbolos envolvidos:
● Símbolo de LED - indicador luminoso de atividade do circuito.
● Símbolo de resistência - limita a corrente por segurança.
4. MOSFET como Interruptor
O símbolo Q1 IRLZ44N representa um MOSFET de canal N, que funciona como interruptor eletrónico através da sua operação de transistor. Tem três terminais (Gate, Drain e Source) que controlam o fluxo de corrente. A linha que liga ao Gate vem de um símbolo de interruptor (KEY1), que representa um disparo manual ou por pulso. O MOSFET liga quando o interruptor ou sinal de pulso é aplicado, permitindo que a corrente flua pelo circuito para terra.
Símbolos envolvidos:
● Símbolo de transistor (MOSFET) - atua como interruptor eletrónico.
● Símbolo de interruptor - representa um botão ou sinal de controlo externo.
O Mecanismo de Funcionamento do Circuito
O regulador de tensão LM317 mantém um fluxo estável de energia usando uma bateria. A tensão de saída passa por R3 e pelo LED antes de este iluminar, indicando presença de alimentação. O MOSFET (Q1) atua como interruptor eletrónico aplicando um sinal ou pulso ao circuito contendo KEY1, permitindo que a corrente flua do lado do LED para terra, ligando assim o interruptor. As resistências (R1, R2) definem a tensão de gate para os MOSFETs e ajustam a sensibilidade de comutação.
Como Ler Esquemas
Compreender quais são os componentes num esquema é mais de meio caminho para o entender. Agora resta reconhecer como todos esses símbolos estão ligados entre si.
Redes, Nós e Etiquetas
As redes esquemáticas dizem-lhe como os componentes estão ligados num circuito. As redes são representadas por linhas entre terminais dos componentes. Por vezes (mas nem sempre) têm uma cor única, como as linhas verdes neste esquema:
Junções e Nós
Os fios podem ligar dois terminais ou dezenas. Quando um fio se divide em duas direções, cria uma junção. Representamos junções nos esquemas com nós, pequenos pontos colocados na intersecção dos fios.
Os nós fornecem uma forma de dizer que os fios que passam por esta junção estão ligados. Dois fios separados que passam numa junção sem formar ligação são indicados pela ausência de um nó nesse ponto. Os projetistas de esquemas devem minimizar sobreposições de fios não ligadas, pois estas situações tornam-se inevitáveis durante o trabalho de projeto.
Nomes de Rede
Os esquemas tornam-se mais fáceis de ler quando atribuímos nomes às redes em vez de desenhar fios por todo o diagrama. Todas as redes com nomes iguais são consideradas ligadas, mesmo sem um fio real que as una. As etiquetas de rede aparecem diretamente sobre a rede ou como etiquetas que se estendem do fio.
Cada rede com o mesmo nome está ligada, como neste esquema. Nomes e etiquetas ajudam a evitar que os esquemas fiquem demasiado caóticos. As redes costumam receber um nome que indica especificamente a finalidade dos sinais nesse fio. Por exemplo, redes de alimentação podem ser etiquetadas como “VCC” ou “5V”, enquanto redes de comunicação série podem ser etiquetadas como “RX” ou “TX”.
Por que os Símbolos de Ligação em Esquemas Importam
Cada aspeto deste diagrama, exceto o LED, é construído com símbolos de ligação em esquemas, que o ajudam a saber o que se passa no circuito sem ter de tocar no hardware real.
Eles tornam a comunicação universal, esteja você numa sala de aula ou num laboratório de projeto; qualquer pessoa que conheça os símbolos pode ler e compreender este circuito.
Futuro da Representação Esquemática
O desenvolvimento de ferramentas CAD assistidas por IA e software de simulação levou a avanços digitais nos símbolos esquemáticos. Os editores de esquemas inteligentes modernos criam ligações automaticamente e verificam erros enquanto realizam simulações de circuito instantâneas. No entanto, a compreensão fundamental dos símbolos continua essencial — nenhuma ferramenta pode substituir a capacidade de um engenheiro para ler e pensar logicamente num circuito.
Conclusão
Os elementos fundamentais da comunicação elétrica existem nos símbolos de ligação em esquemas, que servem como representações visuais. Os símbolos criam sistemas organizados que ajudam as pessoas a compreender circuitos, desde piscadores de LED básicos até redes avançadas de microprocessadores. O conhecimento destes símbolos permite-lhe ler circuitos e ganhar a capacidade de projetar e inovar dentro do quadro dos sistemas tecnológicos modernos.
E quando estiver pronto para dar vida às suas ideias esquemáticas, JLCPCB oferece serviços completos de fabrico e montagem de PCB — ajudando-o a transformar os seus projetos de circuito de diagramas simbólicos em placas físicas de alta qualidade usadas em aplicações reais.
Saber mais
Problemas com fiação USB-C? Corrija erros de VCC, GND e pinagem facilmente
Falhas em conexões USB-C raramente são aleatórias. Na maioria dos casos, o problema está em erros de pinagem, polaridade invertida ou pinos de configuração ignorados. Este artigo cobre as causas mais comuns e como corrigi-las de forma eficiente. Causas comuns de falhas nas conexões USB-C Conexões incorretas de pinagem USB O USB-C tem 24 pinos distribuídos em duas fileiras simétricas. Essa simetria é uma vantagem para o usuário final, já que o conector pode ser inserido em qualquer orientação, mas para......
Pinagem USB-C explicada: Pinagem geral de USB, VCC, GND e fundamentos de conexão
O padrão USB evoluiu de uma interface simples de dados para uma solução completa que integra alimentação, comunicação e, em alguns casos, transmissão de vídeo. O conector USB-C é o marco dessa evolução com suporte a múltiplos protocolos e reversibilidade física além de grande poder de alimentação. No entanto, essa flexibilidade pode aumentar a complexidade do projeto. Compreender a pinagem USB-C - usb c pinout - é essencial para evitar erros de ligação, falhas de alimentação e problemas de comunicação......
Guia Passo a Passo para Design de PCB: Dominando a Arte do Layout de Placas de Circuito
Uma parte crucial de qualquer ferramenta eletrônica, a placa de circuito impresso (PCB) suporta e conecta os componentes eletrônicos. Aprender a projetar PCBs ajudará você a garantir que seus circuitos sejam confiáveis e funcionais. Isso é válido tanto se você estiver construindo circuitos para equipamentos médicos de alta tecnologia, máquinas industriais ou eletrônicos domésticos. Os estágios mais importantes do projeto de PCB serão apresentados neste tutorial. Ele o guiará durante o processo, oferec......
O Papel do Design Esquemático no Desenvolvimento de Eletrônicos
O design esquemático desempenha um papel importante na criação de eletrônicos, pois mostra como vários elementos interagem e se unem para formar um circuito funcional. Projetos esquemáticos precisos e compreensíveis são cruciais em muitos tipos de eletrônicos, desde dispositivos simples até equipamentos industriais complexos. Neste artigo, discutiremos o valor do design esquemático na eletrônica, juntamente com os componentes fundamentais que formam os diagramas esquemáticos. 1. O que é Design Esquemá......
Importância da placa de breakout em eletrônica
Introdução O que é uma Placa de Expansão (Breakout Board)? Você já se perguntou como simplificar circuitos complexos em projetos de eletrônica? Uma placa de expansão pode ser a solução. Placas de expansão são ferramentas essenciais que pegam componentes de múltiplos pinos e "expandem" cada pino para um conjunto de conectores, facilitando seu uso. Isso torna mais simples conectar sensores, chips e outros componentes a protoboards ou placas de desenvolvimento, facilitando a prototipagem e a experimentaç......
Design de Placa PCB: Um Guia Passo a Passo para Iniciantes
Placas de Circuito Impresso (PCIs) formam a espinha dorsal da maioria dos dispositivos eletrônicos modernos, fornecendo uma plataforma para conectar componentes eletrônicos. Para iniciantes, o design de PCIs pode parecer complexo, mas com a abordagem certa, torna-se uma tarefa gerenciável e recompensadora. Este guia o levará pelo processo passo a passo de design de uma PCI, do planejamento às verificações finais. Hoje, como exemplo, percorreremos o processo de design de um módulo de carregamento de ba......