Como Ler e Projetar Diagramas Esquemáticos Eficazes
7 min
Desenhar esquemas à mão está um pouco ultrapassado hoje em dia; todos estão usando software EDA para isso. Existem muitas ferramentas disponíveis atualmente, mas uma mais simples e fácil de usar é o EasyEDA. Dominar esquemas torna o trabalho com circuitos mais simples, seguro e eficiente para transformar designs complexos em diagramas compreensíveis. Aqui, estamos usando como exemplo um circuito Arduino e um circuito de regulação de alimentação. Os esquemas para eles estão completos e são lidos passo a passo. Isso desbloqueia o potencial de resolver o circuito apenas olhando para o design. Quer você esteja criando um design totalmente novo ou solucionando problemas em um produto existente, a capacidade de ler e desenhar esquemas precisos é uma habilidade vital.
Compreendendo Diagramas Esquemáticos
Um diagrama esquemático ilustra as conexões lógicas entre vários componentes em um circuito elétrico. Em layouts físicos, ele não representa o posicionamento real das peças, mas fornece uma representação padronizada de símbolos para elementos como capacitores, resistores e baterias. Os fios ou linhas são frequentemente chamados de nets para ilustrar as conexões elétricas entre esses componentes.
Isso facilita encontrar e fazer referência cruzada de componentes em todo o design. Cada componente é rotulado com um designador de referência único, como R1 para um resistor, SW1 para um interruptor, LED1 para um LED e B1 para a bateria. Ao focar nas conexões lógicas, os diagramas esquemáticos são ferramentas essenciais para projetar, solucionar problemas e comunicar circuitos eletrônicos de forma eficiente. Detalhes adicionais, como níveis de tensão, nomes de sinais e rótulos de blocos, podem ser incluídos para esclarecer a função do circuito e melhorar a compreensão.
Planejamento de Esquema por Seções
Uma maneira eficiente de manter os circuitos fáceis de entender, solucionar e manter é dividir o esquema em seções funcionais discretas, onde engenheiros e técnicos podem compreender rapidamente como o sistema funciona como um todo, pois cada componente serve a um propósito específico.
O esquema torna-se mais simples de compreender quando separado em seções funcionais, cada uma com um propósito específico dentro do circuito. A etapa de alimentação vem primeiro, onde a tensão de entrada é fornecida por uma pequena bateria. Para garantir que o circuito receba uma tensão de saída consistente e confiável, ela passa por um regulador ajustável LM317. A tensão de saída é definida pelos resistores conectados ao regulador, e qualquer ruído ou ondulação indesejada é filtrada pelo capacitor. Isso ajuda a fornecer uma alimentação limpa aos componentes posteriores.
Em seguida vem a etapa de entrada, representada por um interruptor. Esse interruptor atua como elemento de controle do usuário. Quando pressionado, fornece o sinal necessário para acionar o restante do circuito. O sinal é então enviado para a etapa de chaveamento do MOSFET, onde o dispositivo de controle principal é um MOSFET IRLZ44N. Os resistores de gate e source ajudam a estabilizar a ação de chaveamento, evitando disparos falsos e garantindo operação suave. Essencialmente, o MOSFET funciona como uma porta eletrônica que decide se a corrente deve fluir para a seção de saída.
Por fim, a etapa de saída demonstra a carga, neste caso um LED com um resistor limitador de corrente. Quando o MOSFET é ligado, a corrente passa pelo LED e o acende. Isso serve como um sinal claro de que o circuito está funcionando corretamente. Essa configuração pode ser expandida para acionar outras cargas, como relés, motores ou sensores, seguindo os mesmos princípios.
O design torna-se mais simples de ler e compreender ao dividir o esquema nessas seções lógicas, como alimentação, entrada, controle e saída. Essa abordagem metódica é uma técnica útil no design de esquemas, pois não apenas torna as coisas mais claras para os alunos, mas também facilita a solução de problemas e futuras alterações. Melhores Técnicas para Design de Esquemas.
Melhores Práticas para Design de Esquemas
Ao criar esquemas, a legibilidade deve sempre ser uma prioridade. Os sinais devem ser organizados para fluir logicamente da esquerda para a direita ou de cima para baixo, melhorando a legibilidade do design. Circuitos grandes e complexos se beneficiam de folhas hierárquicas, onde cada bloco funcional é colocado em uma página separada. Rótulos de net devem ser usados ao invés de fios longos, especialmente para sinais importantes como linhas de alimentação ou comunicação. Pontos de teste são extremamente valiosos em protótipos e depuração, então devem ser adicionados a nets importantes sempre que possível.
Também é importante que os designers executem verificações como ERC (Electrical Rule Checks) e DRC (Design Rule Checks) para detectar erros ou conflitos antes que o design vá para produção. Um bloco de título preenchido corretamente com detalhes do projeto, histórico de revisão e informações do designer garante que o esquema permaneça um documento profissional e rastreável.
Antes de enviar seu design para produção, a JLCPCB executa verificações automáticas de design para ajudar a garantir que seus arquivos Gerber estejam prontos para fabricação — reduzindo erros custosos e acelerando a entrega.
Dicas para Ler Esquemas
Ao estudar este esquema, ajuda dividi-lo em seções de entrada e saída, então seguir o caminho do sinal passo a passo. Você pode separar completamente os sistemas ou separar a funcionalidade. Aqui está nosso exemplo:
Seção de Entrada
O circuito começa com um potenciômetro de 4,7 kΩ conectado entre a alimentação de 5V e o terra. O terminal central do cursor está conectado ao pino de entrada analógica A0 do Arduino Nano. A tensão neste ponto varia suavemente de 0V a 5V conforme o botão é girado. Essa tensão flutuante é então lida pelo Conversor Analógico-Digital integrado do Arduino, que a converte em um valor digital entre 0 e 1023. Essa leitura digital serve como sinal de controle para o Arduino e reflete a posição do potenciômetro.
Seção de Saída
O sinal processado é enviado para a etapa de saída, que consiste em um LED vermelho em série com um resistor conectado ao pino digital D13. Como este pino é capaz de modulação por largura de pulso (PWM), o Arduino produz um sinal PWM que corresponde ao valor do potenciômetro. O resistor mantém a corrente do LED dentro dos limites seguros, e o ciclo de trabalho do PWM regula quanto tempo o LED fica ligado durante cada ciclo. O circuito cria um suavização no brilho ao variar essa proporção, e ao girar o potenciômetro, o LED muda gradualmente de fraco para brilhante e vice-versa.
Conclusão
Na engenharia eletrônica, a capacidade de projetar e ler esquemas é essencial, pois um esquema bem estruturado facilita a compreensão dos circuitos e auxilia na prototipagem, construção e depuração. Também melhora os resultados de fabricação ao fornecer um blueprint preciso.
Esquemas eficazes dividem o circuito em seções lógicas, incluindo blocos de alimentação, controle e saída. Rotular sinais claramente ajuda a evitar confusão, enquanto anotações adequadas e verificações de design garantem precisão. Seguir as melhores práticas significa que os engenheiros podem comunicar seus designs claramente e reduzir erros. Em última análise, um esquema organizado e limpo atua como um guia confiável durante todo o processo de desenvolvimento, transformando conceitos eletrônicos complexos em dispositivos funcionais de forma eficiente e confiante.
Saber mais
Problemas com fiação USB-C? Corrija erros de VCC, GND e pinagem facilmente
Falhas em conexões USB-C raramente são aleatórias. Na maioria dos casos, o problema está em erros de pinagem, polaridade invertida ou pinos de configuração ignorados. Este artigo cobre as causas mais comuns e como corrigi-las de forma eficiente. Causas comuns de falhas nas conexões USB-C Conexões incorretas de pinagem USB O USB-C tem 24 pinos distribuídos em duas fileiras simétricas. Essa simetria é uma vantagem para o usuário final, já que o conector pode ser inserido em qualquer orientação, mas para......
Pinagem USB-C explicada: Pinagem geral de USB, VCC, GND e fundamentos de conexão
O padrão USB evoluiu de uma interface simples de dados para uma solução completa que integra alimentação, comunicação e, em alguns casos, transmissão de vídeo. O conector USB-C é o marco dessa evolução com suporte a múltiplos protocolos e reversibilidade física além de grande poder de alimentação. No entanto, essa flexibilidade pode aumentar a complexidade do projeto. Compreender a pinagem USB-C - usb c pinout - é essencial para evitar erros de ligação, falhas de alimentação e problemas de comunicação......
Guia Passo a Passo para Design de PCB: Dominando a Arte do Layout de Placas de Circuito
Uma parte crucial de qualquer ferramenta eletrônica, a placa de circuito impresso (PCB) suporta e conecta os componentes eletrônicos. Aprender a projetar PCBs ajudará você a garantir que seus circuitos sejam confiáveis e funcionais. Isso é válido tanto se você estiver construindo circuitos para equipamentos médicos de alta tecnologia, máquinas industriais ou eletrônicos domésticos. Os estágios mais importantes do projeto de PCB serão apresentados neste tutorial. Ele o guiará durante o processo, oferec......
O Papel do Design Esquemático no Desenvolvimento de Eletrônicos
O design esquemático desempenha um papel importante na criação de eletrônicos, pois mostra como vários elementos interagem e se unem para formar um circuito funcional. Projetos esquemáticos precisos e compreensíveis são cruciais em muitos tipos de eletrônicos, desde dispositivos simples até equipamentos industriais complexos. Neste artigo, discutiremos o valor do design esquemático na eletrônica, juntamente com os componentes fundamentais que formam os diagramas esquemáticos. 1. O que é Design Esquemá......
Importância da placa de breakout em eletrônica
Introdução O que é uma Placa de Expansão (Breakout Board)? Você já se perguntou como simplificar circuitos complexos em projetos de eletrônica? Uma placa de expansão pode ser a solução. Placas de expansão são ferramentas essenciais que pegam componentes de múltiplos pinos e "expandem" cada pino para um conjunto de conectores, facilitando seu uso. Isso torna mais simples conectar sensores, chips e outros componentes a protoboards ou placas de desenvolvimento, facilitando a prototipagem e a experimentaç......
Design de Placa PCB: Um Guia Passo a Passo para Iniciantes
Placas de Circuito Impresso (PCIs) formam a espinha dorsal da maioria dos dispositivos eletrônicos modernos, fornecendo uma plataforma para conectar componentes eletrônicos. Para iniciantes, o design de PCIs pode parecer complexo, mas com a abordagem certa, torna-se uma tarefa gerenciável e recompensadora. Este guia o levará pelo processo passo a passo de design de uma PCI, do planejamento às verificações finais. Hoje, como exemplo, percorreremos o processo de design de um módulo de carregamento de ba......