This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

O que é ENEPIG e como ele se compara ao ENIG no acabamento de PCBs?

Originalmente publicada Aug 17, 2026, atualizada Aug 17, 2026

11 min

Índice de Conteúdos
  • Como o ENEPIG é diferente do acabamento de PCB ENIG:
  • Do que é composto o revestimento ENEPIG?
  • Etapas do processo de fabricação de PCBs ENEPIG:
  • Vantagens/Desvantagens do acabamento ENEPIG:
  • Limitação do acabamento de superfície ENEPIG:
  • Por que revestir PCBs usando ENEPIG?
  • Desafios de processo associados ao ENEPIG:
  • Propriedades do ENEPIG:
  • Usos do acabamento de superfície ENEPIG:
  • Conclusão:

ENEPIG (Níquel Eletrolítico Paládio Eletrolítico Ouro por Imersão) é um tipo de revestimento de superfície aplicado em uma Placa de Circuito Impresso para protegê-la de fatores ambientais durante o armazenamento e a operação. O ENEPIG é preparado depositando Níquel eletrolítico (Ni 3-5 μm), seguido de Paládio eletrolítico (Pd 0,05-0,1 μm) e uma camada de Ouro por imersão (Au 0,03-0,05 μm). É bom para a resistência da junta de solda, soldagem de fio de ouro, soldagem de fio de alumínio e fornece baixa resistência de contato. Pode ser facilmente depositado em quase qualquer PCB, razão pela qual também é chamado de 'Acabamento Universal'.

Sua compatibilidade com designs avançados de HDI (Interconexão de Alta Densidade) possibilita a criação de eletrônicos mais elegantes e compactos sem comprometer a funcionalidade. Hoje, vamos desvendar as nuances intrincadas entre dois concorrentes notáveis: ENIG (Níquel Eletrolítico Ouro por Imersão) e ENEPIG (Níquel Eletrolítico Paládio Eletrolítico Ouro por Imersão). Então, prepare-se enquanto embarcamos nesta jornada esclarecedora!

Como o ENEPIG é diferente do acabamento de PCB ENIG:

ENIG (Níquel Eletrolítico Ouro por Imersão) é um revestimento metálico de 2 camadas de 2-8 μm de ouro sobre 120-240 μm de níquel. Por outro lado, o revestimento ENEPIG possui uma camada adicional de Paládio quando comparado ao revestimento ENIG, que consiste apenas em Níquel e Ouro. ENEPIG (Níquel Eletrolítico Paládio Eletrolítico Ouro por Imersão) é um revestimento metálico de 3 camadas composto por níquel, paládio e ouro. Esta camada adicional ajuda a evitar o que é conhecido como síndrome do 'Black Pad' (almofada preta), que é o resultado da corrosão causada pelo Ouro na camada de Níquel. Além disso, estudos recentes mostraram que PCBs revestidos com ENEPIG exibem confiabilidade até 30% maior em flutuações extremas de temperatura em comparação com ENIG.

Revestimento de PCB ENIG:

O ENIG, conhecido por sua ampla adoção, tem sido há muito tempo uma marca registrada da fabricação de PCBs. Ele oferece uma base confiável com resistência à corrosão e excelente soldabilidade. No entanto, o cenário em constante evolução da eletrônica exige mais do que apenas confiabilidade; anseia por inovação que não comprometa a qualidade dos circuitos de alta velocidade.

No entanto, os acabamentos de superfície ENIG só são usados em produtos de consumo de baixo custo devido aos seus problemas de qualidade. Para começar, os acabamentos de superfície ENIG não fornecem resultados confiáveis de soldagem de fio de ouro. Isso ocorre porque a interação entre estanho e ouro produz intermetálicos problemáticos, resultando em confiabilidade reduzida da junta de solda.

Revestimento de PCB ENEPIG:

O ENEPIG é um acabamento de superfície revolucionário que eleva o nível a patamares surpreendentes. ENEPIG é um tipo de revestimento metálico para PCBs. Desenvolvido há cerca de uma década, este tipo de acabamento de superfície ganhou popularidade nos últimos anos devido ao seu custo comparativamente baixo em relação a outros tipos de revestimento de ouro para PCBs. A combinação de níquel e paládio proporciona estabilidade química superior, protegendo seus PCBs contra os ambientes mais adversos. Os atributos encantadores do ENEPIG incluem capacidades excepcionais de soldagem de fio e uma superfície mais lisa e uniforme, preparando o terreno para aplicações de alta frequência e designs miniaturizados.

Apelidado de "acabamento de superfície universal" por sua capacidade de ser depositado em praticamente qualquer montagem de PCB, os acabamentos ENEPIG são usados principalmente para suportar soldagem, soldagem de fio de ouro e alumínio. Em geral, no processo de prototipagem de PCB, ENEPIG e ENIG pertencem ao processo de tratamento de superfície. A diferença é que o ENIG é feito antes da máscara de solda, enquanto o ENEPIG é feito após a máscara de solda.

Do que é composto o revestimento ENEPIG?

● Níquel eletrolítico – Camada resistente à corrosão

● Paládio eletrolítico – Camada de barreira que impede a difusão do níquel

● Ouro por imersão – A camada mais externa fornece soldabilidade

O termo 'eletrolítico' refere-se à deposição autocatalítica sem o uso de corrente elétrica. Os metais depositam-se através de uma reação química de redução. Este acabamento tri-metálico fornece excelente soldabilidade, ao mesmo tempo que resiste à corrosão e oxidação. É uma alternativa aos acabamentos convencionais como níquel/ouro eletrolítico e estanho por imersão.

Etapas do processo de fabricação de PCBs ENEPIG:

O ENEPIG envolve quatro camadas de metal depositadas na superfície de um PCB. São elas: cobre, níquel, paládio e ouro. O processo de criação de um acabamento de superfície ENEPIG inclui as seguintes etapas:

1) Ativação do Cobre: Este processo é realizado usando uma reação de deslocamento, que faz com que a camada de cobre atue como uma superfície catalítica.

2) Níquel Eletrolítico: O níquel atua como uma camada de barreira, impedindo que o cobre interaja com os outros metais. A camada é depositada na superfície catalítica de cobre usando uma reação de oxidação-redução. O resultado é uma camada com espessura entre 3,0 e 5,0 mícrons.

3) Paládio Eletrolítico: A camada de paládio é o que diferencia o ENEPIG da tecnologia de acabamento de superfície ENEG, atuando como outra camada de barreira. O paládio impede que a camada de níquel corroa e se difunda na camada de ouro. Este paládio é depositado em uma camada com espessura de 0,05 a 0,1 mícrons, dependendo da aplicação.

4) Ouro por Imersão: O ouro é a camada final adicionada às superfícies ENEPIG, proporcionando os benefícios de baixa resistência de contato, proteção contra atrito e resistência à oxidação. O ouro também preserva a soldabilidade do paládio. O paládio no PCB se dissolve e libera elétrons que reduzem os átomos de ouro ao seu redor. Os íons de ouro então se fixam à superfície do PCB, substituindo alguns íons de paládio e resultando em uma camada externa relativamente fina, com espessura de 0,03 a 0,05 micrômetros.

Vantagens/Desvantagens do acabamento ENEPIG:

1) Evita o risco de black pad: Uma camada extra impede a difusão e migração do níquel, evitando a corrosão das ligas de níquel-fósforo eletrolítico. Inibe eficazmente a oxidação da camada superficial de níquel e previne a ocorrência de black pad durante o processo de soldagem.

2) Confiabilidade de longo prazo do revestimento: O revestimento ENEPIG possui alta estabilidade e não há defeitos óbvios gerados por MEV após o tratamento de envelhecimento, indicando sua confiabilidade de longo prazo.

3) Soldagem sem chumbo: O revestimento ENEPIG pode formar juntas de solda com alta resistência de soldagem com solda sem chumbo (Sn-Ag-Cu) para alcançar a mesma resistência de soldagem que a solda com chumbo (estanho/chumbo). Pode suportar múltiplos ciclos de refluxo.

4) Alta confiabilidade de soldagem e ligação de fios: O tratamento de superfície ENEPIG pode obter bom desempenho de ligação por soldagem e ligação de fios.

5) Baixo custo: O uso de Paládio permite a redução da espessura da camada de Ouro, o que eventualmente reduz o custo.

Limitação do acabamento de superfície ENEPIG:

É mais propenso a fraturas devido à fragilidade das camadas de estanho-paládio formadas sobre o revestimento de níquel.

Por que revestir PCBs usando ENEPIG?

Os PCBs modernos continuam a avançar, resultando em eletrônicos menores e mais leves que mantêm a máxima funcionalidade e velocidade. Para ajudar a melhorar a funcionalidade e, ao mesmo tempo, manter a integridade estrutural, o revestimento de PCBs com um acabamento metálico tornou-se uma prioridade. De todas as opções de revestimento disponíveis, o ENEPIG fornece o maior número de benefícios, mantendo os custos de processamento e material relativamente baixos. Também apresenta mais benefícios do que outras opções de acabamento, como estanho, prata, ENEG e revestimento ENIG, incluindo excelente soldabilidade, durabilidade e propriedades anticorrosivas.

Esses benefícios não são importantes apenas em eletrônicos de consumo, mas também em uma variedade de outras indústrias. Os acabamentos ENEPIG ajudam a manter a alta funcionalidade e confiabilidade dos PCBs, tornando-o um acabamento ideal para aplicações onde a confiabilidade é uma alta prioridade. Apenas alguns exemplos incluem as indústrias automotiva, aeroespacial e de defesa e médica.

Desafios de processo associados ao ENEPIG:

● Uniformidade: A deposição eletrolítica depende das condições químicas locais. É necessário monitoramento cuidadoso e agitação do tanque.

● Ativação do Paládio: A ativação insuficiente pode causar deposição não uniforme de níquel e fragilização do ouro.

● Manutenção do Banho: A análise regular e a reposição dos banhos eletrolíticos são críticas.

● Aderência da Máscara de Solda: A compatibilidade entre a máscara de solda e a química do ENEPIG deve ser garantida.

● Preenchimento de Vias: Deposita apenas um revestimento fino. Para revestimentos mais espessos, pode ser necessário acúmulo adicional de cobre eletrolítico.

Propriedades do ENEPIG:

O ENEPIG cresceu lentamente em popularidade como opção de revestimento, com um recente aumento de popularidade resultante da redução dos preços do paládio bruto. O método também é popular devido aos seus profundos benefícios, incluindo os seguintes:

Baixa Resistência de Contato: A baixa resistência de contato é essencial em PCBs para evitar superaquecimento, perdas de energia e aterramento deficiente. Os acabamentos ENEPIG podem garantir essa baixa resistência devido à deposição controlada de níquel, paládio e ouro.

Barreiras Protetoras: Tanto o níquel quanto o paládio em um acabamento ENEPIG atuam como camadas de barreira, impedindo que o cobre seja afetado pelo estanho na solda. Essas barreiras melhoram imensamente a soldabilidade. Também impedem que o cobre se misture com o ouro e afete a condutividade.

Vida útil ilimitada: Ao contrário de muitas outras opções de revestimento como prata, cobre e alumínio, o paládio e o ouro não mancham nem oxidam. Essas são condições progressivas que resultam da exposição ao ar e à umidade. Ambas as condições resultam em soldabilidade reduzida e qualidade geral reduzida de um acabamento, e ambas pioram com o tempo.

Usos do acabamento de superfície ENEPIG:

O acabamento de superfície ENEPIG é ideal para placas de circuito impresso que suportam vários tipos de encapsulamento, incluindo THT (tecnologia through-hole), SMT, BGA, ligação de fios, etc. As principais aplicações onde o acabamento ENEPIG fornece benefícios são:

● Soldagem sem chumbo: Torna seu uso menos perigoso.

● Eletrônica Automotiva: Livre de halogênio e suporta altas temperaturas.

● Aviônica e Aeroespacial: Fornece alta confiabilidade necessária para condições extremas.

● Eletrônica Médica: Acabamento biocompatível

● Circuitos Digitais de Alta Velocidade: O ouro fornece estabilidade de baixa resistência de contato.

Conclusão:

No geral, podemos concluir que o ENEPIG é uma melhor técnica de revestimento de superfície, possuindo excelente soldabilidade, confiabilidade de contato, compatibilidade com soldas sem chumbo, permite ligação de fios e fornece baixa resistência de contato estável. Por outro lado, também tem algumas desvantagens: requer controle de processo preciso, o Paládio é caro e múltiplas etapas de revestimento aumentam o tempo de ciclo. Mas, no geral, é uma tecnologia melhor que fornece uma relação otimista de preço-desempenho.

JLCPCB

Saber mais