드릴 구멍이 구리 층과 정렬되지 않는 이유는 무엇입니까?
Oct 10, 2024에 마지막으로 업데이트됨
- 문제 설명
- 원인 분석
- 해결 방안
문제 설명
아래와 같이 드릴 층이 한쪽 구석으로 작게 축소되었거나, 드릴 홀의 분포가 비정상적으로 클 수 있습니다. 이는 드릴 파일이 제대로 해석되지 않았음을 의미합니다.
원인 분석
대부분의 원본 드릴 파일 형식은 완전히 표준화되어 있지 않습니다. JLCPCB의 DFM 시스템(주문 시스템 포함)에서는 드릴 파일 형식을 분석해야 합니다. 드릴 구멍은 구리 층의 패드(주로 패드 및 비아 포함)에 맞춰져야 드릴 파일 형식이 올바른지 확인할 수 있습니다.
일부 극단적인 경우에는 다음과 같은 이유로 인해 자동 정렬이 어려울 수 있습니다:
· PCB가 매우 간단하여 NPTH(비도금 관통 홀)만 있고 구리 층에 확인할 만한 대응 패드가 없는 경우.
· 구리 층에 패드가 있더라도, 이 패드가 독립적인 객체가 아니라 작은 선분들로 구성되어 중심점을 찾기 어려운 경우. 이러한 문제의 사례는 아래 이미지를 보면 와이어프레임 보기로 설명되어 있습니다.
해결 방안
위의 경우에 대해 권장되는 해결책은 각 패드를 개별 객체로 설계하는 것입니다. 일반적으로 원형 또는 직사각형 형태로 설계됩니다. 모든 패드가 이러한 형식일 필요는 없으며, 패드의 약 80% 정도만 이렇게 설계하면 정렬을 보장하기에 충분합니다. 대개 모든 비아 패드를 원형으로 설계하면 성공적인 정렬에 필요한 충분한 정보를 제공합니다.
참고: 별도의 의도된 설계가 없다면, 대부분의 EDA 소프트웨어는 이러한 문제가 없는 Gerber 파일을 생성합니다. 만약 덜 일반적인 EDA 소프트웨어를 사용하여 이 문제를 겪고 있다면, 이를 피할 수 있는 방법을 찾는 것이 좋습니다.