지원 센터
보드 내부의 구성 요소가 아웃라인과 교차한다고 보고되는 이유는 무엇입니까?
Oct 14, 2024에 마지막으로 업데이트됨
표목(TOC)
- 문제 설명
- 원인 분석
- 솔루션
문제 설명
아래에 표시된 대로 구성 요소가 보드 내부에 명확하게 있지만 보고서는 구성 요소가 PCB 아웃라인과 교차한다고 표시합니다. 이는 비합리적으로 보입니다.
원인 분석
Gerber 보기를 전환할 때, 아웃라인 레이어가 GM13 레이어로 설정되어 있음을 알 수 있습니다. 올바른 아웃라인 레이어는 GKO 레이어에 있어야 합니다. 이 위치에 잘못된 아웃라인으로 처리된 도형이 그려져 있습니다. 이러한 도형이 부품과 접촉할 경우, 오류 보고가 발생하게 됩니다.
솔루션
정확한 DFM 분석을 보장하려면 적절한 설계 기준을 반드시 따라야 합니다. 이 경우 GKO 레이어의 아웃라인을 기계적 레이어로 옮겨야 합니다. 또한, 아웃라인 레이어에 PCB 가장자리나 내부 슬롯과 관련이 없는 불필요한 데이터를 배치하지 않도록 하여 잘못된 보고서가 생성되지 않게 해야 합니다.