This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터
SMT 서비스 리드타임 개요

SMT 서비스 리드타임 개요

Mar 24, 2026에 마지막으로 업데이트됨

표목(TOC)
  • 1. 핵심 원칙: 리드타임은 어떻게 산정되나요?
  • 2. 실제 리드타임이 달라질 수 있는 이유는?
  • 3. 특급 서비스 이용 방법
  • 4. 주문 진행 상황 추적 방법
  • 원활한 주문 진행을 위한 모범 사례

1. 핵심 원칙: 리드타임은 어떻게 산정되나요?

JLCPCB의 표준 SMT 어셈블리 워크플로우는 효율을 극대화하도록 세밀하게 설계되어 있습니다. 병렬 엔지니어링 방식을 채택하여 PCB 제조 시간과 SMT 준비 작업을 의도적으로 병행함으로써, 업계 최고 수준의 초단기 납기 주기를 실현합니다.

1.1 표준 리드타임의 명확한 정의

모호함을 방지하기 위해, 먼저 두 가지 핵심 리드타임 개념을 정의합니다:

  • PCB 제조 리드타임 (빌드 타임): 실제 물리적 제조가 시작된 시점(생산 현황에서 "MI 시작"으로 표시)부터 PCB 제조가 완료되어 배송 센터로 이송될 준비가 완료되는 시점까지의 기간입니다.
  • SMT 어셈블리 리드타임: 베어 PCB가 SMT 생산 라인에 도착하는 순간부터 시작되는 순수 생산 시간으로, 부품 실장, 솔더링, 검사, 출하 포장까지 모든 공정을 포함합니다.

1.2 병렬 엔지니어링: 신속한 SMT 어셈블리의 기반

"PCB 완료 즉시 빠른 어셈블리"라는 약속은 단일 공정 단계를 압축하여 달성하는 것이 아닙니다. 이는 성숙하고 검증된 병렬 엔지니어링 시스템을 통해 실현됩니다.

핵심 원칙은 간단합니다: PCB가 아직 제조 중인 동안, 모든 SMT 준비 작업이 병행하여 시작되고 완료됩니다.

즉, 고객의 PCB가 아직 제조 라인에 있는 동안, 당사 시스템은 이미 다음 작업들을 동시에 처리하고 있습니다:

  • PCBA 엔지니어링 데이터 처리: 픽 앤 플레이스 파일 및 실크스크린 데이터를 기반으로 DFM 분석 및 어셈블리 준비를 수행하여 부품 실장 위치를 정확히 정의합니다.
  • 스텐실 제작: 내부에서 생성된 스텐실 설계 데이터를 기반으로 고품질 전용 솔더 페이스트 스텐실을 레이저 커팅으로 사전 제작합니다.
  • 부품 키팅 및 검수: JLCPCB의 방대한 부품 라이브러리에서 필요한 모든 부품을 신속하게 피킹, 검수 및 준비합니다.

이러한 병렬 워크플로우 덕분에, PCB 어셈블리 주문의 90% 이상이 PCB 제조 완료 후 24~48시간 이내에 전체 SMT 공정을 완료합니다. PCB가 생산 라인을 벗어나는 즉시 대기 시간 없이 SMT 라인으로 바로 이송되어, 진정한 릴레이 방식의 생산이 가능합니다.

1.3 총 리드타임 설명

따라서 프로젝트의 총 납기는 다음과 같은 관계식으로 명확하게 표현할 수 있습니다:


JLCPCB PCBA 서비스 총 리드타임 설명

2. 실제 리드타임이 달라질 수 있는 이유는?

병렬 엔지니어링을 통해 일관되고 예측 가능한 리드타임을 제공하기 위해 노력하지만, 모든 주문은 고속 생산에 진입하기 전에 여러 핵심 준비 단계를 거쳐야 합니다.

이 단계들은 고객과의 필수적인 커뮤니케이션을 수반하며 최종 제품 품질 보장을 위해 반드시 필요합니다. 다만 전체 일정에 영향을 줄 수 있습니다. 이 과정을 이해하면 더욱 효율적인 협업이 가능합니다.

2.1 검토 및 확인 단계

이 단계는 고객의 설계 파일이 정확하고 안정적으로 제조될 수 있도록 보장하며, 생산의 공식적인 시작점으로 기능합니다.

  • PCB 설계 검토: 제출된 설계 파일에 대해 예비 제조 가능성 검토를 수행합니다. 원활한 생산을 위해 설계가 당사 공식 웹사이트에 게시된 제조 능력 기준을 준수할 것을 권장합니다. 설계 세부 사항 및 기능 구현에 대한 최종 책임은 고객에게 있습니다.
  • 고급 옵션 확인: 주문 시 선택한 모든 고급 서비스 및 특이사항을 검토하여 기술적 실현 가능성과 공정 호환성을 확인합니다.
  • 부품 라이브러리 생성: BOM에 기존 풋프린트 또는 실장 라이브러리가 없는 부품이 포함된 경우, 엔지니어링 팀이 해당 부품에 대한 정확한 어셈블리 라이브러리를 제작합니다. 이 과정에는 추가 시간이 필요하며, 일반적으로 48시간 이내에 완료됩니다.

검토 단계 중 추가 결제 요청이 발생할 수 있습니다. 지연을 방지하기 위해 주문 내역 페이지에서 미결제 항목을 신속히 완료하실 것을 권장합니다.

2.2 엔지니어링 데이터 준비

검토가 승인되면 주문별 상세 엔지니어링 문서를 작성합니다. 이 과정에서 고객 확인이 필요한 사항이 발견될 수 있으며, 예시는 다음과 같습니다:

  • ① 부품 극성 또는 방향 불명확: PCB 실크스크린의 극성 표시가 불명확하거나 업계 표준과 일치하지 않는 경우.
  • ② 부품 선택 또는 풋프린트 불일치: 선택된 부품이 해당 패드 또는 풋프린트 설계와 일치하지 않는 경우.
  • ③ 부품 실장 간격 위험: 부품 간 간격이 부족하여 리플로우 후 솔더 브리징, 쇼트, 또는 재작업 및 수리 시 어려움이 발생할 수 있는 경우.

2.3 생산 단계

모든 엔지니어링 데이터가 확정되고 주문이 생산에 진입한 이후에도, 특정 조건에서는 고객 확인이 필요할 수 있습니다:

1. 생산 중 제조 확인: 생산 중 이상 또는 예기치 않은 상황이 발생할 경우, 진행 전에 고객과 협의가 필요할 수 있습니다.

2. 고급 옵션 실행: 부품 베이킹과 같은 고급 서비스를 선택한 경우, 필요한 공정 시간(예: 48시간)은 시스템에 표시된 총 리드타임에 이미 산정 및 포함되어 있습니다. 이러한 서비스로 인해 계획에 없던 리드타임 연장은 발생하지 않습니다.

요약: "Pending" 주문 상태 해석 방법

일반적으로 주문 상태가 장시간 "Pending"으로 표시된다면, 엔지니어링 또는 생산 관련 사안에 대해 고객의 확인을 기다리고 있는 상태입니다.


이 기간 동안 생산 "시계"는 일시 중지되며, 고객의 명확한 피드백을 받은 후에만 재개됩니다.

고객의 신속한 확인이 주문을 계속 진행시키는 가장 효과적인 방법입니다.



3. 특급 서비스 이용 방법

납기가 촉박한 프로젝트를 위해 JLCPCB는 전체 납기를 최소화하기 위한 명확한 특급 서비스 옵션을 제공합니다.

모든 특급 서비스는 주문 시점에 반드시 선택해야 하며, 최종 이용 가능 여부는 주문의 공정 복잡도와 현재 생산 능력에 따라 결정됩니다.

3.1 PCB 특급 서비스

  • 선택 방법: 거버 파일 업로드 및 기본 주문 파라미터 입력 후, PCB 주문 페이지에서 "PCB 빌드 타임" 옵션을 확인하고 원하는 특급 등급을 선택하시면 됩니다.
  • 주요 혜택: PCB와 SMT 어셈블리를 통합 주문하는 경우(PCBA 주문), 전체 프로젝트 일정을 앞당기기 위해 기본적으로 24시간 PCB 제조가 무상으로 제공됩니다. 주문 시 해당 옵션을 반드시 확인해 주세요.

JLCPCB PCB 빌드 타임

3.2 SMT 어셈블리 특급 서비스

  • 선택 방법: SMT 특급 옵션은 워크플로우의 이후 단계에서 선택합니다. BOM 업로드 및 부품 매칭을 완료한 후, 장바구니로 이동하기 전 최종 "견적 및 주문" 확인 페이지에서 SMT 어셈블리 특급 옵션을 확인하실 수 있습니다.


  • 요금 및 리드타임 단축: SMT 특급 서비스는 1일 단위로 청구되며, 기본 요금은 1일당 USD 47.83입니다. 예를 들어, 주문의 표준 SMT 리드타임이 5~6일로 예상되는 경우, "1일 특급 SMT"를 선택하면 목표 리드타임이 약 4~5일로 단축됩니다.


JLCPCB SMT 어셈블리 특급 서비스

4. 주문 진행 상황 추적 방법

주문의 모든 단계를 명확하게 파악하는 것은 효율적인 프로젝트 관리에 필수적입니다. JLCPCB는 투명하고 직관적인 온라인 추적 시스템을 제공합니다.

4.1 접근 경로 및 페이지 개요

다음 두 페이지를 통해 주문 상태를 모니터링할 수 있습니다:

4.1 전체 주문 라이프사이클 개요

1. 주문 내역으로 이동한 후 주문 상세 정보를 클릭합니다.

2. 이 페이지에서는 전체 주문 상태 흐름을 확인할 수 있습니다: 제출됨 → 결제 완료 → 검토 완료 → 생산 중 → 배송 완료 순으로 전체 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

JLCPCB SMT 주문 상세 정보

JLCPCB SMT 주문 상태 흐름

4.2 실시간 생산 추적

주문 상세 정보 페이지 내에서 생산 진행 상황 탭을 찾아 클릭하세요. 이 화면에서 상세한 실시간 제조 단계를 확인할 수 있습니다.

JLCPCB PCBA 주문 생산 진행 상황

4.2 주요 권장 사항

두 화면을 함께 활용하실 것을 강력히 권장합니다:

  • 주문 상세 정보를 통해 주요 진행 단계를 추적하세요.
  • 생산 진행 상황을 통해 세부 제조 단계를 모니터링하세요.

주문 상태가 "Pending"으로 표시될 경우, 일반적으로 고객의 즉각적인 확인이 필요함을 의미합니다. 고객의 신속한 피드백이 생산을 중단 없이 이어가는 데 가장 중요한 요소입니다.

원활한 주문 진행을 위한 모범 사례

주문이 최대한 효율적이고 원활하게 완료될 수 있도록 아래의 모범 사례를 따를 것을 강력히 권장합니다. 이 단계들은 대부분의 지연을 방지하고 프로젝트 일정을 유지하는 데 도움이 됩니다.

주문 전: 사전 준비가 핵심입니다

1. 설계 자체 점검: 파일 업로드 전, 당사의 무료 온라인 DFM 툴을 활용하여 PCB 설계가 제조 능력 및 공정 요구사항을 충족하는지 확인하고, 기본적인 제조 가능성 문제를 사전에 방지하세요.

2. 부품 선택: 선택한 부품의 사양 및 패키지가 PCB 패드 및 풋프린트 설계와 완전히 일치하는지 확인하세요. 부품 불일치(예: 잘못된 패키지 유형)는 엔지니어링 확인 지연 및 어셈블리 불량의 주요 원인 중 하나입니다.

주문 후: 신속한 응대가 연속성을 보장합니다

1. 주문 상태 및 커뮤니케이션 모니터링: 주문 후 주문 상태와 등록된 이메일 수신함을 주의 깊게 확인하세요. 상태가 "Pending"으로 변경되면 일반적으로 고객 조치가 필요한 상황입니다.

2. 엔지니어링 문의에 신속히 응답: 엔지니어링 팀이 이메일 또는 내부 메시지로 전송하는 DFM 보고서, 부품 확인 요청, 또는 추가 결제 요청을 가능한 빨리 검토하고 응답해 주세요. 고객의 신속한 피드백만이 생산 보류를 해제하고 주문을 앞으로 진행시킬 수 있습니다.

3. 필요 시 특급 옵션 적극 활용: 긴급한 프로젝트의 경우, 주문 시 PCB 및 SMT 특급 서비스를 적절히 활용하세요. 특급 서비스는 정확한 설계 파일과 완비된 부품이 제공될 때 가장 효과적임을 유의하시기 바랍니다.

마지막으로

성공적인 주문은 JLCPCB의 정밀한 병렬 엔지니어링 시스템과 고객의 철저한 사전 준비 및 신속한 응대가 원활하게 협력한 결과입니다.

위의 권장 사항을 따르면 JLCPCB의 고효율 제조 생태계를 최대한 활용하고, 초도 생산 성공 및 정시 납품을 보장하는 데 도움이 됩니다.