This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터
엣지 도금(Edge Plating)을 위한 PCB 설계 지침

엣지 도금(Edge Plating)을 위한 PCB 설계 지침

May 21, 2025에 마지막으로 업데이트됨


엣지 도금은 사이드 도금 또는 캐스텔레이션(Castellation)이라고도 불리며, 회로 기판의 가장자리를 강화하고 보호하기 위해 PCB 제조에 사용되는 특수 기술입니다. JLCPCB에서는 엣지 도금에 ENIG(무전해 니켈-금 도금) 표면 처리 방식을 적용하고 있습니다.

다음은 엣지 도금 설계를 위한 참고 지침입니다:




1.엣지 도금이 필요한 경우, 도금이 필요한 가장자리를 표시한 도면을 제공하고, 주문 시 '엣지 도금' 옵션을 선택한 후 주문 메모에 해당 내용을 기재해 주세요.

2.주문 메모 예시: "도면에서 빨간색으로 표시된 가장자리를 도금해 주세요."

3.선택적 엣지 도금은 위 도면의 파란색 및 빨간색 화살표로 표시된 것처럼 큰 직사각형 슬롯의 벽면에 적용할 수 있습니다.

4.선택적 엣지 도금은 보라색으로 표시된 것처럼 직사각형 슬롯을 둘러싼 패드에 적용할 수 있으며, 이 경우 패드 간 간격이 최소 2mm 이상이어야 합니다.

5.PCB의 네 면 모두를 도금하는 경우, 패널 지지 탭을 위해 최소 3mm 간격으로 3~4개의 짧은 비도금 구간(예: A, B, C, D 위치)을 남겨야 합니다.