This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터

PCB 조립 FAQ (2부)

Oct 17, 2024에 마지막으로 업데이트됨

1. 배치 미리보기에서 빨간색 점은 핀 1을 의미합니까?

일반적으로 빨간색 점을 핀 1이라고 부르지 않고, 구성 요소의 방향을 나타내는 데 사용되는 표시만 사용합니다. 아래에 표시된 대로 기본적으로 구성 요소 자체에 점이 있고 PCB(실크스크린)에도 점이 있는데, 일치하면 구성 요소가 올바르게 배치되었음을 의미합니다.

그림 1. PCB 및 구성 요소의 점

그림 2. 붉은 점

2. 부품의 방향이 배치 미리보기에서 잘못 표시된 경우 어떻게 해야 하나요?

설계 시 정의한 0도 방향이 우리가 정의한 것과 다를 수 있지만, 회전 기준은 동일합니다. 따라서 일부 부품이 잘못된 방향으로 표시될 수 있습니다. 이런 경우, pick&place 파일에서 회전 설정을 수정하여 문제를 해결할 수 있습니다. 파일을 수정하는 방법을 모르신다면, 주문을 진행해 주시면 저희 엔지니어들이 조립 전에 실크스크린 마킹을 기반으로 부품의 회전 및 극성을 검토하고 수정해 드릴 것입니다.

3. 패키지의 "0" 도에 대하여

기본 원칙은 간단합니다: PCB 라이브러리의 0도 방향은 패키지(테이프/릴)에 포함된 부품의 방향과 일치해야 합니다.

대부분의 데이터시트에는 부품이 패키지 내에 어떻게 배치되는지가 설명되어 있습니다. 또한, 일부 제조업체는 이 정보를 별도의 문서로 제공하기도 하고, "테이프와 릴"이라는 키워드로 제조사 이름과 함께 검색하면 관련 PDF를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 "on semiconductor tape and reel"을 검색하면, Tape & Reel Packaging Standards 문서를 찾을 수 있습니다. 여기에 몇 가지 예시가 있습니다.

그림 3. 0도 of SOT23-3 (ON-Semi)

그림 4. 0도 of SOT23-5 (ON-Semi)

그림 5. 0도 of SOIC-8

같은 제조업체에서 만든 동일한 패키지라 하더라도 구성품마다 테이프의 방향이 다를 수 있습니다. 부품 번호를 주의해서 확인하고 제조업체에서 제공하는 테이프 및 릴 포장 표준을 참조하세요.

4. 부품 가격 차이의 이유

대부분의 SMD 부품은 PCB 조립 시 처리하기 위해 최소 주문 수량이 필요합니다. 이는 조립 중 발생할 수 있는 소모를 대비하기 위한 추가 부품이 필요하기 때문입니다. 요청한 부품 수량이 이 최소 수량에 미치지 못할 경우, 최소 주문 수량에 해당하는 고정 비용이 부과됩니다. 생산 과정에서 사용되지 않은 부품은 직접 폐기되므로 발송되지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.

5. 부품은 언제 다시 입고됩니까?

저희 구매 부서는 자체적인 구매 계획을 가지고 있으며, 남은 재고를 기반으로 구매 시기를 평가합니다. 그러나 배송 날짜는 예측이 어려워, 저희도 구체적인 도착 시간을 알지 못합니다. 웹사이트를 통해 정기적으로 확인하실 수 있습니다. 주문이 급하신 경우, 먼저 부품이 재고에 있는지 확인하시는 것이 좋습니다.

6. LCSC 웹사이트에는 재고가 있지만 JLCPCB 라이브러리에는 없는 이유는 무엇인가요?

저희의 부품 공급원은 LCSC이며, LCSC는 장쑤와 선전에 두 개의 창고를 운영하고 있습니다. 이로 인해 LCSC 웹사이트에는 재고가 있다고 표시되지만, 실제 주문 시에는 재고가 없다고 나올 수 있습니다. 이는 서로 다른 창고에서 공급되기 때문에 발생하는 문제로, 창고 간의 이동은 불가능합니다.

7. 어떤 부품을 조립하나요?

일반적으로 주문 시 확인된 부품만 조립합니다. 만약 부품에 대해 "확인" 버튼을 클릭하지 않았다면, BOM 파일에 포함되어 있더라도 그 부품은 조립하지 않습니다. 주문을 넣을 때 모든 필요한 부품이 누락되지 않았는지 반드시 확인해 주세요.

8. DFM의 +/- 기호에 대해

DFM 분석에서 부품의 마킹은 매우 중요합니다. 다이오드의 경우, '+' 기호는 애노드를, '-' 기호는 캐소드를 의미합니다. 극성 콘덴서에서는 '+' 기호가 애노드를 나타냅니다. 또한, 빨간 점은 IC의 마킹을 표시합니다.

9. 왜 PCBA 주문은 결제 전 검토를 지원하지 않나요?

PCB 조립 주문을 하게 되면, 시스템에서 부품을 먼저 점유하게 되어 다른 고객들이 이 부품을 사용할 수 없게 됩니다. 시차 등의 여러 문제로 인해 주문이 제때 결제되지 않으면, 부품이 계속 점유되어 자원 사용에 제한이 생기고 다른 사람들이 이를 사용할 수 없습니다. 그러므로 조립 주문은 먼저 결제한 후 진행됩니다.

10. 부품의 극성을 어떻게 판단하나요?

다음 두 가지 상황이 발생할 수 있습니다:

1. 기본적으로 실크 레이어를 보고 극성을 판단합니다. 만약 실크 레이어가 없거나 극성을 판단할 수 있는 기준이 없다면, 우리는 정확한 극성을 확인할 수 없습니다. 이 경우 이메일로 확인 요청을 드리게 되며, 시차와 예기치 못한 문제로 인해 생산이 지연될 수 있습니다. 따라서 생산 지연을 피하기 위해 PCB에 실크스크린 레이어를 추가하는 것이 좋습니다.

2. 실크스크린 레이어에 표시가 있지만 CPL 파일과 불일치하는 경우, 기본적으로 실크스크린 표시를 기준으로 부품을 배치합니다. 따라서 파일이 정확한지 확인하여 혼동이 없도록 하십시오.

다이오드 부품의 경우, 극성을 명확하게 나타내기 위해 다음과 같은 실크스크린 디자인을 추천합니다. 하나는 캐소드 방향을 가리키는 삼각형을 추가하는 방법이고, 다른 하나는 캐소드 측에 띠를 추가하는 방법입니다.

11. 왜 부품 가격이 이전 주문과 다른가요?

아시다시피, 저희의 일부 부품은 LCSC에서 공급받고 있습니다. 우리는 다양한 구매 경로, 시기, 수량에 따라 부품 가격이 JLCPCB와 LCSC 간에 다를 수 있습니다. 또한, 저희는 독자적인 부품 창고를 운영하고 있어, 새로운 재고를 들여올 때마다 앞서 언급한 세 가지 조건 때문에 가격이 변동됩니다. 주문 시점의 웹사이트에 표시된 가격을 참조해 주세요. 생산 중 발생할 수 있는 손실률을 고려하여, 저희는 조립을 위한 여분의 부품도 준비합니다. 일반적으로 이러한 여분 부품의 비용도 총 부품 비용에 포함됩니다.

12. 리플로우 솔더링 부품

부품은 SMT 장비에 직접 투입할 수 없으며, 표면이 거칠거나 높이가 높거나, 노즐이 부품을 흡입하지 못하는 등의 이유로 인해 수작업으로 배치해야 합니다.

13. 부품을 프로그래밍할 수 있습니까?

저희는 일부 부품에 대한 프로그래밍을 지원합니다. 필요한 경우 부품 정보, 회로 기판 이미지 및 구체적인 프로그래밍 방법을 제공해 주시면 좋습니다. 엔지니어 팀과 협의하여 가능성을 확인한 후 상세한 견적을 제공하겠습니다.

14. 경제적인 조립 설계를 위한 주의사항

경제적인 조립을 위해, 보드가 패널 형태로 한 번에 생산된 후에는 조립이 완료된 보드를 분리해야 합니다. 이때, 디패널라이징을 위한 라우팅 과정에서 약 0.2mm의 공차가 발생할 수 있습니다. 따라서 경제적인 조립을 선택할 경우, 설계 시 이러한 공차를 고려하는 것이 중요합니다. 트레이스와 부품은 보드 가장자리에서 최소 0.3mm 이상 떨어져 있는 것이 좋습니다.

15. 비장착 부품 관련 주의사항

통관 규정으로 인해, 조립되지 않은 부품을 완성된 PCBA 주문과 함께 발송할 수 없습니다.

JLCPCB는 고객에게 대체 옵션을 확인하고 고객 서비스에 연락하여 방안을 마련할 것을 권장드립니다. 추가 작업비가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

16. 01005 풋프린트 부품에 관한 안내

01005 풋프린트: 생산 용량 제한으로 인해 현재 01005 풋프린트 부품의 주문 처리를 지원하지 못하고 있습니다. 양해와 협조에 감사드립니다.

JLCPCB 팀은 문제 해결을 위해 최선을 다하고 있으며, 회복 시점에 대한 안내를 주의 깊게 확인하시거나 고객 서비스에 문의하시기 바랍니다.

17. 패드 위 비아 관련 납땜 문제

고객 설계에 패드 위에 비아가 있을 경우, 리플로우 후 납이 비아로 흘러 들어가 약한 납땜 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제로 인한 배송 지연을 피하기 위해, 우리는 기본적으로 주문을 계속 진행하여 배송을 준비합니다. 생산 도중 설계 문제를 발견하면, 미래 주문에서 설계를 개선하도록 고객에게 이메일로 안내할 예정입니다. 또한, PCB 생산 시 납땜 문제를 방지하기 위해 적절한 비아 커버링 옵션을 선택하는 것도 고려해 보시기 바랍니다.