This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터
JLCPCB 개인화 서비스 지원

JLCPCB 개인화 서비스 지원

Oct 03, 2024에 마지막으로 업데이트됨

고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 각 개별 요구를 충족시키기 위해 JLC의 맞춤형 서비스가 주문 플랫폼에 통합되었습니다. 실제 생산 프로세스에서도 다양한 맞춤형 서비스를 지원하고 있습니다. 아래에 관련된 서비스 항목과 요금 기준을 설명드리겠습니다. 필요하시면 주문 시 메모를 남기시거나, 지원 팀에 신속히 연락해 주시기 바랍니다.

1- 조립 스탠드오프(Standoffs)

적절한 높이의 스탠드오프를 선택하여 핀을 보호하거나 높은 부품 납땜을 도울 수 있습니다.

요금: 스탠드오프 장치 비용 + 스탠드오프당 $0.032.

2- 핀 납땜 굽힘

장치 핀을 구부려 장치를 눕힌 상태로 배치합니다.

요금: 핀당 $0.0157. (난이도가 높은 경우, 요금이 증가할 수 있습니다.)

3- 프로그래밍 서비스

표준 SMT 주문의 경우, 부분적인 프로그래밍 테스트를 지원합니다. JLC는 납땜이 완료된 후에만 프로그래밍이 가능합니다. 이 서비스가 필요할 경우, 고객은 칩 모델, 보드에 마련된 프로그래밍 인터페이스 정의, 보드 사진, 그리고 HEX 또는 BIN 형식의 프로그램 파일을 제공해야 합니다. 우리가 작업 가능함을 확인하면 추가 요금이 부과됩니다.

요금: $7.86의 엔지니어링 요금 + 시간당 $7.86의 인건비.

4- 전원 테스트

표준 SMT 주문의 경우, 부분적인 전원 테스트를 지원합니다. 이 서비스가 필요하면, 고객은 구체적인 테스트 방법을 제공해야 합니다. JLC가 이것을 평가하고 실행 가능하다고 확인하면 추가 요금이 부과됩니다.

요금: $15.7의 엔지니어링 요금 + 시간당 $7.86의 인건비.

5- 추가 부품 배치

생산 효율성을 높이고 실수를 줄이기 위해, 일반적으로 주문이 완료된 후에는 납땜 부품의 추가를 지원하지 않습니다. 필요 시, 지원팀에 연락해 주십시오. 평가 후 추가가 가능할 경우, 별도의 비용이 부과됩니다. 지원이 불가능할 경우, 생산은 기존 주문 내용에 따라 진행됩니다.

요금:

1-) SMT 부품을 추가하는 경우

인건비: 기본 인건비는 $47.14이며 (2곳 납땜 위치 포함), 추가 위치당 $1.57이 추가됩니다.

납땜 포인트 비용: 납땜 포인트당 $0.0157

재료비: 실제 재료 가격에 따름

2-) 관통형 부품을 추가하는 경우

인건비: $7.88

납땜 포인트 요금: 납땜 포인트당 $0.0157

재료비: 실제 재료 가격에 따름

6- 정전기 방지 백 포장

표준 SMT 주문에서는 제품을 정전기 간섭과 손상으로부터 보호하기 위해 정전기 방지 백 포장을 제공합니다.

요금:

크기가 20*20CM 이하일 경우, 개당 비용은 $0.16입니다.

이 크기를 초과하면, 가격이 약간 상승합니다.

7- 클램핑 보드 솔더링(USB가 아닌 장치)

핀 헤더나 RF 동축 커넥터(RF coaxial connectors)와 같은 보드 솔더링 장치를 클램핑(Clamping)하려면 수동 솔더링이 필요합니다.

요금: 솔더 포인트당 $0.05

8- 클램핑 보드(Clamping board) 납땜 (미세 피치 부품)

미세 피치 부품을 클램핑 보드에 납땜하기 위해서는, 부품이 보드의 가장자리에 수평으로 고정될 수 있도록 일반적으로 지그가 필요합니다. 이 지그는 납땜 작업을 보조하는 역할을 합니다.

요금:

지그 요금: 한 세트당 $47.14입니다. 보드의 개수를 고려하여 여러 지그가 필요한지 확인해야 합니다.

작업 요금: 부품 하나당 $0.791입니다.

9- OLED 디스플레이 화면 납땜

OLED 플렉스 케이블을 납땜할 때는 반드시 수작업으로 납땜해야 합니다.

요금: 납땜 지점당 $0.05

이러한 재질은 손상을 방지하기 위해 납땜 후에는 해당 부위를 청소하지 않는 것이 중요합니다. 운송 중 포장을 통해 더 나은 보호를 제공하려면, 분할 포장을 추가하는 것이 좋습니다.

10- 위치 고정 핀 다듬기(Trimming)

장치에 위치 고정 핀이 있지만 PCB에 해당하는 구멍이 없는 경우, 적절한 납땜을 위해 장치의 위치 고정 핀을 다듬어야 합니다.

요금:

관통형 부품: 위치 고정 핀 하나를 다듬는데 $0.032

SMT 부품: 위치 고정 핀 하나를 다듬는데 $0.032 + 수작업 배치 비용(납땜 지점당 $0.016)

만약 다듬기가 필요하지 않다면, SMT 부품은 기계로 선택되어 보드에 배치됩니다. 위치 고정 핀을 다듬은 후에는 수작업으로 선택과 배치가 필요합니다.

11- 포고 핀(Pogo Pin) 장치 납땜

이 유형의 재료는 기계로 집어 올릴 수 없으므로 보드에 수동으로 배치해야 합니다.

요금: 장치당 $0.08

포고핀의 경우 설치 과정에서 장치가 패드 위의 솔더 페이스트에 닿아 솔더 오염이 발생할 수 있습니다. 생산 시 이러한 위험은 고객의 수용을 기본으로 합니다.

포고핀 장치의 솔더링 오프셋 허용 오차는 ±0.15mm이며, 생산 시 이러한 오차는 고객이 수용하는 것으로 간주합니다.

12- 부품의 수동 삽입

이 종류의 부품은 솔더 페이스트 납땜이 필요 없으며, 플러그인 단자나 점퍼 캡(Jumper caps) 같은 부품은 수동으로 조립해야 합니다.

요금: 장치당 $0.03부터 시작

조립이 복잡하거나 시간이 많이 걸리는 경우, 가격은 추가로 협의됩니다.

13- Sinking USB 솔더링

이 장치는 솔더링 작업 중 안정성을 확보하고 부품이 떨어지거나 들뜨지 않도록 하기 위해 일반적으로 지그가 필요합니다. 이를 통해 불량 솔더링을 방지할 수 있습니다.

요금: 지그당 $7.86입니다. 지그의 수량은 PCBA 주문 수에 따라 결정됩니다.

14- 플라잉 프로브 테스트 (Flying Probe Testing)

SMT 플라잉 프로브 테스트를 위해 어떤 파일이 필요한가요?

EDA로 설계된 경우, PCBDOC 파일이 필요합니다. 아래에 구체적인 작업 안내가 있습니다.

다른 소프트웨어로 설계된 경우, ODB++ 파일이 필요합니다. 일반적으로 이 파일을 내보내는 방법은 설계 소프트웨어의 공식 웹사이트에서 안내하고 있습니다.

AD 소프트웨어의 경우, 관련 링크는 여기를 참조하세요.

Fusion 360의 경우, ODB++ 파일을 생성하는 방법에 대한 정보는 여기를 확인하시기 바랍니다.

그 외 소프트웨어에 대해서는 각 공식 웹사이트에서 관련 가이드 문서를 찾아보세요. 궁금한 점이 있으면 JLC 지원팀에 문의하시면 됩니다.

15. 고객을 위한 부품 메일 패키지

생산 과정에서 생산이 취소되는 등의 예기치 않은 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황에서 고객의 손실을 최소화하고, 사용되지 않은 부품의 경우, 고객은 메일 패키지를 통해 자재를 보관하도록 요청할 수 있습니다. 이렇게 설정된 메일 패키지는 이후 SMT 주문서의 청구서에 수량이 표시되지 않습니다.

요금: 서비스 수수료 $8 (자재 종류가 20가지를 초과하지 않을 경우. 초과 시, 자재 종류마다 $1 추가 요금 부과)