JLC Balance 환불을 설정하는 방법?
Sep 25, 2024에 마지막으로 업데이트됨
- 1. "주문 환불 설정"이란 무엇인가요?
- 2. 왜 "주문 환불 설정"을 해야 하나요?
- 3. "JLC 잔액으로 주문 환불 설정" 방법
- 방법 2 : 계정에서 수동 설정
- 4. 참고 사항 :
JLCPCB 플랫폼에서 환불을 관리할 때, 고객은 "주문 환불 설정" 기능을 사용하여 환불금을 JLC Balance로 직접 전환할 수 있는 옵션을 선택할 수 있습니다. 기존 방식에서는 환불이 은행 계좌나 기타 결제 수단으로 처리될 때, 고객이 종종 거래 수수료와 지연을 겪으며, 이 과정은 영업일 기준으로 2일에서 15일까지 소요될 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하고 보다 효율적이고 경제적인 솔루션을 제공하기 위해, JLCPCB는 "주문 환불 설정" 기능을 도입했습니다. 이 옵션을 선택하면, 고객은 거래 수수료를 피할 수 있고, 환불금을 즉시 사용할 수 있으며, 플랫폼 내에서의 향후 구매를 더욱 원활하게 할 수 있습니다. 이 안내는 이 설정의 의미와 그 유용성, 그리고 설정 방법에 대해 단계별로 안내해 드립니다.
1. "주문 환불 설정"이란 무엇인가요?
"주문 환불 설정"은 JLCPCB 플랫폼에서 고객이 환불 금액을 직접 JLC Balance로 충전할 수 있도록 해주는 기능입니다. 이 잔액은 이후의 주문에 사용할 수 있어, 플랫폼 내에서 자금을 효율적으로 관리할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.
2. 왜 "주문 환불 설정"을 해야 하나요?
환불을 JLC Balance으로 충전하면 여러 가지 장점이 있습니다:
(1) 거래 수수료 없음 : JLC Balance로의 환불은 추가적인 거래 수수료가 부과되지 않지만, 은행 카드로 환불을 받을 경우 각 거래마다 수수료가 발생할 수 있습니다.
(2) 즉시 사용 가능 : JLC Balance으로의 환불은 더 빠르고 즉시 사용할 수 있습니다. 은행 카드로의 환불은 처리에 2일에서 15 영업일이 소요될 수 있는 반면, JLC Balance 환불은 지연 없이 바로 새로운 주문을 가능합니다.
(3) 유연성 : 이 기능은 언제든지 활성화하거나 비활성화할 수 있어, 환불 관리에 대해 높은 유연성을 제공합니다.
이러한 이유로, 특히 자주 주문을 하거나 향후 유연한 결제 옵션이 필요할 것으로 예상되는 경우 이 옵션을 설정하는 것을 강력히 권장합니다.
3. "JLC 잔액으로 주문 환불 설정" 방법
고객님께서는 두 가지 방법을 통해 JLC 잔액으로 환불을 설정할 수 있습니다 :
방법 1 : 결제 시 설정
(1) 첫 설정 : 이 옵션을 처음 설정하는 경우, 환불금을 JLC Balance로 받고 싶다면 결제 화면의 오른쪽 하단에 있는 "주문 환불을 JLC Balance로 설정" 옵션을 선택하십시오.
(2) 자동 프롬프트 : 체크박스를 선택하면 아래 그림과 같이 프롬프트가 자동으로 나타납니다. 시스템이 다시 알림을 보내지 않게 하려면 "다시 보지 않기"를 클릭하세요. 이 설정이 완료되면, 향후 모든 환불은 자동으로 JLC Balance에 적립됩니다.
방법 2 : 계정에서 수동 설정
(1) 계정 액세스 : JLCPCB 계정에 로그인하고 홈페이지 상단에서 사용자 이름을 클릭합니다.
(2) 환불 설정 구성 : "결제"를 선택하고 "JLC Balance"로 이동합니다.
JLC Balance 페이지에서 "주문 환불 설정"을 클릭하여 환불 기본 설정을 실행합니다.
(3) 기능 활성화 : 슬라이더를 파란색으로 토글하여 "JLC Balance로 환불 주문" 설정을 활성화합니다. 활성화되면 환불은 거래 수수료 없이 JLC Balance에 적립됩니다.
(4) 기능 비활성화 : 슬라이더를 토글(toggle)하여 언제든지 이 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 슬라이더가 회색으로 바뀌면 기능이 꺼집니다. 참조를 위해 아래 이미지를 참조하십시오.
이 설정을 활성화하면 모든 환불은 거래 수수료 없이 JLC Balance에 자동으로 적립됩니다. 환불을 다른 방식으로 처리하고 싶으면 언제든지 이 설정을 비활성화할 수 있습니다.
4. 참고 사항 :
1. 6개월 이내에 JLC Balance에서 원래 결제 수단으로 환불을 인출할 수 있습니다. 6개월 후에는 은행 카드로만 인출할 수 있습니다.
2. EuroPacket으로 배송된 주문에 대한 환불은 JLC Balance에 적립할 수 없습니다.
3. JLC Balance는 다른 결제 수단과 함께 사용할 수 없습니다.
이러한 단계를 따르면 환불을 쉽게 관리하고 JLC Balance에서 제공하는 혜택을 활용할 수 있습니다.