This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터
솔더 마스크 정의 패드(SMD Pad)가 있는 보드 주문 방법

솔더 마스크 정의 패드(SMD Pad)가 있는 보드 주문 방법

May 14, 2025에 마지막으로 업데이트됨

솔더 마스크 정의 패드란?


대부분의 PCB 설계에서는 솔더 마스크 클리어런스(솔더 마스크가 제거되는 영역)가 구리 패드보다 더 크며, 이러한 패드는 비-솔더 마스크 정의 패드(NSMD, Non-Solder Mask Defined Pad) 또는 구리 정의 패드(Copper Defined Pad) 라고 합니다. 아래 왼쪽 그림이 NSMD 패드를 보여줍니다.


반면, 일부 부품(특히 BGA 칩 등)은 솔더 마스크 정의 패드(SMD, Solder Mask Defined Pad) 를 요구합니다. 이 패드는 솔더 마스크 클리어런스가 구리 패드보다 작으며, 마스크가 구리 패드의 일부 위에 인쇄되도록 의도된 구조입니다. 아래 오른쪽 그림이 그 예시입니다.


데이터시트나 애플리케이션 노트에 나와 있는 권장 패드와 솔더 마스크 치수를 사용하는 것이 좋습니다. 단, 구리 패드의 모든 면에 최소 3mil(0.076mm) 이상의 마스크가 인쇄되도록 설계해야 합니다. 이는 마스크의 위치 정렬에 허용 오차가 있기 때문이며, 마스크가 너무 작으면 기판이 노출되어 불량이 발생할 수 있습니다.





      참고:       SMD는 "Surface-Mount Device"의 약어로도 사용되므로 문맥에 주의해야 합니다.

NSMD vs SMD 패드

그림 1. NSMD와 SMD 패드 비교




JLCPCB에 SMD 정보 전달 방법



JLCPCB 주문 시스템에는 설계에 SMD 패드가 포함되어 있다는 사실을 명시하는 항목이 없기 때문에, CAM 엔지니어가 이 정보를 인지하지 못하면 SMD 패드의 마스크 클리어런스를 자동으로 확대하여 NSMD 형식으로 처리할 수 있습니다. 이 경우 최종 PCB 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 다음 방법 중 하나로 SMD 정보를 JLCPCB에 전달할 수 있습니다:


1. 특이사항 작성


JLCPCB 주문 시스템에 있는 "PCB Remark" 입력란에 다음과 같이 설명을 작성합니다:



그림 2.  PCB Remark 입력란 예시


JLCPCB에 고객님의 디자인에 SMD 패드가 있음을 알리기 위해 특별 지침을 작성할 수 있습니다:


Please note: Parts U1, U2, and so on, utilize Solder Mask Defined Pads. Please do not adjust or modify the solder mask for these components. 
If you are unfamiliar with Solder Mask Defined Pads, please feel free to ask for clarification.					
					

2. 생산 파일 확인


주문 시 "Confirm Production File" 옵션을 Yes로 선택합니다.



그림 3. Confirm Production File 옵션


이 옵션을 선택하면 JLCPCB 엔지니어가 PCB 생산에 필요한 파일을 만든 후, 고객에게 확인 메일을 보내줍니다. 생산 전에 이 파일을 검토하고, 특히 SMD 패드의 솔더 마스크 클리어런스가 제대로 처리되었는지 반드시 확인하세요.


이렇게 하면 SMD 패드가 정확히 적용된 고품질 PCB를 안전하게 생산할 수 있습니다.