Fusion360에서 BOM과 CPL을 생성하는 방법
Oct 21, 2024에 마지막으로 업데이트됨
- Fusion360에서 CPL 파일 내보내기
- Fusion360의 BOM
Fusion360에서 PCB 설계를 완료한 후에는 생산을 위한 파일을 준비하고 내보내는 단계가 필요합니다. PCB 제조 요구사항에 따라 필요한 파일의 종류가 달라질 수 있습니다. 기본적으로 PCB만 생산하려면 Gerber 파일만으로 충분합니다. 그러나 제조업체가 PCB 조립까지 수행하기를 원하신다면, BOM 및 CPL 파일이 추가로 필요합니다.
그럼 이제 Fusion360 PCB 설계 프로젝트에서 어떻게 BOM 및 CPL 파일을 내보내는지 살펴보겠습니다!
Fusion360에서 CPL 파일 내보내기
1단계. Fusion360을 실행하고 "파일" -> "열기" -> "프로젝트 선택"으로 이동하세요.
디자인을 검증한 후 필요한 파일을 내보내기 시작할 수 있습니다.
2단계. 아래 이미지에 표시된 대로 메뉴 바에서 "제조"-> "CAM 프로세서"로 이동합니다.
3단계. CAM 프로세서에서 "Assembly"-> "Pick and Place"를 선택합니다. 오른쪽에서 출력 유형으로 "CSV"를 선택합니다. 마지막으로 오른쪽 하단 모서리에 있는 "Export File"을 클릭한 다음 원하는 저장 경로를 선택합니다.
4단계. "작업 처리" 버튼을 클릭하면 출력 파일의 위치를 선택할 수 있는 창이 표시됩니다.
Output Directory Folder를 선택하면 생성이 성공했다는 메시지가 표시됩니다.
5단계. Output Directory Folder로 이동하면 파일이 성공적으로 생성되었음을 확인할 수 있습니다.
6단계. LCSC 부품 번호를 추가한 후, 맨 위에 한 행을 추가하고 각 매개변수의 이름을 입력합니다: "Ref Des", "Mid X (mm)". "Mid Y (mm)", "Rotation", "LCSC 부품 번호".
JLCPCB 표준 CPL:
Fusion360의 BOM
BOM 파일, 즉 "자재 목록" 또는 구성 요소 목록을 만드는 것은 제조업체에 어떤 구성 요소가 어떤 위치에 있는지 알려주는 데 사용됩니다. Fusion360으로 BOM 파일을 만드는 것은 이미 설명한 CPL 파일 생성과 비슷합니다.
1단계. Fusion360을 열고 "파일"-> "열기"-> "프로젝트"로 이동합니다.
디자인을 검증한 후 필요한 파일을 내보내기 시작할 수 있습니다.
2단계. 아래 이미지에 표시된 대로 메뉴 바에서 "제조"-> "CAM 프로세서"로 이동합니다.
3단계. CAM 프로세서에서 "Assembly"-> "BOM"을 선택합니다. 오른쪽에서 출력 유형으로 "CSV"를 선택합니다. 마지막으로 오른쪽 하단 모서리에서 "Export File"을 클릭한 다음 원하는 저장 경로를 선택합니다.
4단계. "작업 처리" 버튼을 클릭하면 출력 파일의 위치를 선택할 수 있는 창이 표시됩니다.
출력 디렉토리 폴더를 선택하면 생성이 성공했다는 메시지가 표시됩니다.
5단계. 출력 디렉토리 폴더로 이동하면 파일이 성공적으로 생성되었음을 확인할 수 있습니다. 일반 라이브러리를 사용한 경우 Excel 파일에 "LSCS 부품 번호"를 수동으로 추가해야 합니다. 한 단계 더 나아가 프로젝트에 대한 자체 구성 요소 라이브러리를 만든 경우 "LSCS 부품 번호" 값을 추가하여 파일을 생성할 때 전체 프로젝트가 자동화되도록 해야 합니다. 파일을 확인하고 JLCPCB.com에 업로드합니다.
JLCPCB 표준 BOM: