FPC 스티프너 소재 선택 가이드: PI, FR4 및 스틸
Jul 13, 2026에 마지막으로 업데이트됨
- 1. PI 스티프너(폴리이미드)
- 2. FR-4 스티프너(유리섬유 에폭시)
- 3. 스테인리스 스틸 스티프너
- 4. 3M 테이프
- 스티프너 소재 선택 시 주요 고려 요소
FPC(연성 인쇄회로기판) 스티프너 소재는 FPC의 기계적 강도와 안정성을 향상시키는 데 사용되며, 특히 커넥터 주변이나 지지가 필요한 다른 부위에 활용됩니다. 적절한 스티프너 소재를 선택하는 것은 최종 제품의 성능과 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 다음은 일반적으로 사용되는 FPC 스티프너 소재와 그 특성입니다.
1. PI 스티프너(폴리이미드)
내열성: PI는 뛰어난 내열성을 지니고 있어 고온 납땜 환경에 적합합니다.
우수한 유연성: 일반적으로 PI로 이루어진 FPC 기판과 호환되며, 일정 수준의 유연성을 유지할 수 있습니다.
내화학성: PI는 화학물질 및 환경적 부식에 강해 가혹한 환경에 적합합니다.
응용 분야: 자동차 전자장치, 항공우주, 산업용 제어 장비 등 고온 납땜 또는 높은 신뢰성이 요구되는 전자 장비에 주로 사용됩니다.
2. FR-4 스티프너(유리섬유 에폭시)
높은 기계적 강도: FR-4는 뛰어난 기계적 강도와 강성을 지니고 있어 강력한 지지력을 제공합니다.
높은 강성: 연성 소재와 비교했을 때 FR-4는 더 단단하여 기계적 지지가 필요한 부위에 적합합니다.
내열성: FR-4는 일정 수준의 내열성을 지니고 있어 고온 납땜 공정에 자주 사용됩니다.
응용 분야: FPC 커넥터 부위 또는 더 높은 강성이 요구되는 장치 등, 추가적인 기계적 지지가 필요한 부위에 일반적으로 사용됩니다.
3. 스테인리스 스틸 스티프너
매우 높은 기계적 강도: 스테인리스 스틸은 매우 높은 기계적 강도를 지니고 있어 FPC에 뛰어난 지지력을 제공할 수 있습니다.
내열성 및 내식성: 스테인리스 스틸은 고온을 견디고 부식 및 산화에 강해 가혹한 환경에 적합합니다.
강한 강성: 경도가 높은 특성으로 인해, 스테인리스 스틸 스티프너는 매우 견고한 지지가 필요한 부위에 주로 사용됩니다.
응용 분야: 중공업 장비 및 의료기기의 핵심 부품 등, 높은 기계적 하중이나 뛰어난 내마모성이 요구되는 곳에 주로 사용됩니다.
4. 3M 테이프
간편한 고정: 3M 테이프는 뛰어난 초기 접착력과 장기적인 접착 유지력을 제공하여 설치 및 고정이 용이합니다.
뛰어난 유연성: 경성 스티프너와 달리, 3M 테이프는 강성을 추가하지 않으므로 FPC가 본래의 기계적 유연성을 유지할 수 있습니다.
다양한 유형 옵션: 필요에 따라 내열성이 높은 유형(예: 3M 9077) 또는 상대적으로 내열성이 낮은 유형(예: 3M 468)을 선택하실 수 있습니다.
응용 분야: 기계적 강성을 지지하기 위한 용도보다는, 조립 후 FPC를 인클로저 또는 부품 하우징에 접착 및 고정하는 데 주로 사용됩니다.
스티프너 소재 선택 시 주요 고려 요소
1. 기계적 강도: FPC의 특정 부위가 더 높은 기계적 강도를 요구하거나 더 큰 외력을 견뎌야 하는 경우, FR-4 또는 스테인리스 스틸을 스티프너 소재로 선택할 수 있습니다.
2. 내열성: 고온 납땜이 필요하거나 고온 환경에서 작동해야 하는 FPC의 경우, 일반적으로 PI 또는 FR-4가 선호됩니다.
3. 유연성 요구사항: 스티프너가 일정 수준의 유연성을 유지해야 하는 경우, PI와 같은 연성 소재가 더 나은 선택이며, FR-4나 금속과 같은 경성 소재는 적합하지 않습니다.
4. 환경 적응성: 고온, 고습 또는 화학적 부식과 같은 가혹한 작업 환경에는 PI 및 스테인리스 스틸과 같은 내열성 및 내식성 소재를 선택해야 합니다.
- 고온 및 고신뢰성 응용 분야: PI, FR-4 또는 스테인리스 스틸과 같은 고강도 내열 소재를 선택하십시오.
- 높은 유연성 및 경량화 요구: PI와 같은 연성 소재를 선택하십시오.
- 고강도 지지가 필요한 경우: FR-4 또는 스테인리스 스틸을 선택하십시오.
JLCPCB의 스티프너 옵션에는 PI 스티프너, 스틸 시트 스티프너, FR4 스티프너, 3M 테이프가 포함됩니다. 고객께서는 적합한 스티프너 소재를 선택하실 때 FPC의 응용 시나리오, 기계적 성능 요구사항 및 비용 요소를 고려하시기 바랍니다.