This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터
Free PCB project —— STM32 무선 주파수 보드

Free PCB project —— STM32 무선 주파수 보드

Sep 16, 2025에 마지막으로 업데이트됨

개인 배경:

독일 출신의 Philip Salmony (Phil's Lab 유튜브 채널), 영국 케임브리지 대학교에서 공부

전체 글 링크:
https://github.com/pms67/STRF-Kicad



프로젝트 소개:

STRF(STM32 무선 주파수 보드)는 USB를 통해 2.4GHz 무선 연결(송신 및 수신)을 가능하게 하는 아주 간단하고 작은 보드입니다. 이 보드는 USB 호환 STM32 마이크로컨트롤러를 탑재하고 있으며, SPI를 통해 2.4GHz에서 동작하는 업계 표준 NRF24 RF 트랜시버와 연결됩니다.

보드는 호스트 시스템(PC, 보조 컴퓨터 등)에 연결되며, 그곳에서 제어할 수 있습니다. 저는 RF, USB, MCU를 활용하여 간단하지만 효과적인 플랫폼을 만드는 방법을 보여주기 위해 이 보드를 개발했습니다.


JLCPCB와의 경험 공유:

JLCPCB는 저 같은 하드웨어 설계자에게 최고의 자원이며 제조사 중 하나였습니다. 합리적인 가격, 자체 부품 소싱, PCB 제작 및 조립 서비스 덕분에 아이디어를 매우 짧은 시간 안에 현실로 만들 수 있었습니다. 앞으로도 JLCPCB와 오랫동안 협력하기를 기대합니다!


무료 PCB가 필요한 학생/메이커들에게 하고 싶은 말:

JLCPCB를 꼭 사용해 보시고, 장기적인 협력 관계를 구축하시기를 강력히 권장합니다. JLCPCB는 항상 도움을 주고 최고의 서비스를 제공하려고 노력합니다. 놀랍게도 학생들과 전자 콘텐츠 제작자에게 무료 PCB도 제공합니다!