This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터
부품 극성 및 방향 식별 가이드

부품 극성 및 방향 식별 가이드

Mar 24, 2026에 마지막으로 업데이트됨

표목(TOC)
  • 극성(Polarity) 정의
  • 대표 극성 SMD 부품

부품 극성 및 방향 식별 가이드

극성(Polarity) 정의

극성이란 부품의 양(+)·음(-) 단자 또는 Pin 1을 PCB(인쇄회로기판)에 표기된 극성 기호·Pin 1 표시와 정확히 일치시키는 것을 말합니다. 부품 방향이 PCB 표시와 맞지 않으면 역극성(reverse-polarity) 불량으로 간주됩니다.

PCBA 전 공정에서 극성 관련 오류는 치명적입니다. 극성 부품을 잘못 장착하면 시스템 전체 실패, 로트 불량, 심할 경우 PCBA 완전 오작동으로 이어질 수 있습니다. 따라서 설계·생산 담당자는 SMT 부품 극성 규칙을 정확히 이해해야 합니다. 극성 검증은 A/S 단계에서 부품 실패 원인이 잘못된 방향 때문인지를 판단하는 핵심 절차이기도 합니다.

EasyEDA 로 PCB 설계를 하거나 JLCPCB 를 통해 부품을 구매하는 경우, JLCPCB/EasyEDA 플랫폼의 PCB 풋프린트·심볼 라이브러리를 이용해 극성과 방향을 빠르게 확인할 수 있습니다.

대표 극성 SMD 부품

I. 캐패시터

1. 탄탈럼 캐패시터(극성 부품)

실제 부품에서는 양극이 명확히 표시됩니다. 대표적인 식별 방법은 다음과 같습니다.

  • 색상 줄무늬
  • “+” 기호
  • 모따리(beveled) 모서리

PCB 패드·실크 설계 시 반드시 극성 마크를 명확히 삽입해야 합니다.

Tantalum capacitor

Tantalum capacitor PCB footprint

2. 알루미늄 전해 캐패시터(극성 부품)

a) SMD 형


표면 실장형 전해 캐패시터는 본체의 검은 띠가 일반적으로 음극을 나타냅니다.


PCB 풋프린트·실크도 이 극성을 반영해야 합니다.

SMD aluminum electrolytic capacitorSMD aluminum electrolytic capacitor PCB footprint

b) 관통형


관통형 전해 캐패시터는 음극에 흰색 띠 또는 다른 색 띠가 표시됩니다.

PCB 풋프린트·실크에도 극성을 명확히 표시해야 합니다.

Through-hole aluminum electrolytic capacitor

II. 발광다이오드(LED) – 극성 부품

1. SMD LED

상부·하부 장착 여부에 따라 극성를 판단합니다.

  • 윗면에서 보면 초록색 마크가 있는 쪽이 일반적으로 캐소드(음극)입니다.
  • 밑면에서 보면 화살표 방향이나 돌출된 화살표 모양이 캐소드(음극)를 가리킵니다.

LED (Light-Emitting Diode) – top viewLED (Light-Emitting Diode) – bottom view

LED PCB footprint with polarity marking

2. 관통형 LED

  • 납땜 전 2핀 LED는 긴 쪽 리드가 애노드(양극)입니다.
  • 납땜 후에는 본체의 흰색 띠 등 뚜렷한 마크로 극성를 확인합니다.

Through-hole diodeThrough-hole diode PCB footprint

III. 다이오드 – 극성 부품

SMD 다이오드는 캐소드(음극)를 다음과 같이 표시합니다.

  • 색상 밴드
  • 홈(노치)

이 마크는 부품 본체와 PCB 풋프린트 양쪽에 표시되어야 합니다.

SMD diodeSMD diode PCB footprint

IV. 집적회로(IC)

(패키지 형태별 분류)

IC 극성·방향은 패키지 마크뿐 아니라 PCB 실크·패드 배치를 교차 확인해야 확정됩니다.


설계 단계에서 명확한 실크 마크를 삽입해 조립 후에도 방향을 확실히 확인할 수 있도록 해야 합니다.

Pin 1 표시는 패드 영역 밖 또는 개방된 보드 영역에 배치해 식별이 용이하도록 권장합니다.

PCB footprint with polarity indicator

1. SOIC 패키지

Pin 1 식별 방법

  • 색상 줄
  • 기호 마크
  • 오목한 홈(노치)
  • 모따리 모서리

PCB 풋프린트에서는 해당 패드 근처에 뚜렷한 Pin 1 기호를 삽입합니다.

SOIC package – polarity identification     SOIC package                                      

SOIC PCB footprint

2. QFP / SOP 패키지

사각 또는 직사각형으로 4면에 리드가 있습니다.

Pin 1은 일반적으로 다음으로 확인합니다.

  • 오목한 홈 또는 노치
  • 크기·형태가 다른 한 점

PCB 풋프린트에도 해당 패드 근처에 뚜렷한 Pin 1 인디케이터가 있습니다.

QFP / SOP package – polarity identification

QFP / SOP component and PCB footprint

3. QFN 패키지

  • 양면 리드 QFN은 보통 직사각형
  • 사면 리드 QFN은 보통 정사각형

대표적인 Pin 1 표시

  • 크기·형태가 다른 점
  • 모따진 모서리
  • 기호(선, “+”, 점 등)

PCB 풋프린트에도 독립적이고 명확한 Pin 1 마크가 있습니다.

QFN package – polarity identification

QFN component and PCB footprint

4. BGA 패키지

전형적인 BGA(예: CPU)는 패키지 바닥에 솔더 볼 어레이가 있습니다.

극성/Pin 1 표시는 다음으로 합니다.

  • 오목한 홈 또는 노치
  • 점 또는 원형 마크

PCB 풋프린트에도 뚜렷한 Pin 1 인디케이터가 있습니다.

BGA component and PCB footprint

V. 전원 모듈

많은 전원 모듈에도 극성·방향 표시가 있습니다.

관통형 전원 모듈의 대표적 표시

  • 오목한 홈 또는 노치
  • 점 또는 원형 마크

PCB 풋프린트에서는 원형 마크 또는 사각 패드로 극성를 표시합니다.

Power module and PCB footprint

VI. 터미널 블록 / 커넥터

대부분의 터미널 블록은 전기적 극성이 없지만, 조립 시 방향이 중요합니다. 외부 인터페이스 정렬에 영향을 주기 때문입니다.

이러한 부품은 풋프린트에 방향 지시자를 넣어 납땜 시 올바른 방향으로 장착하고, 반대 장착을 방지하도록 설계됩니다.

Terminal block and PCB footprint

마지막으로:

부품 극성·방향을 확인할 때는 반드시 PCB 실크 마크와 실제 부품 표시를 함께 대조하십시오. 이중 확인 방식이 기능 실패나 돌이킬 수 없는 손상 위험을 최소화합니다.