This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터
스텐실 주문 안내

스텐실 주문 안내

Sep 15, 2025에 마지막으로 업데이트됨

SMT 조립 공정에서, 스텐실은 솔더 페이스트를 정확한 패드에 도포하는 데 필수적인 도구입니다.


JLCPCB는 다양한 솔더링 공정을 충족시키기 위해 두 가지 유형의 스텐실을 제공합니다.


프레임형 스텐실은 자동 솔더 페이스트 프린팅 기계에 적합하게 설계되어 있으며, 여러 가지 표준 크기로 제공됩니다.


비프레임형 스텐실은 주로 수작업 솔더링에 사용되며, 사용자의 특정 요구 사항에 따라 스텐실 크기와 기타 매개변수를 유연하게 조정할 수 있는 장점을 제공합니다.



왼쪽 이미지에는 프레임이 있는 스텐실이 표시되어 있으며, 오른쪽 이미지에는 프레임이 없는 스텐실이 있습니다. 프레임이 없는 스텐실은 비용 효율적이고 무게가 가벼워(0.2kg) 배송비 절감에 이상적입니다.


맞춤형 크기의 프레임 없는 스텐실 주문하기 :


1. 맞춤형 스텐실 크기는 각 특정 모델의 유효 영역 내에 있어야 합니다.


예를 들어, 380*280mm 모델 스텐실의 유효 영역은 290*190mm입니다. 따라서 이 모델에 대한 맞춤형 스텐실 크기는 290*190mm 내에 있어야 합니다.


2. 인쇄 과정에서 적절한 커버리지와 정렬을 보장하기 위해 PCB 외곽보다 큰 맞춤형 스텐실 크기를 선택하는 것을 권장합니다. 특정 요구 사항이 있는 경우, 스텐실 비고란에 명시해 주세요.


JLCPCB에서는 스텐실을 주문할 때 두 가지 옵션이 있습니다. PCB와 함께 스텐실을 주문하거나 스텐실을 별도로 주문할 수 있습니다.


PCB 보드와 함께 스텐실 주문하기


PCB 보드와 스텐실을 함께 주문하려면, 거버 파일을 업로드하고 PCB 사양을 입력한 다음, "PCB와 함께 주문" 옵션을 선택하여 스텐실을 포함시키시면 됩니다.


주의 : "PCB와 함께 주문" 옵션과 "단일 PCB" 또는 "고객 패널화"를 선택하면, 스텐실은 해당 거버 파일과 일치하게 됩니다. "PCB와 함께 주문" 옵션과 "JLCPCB 패널화"를 선택하면, 스텐실은 해당 패널과 일치하게 됩니다.



스텐실 별도 주문 :


보드를 주문할 때 스텐실을 함께 주문하지 않았거나, 스텐실만 필요하신 경우, 견적 페이지에서 스텐실을 별도로 주문하실 수 있습니다. SMT 스텐실 옵션을 선택하고 장바구니에 추가해 주십시오.


주의 : 파일을 업로드하고 스텐실을 별도로 주문하시는 경우, 저희는 업로드된 파일을 기준으로 스텐실을 제작하며 PCB 주문과는 별도로 처리됩니다.



1. "Gerber 파일 추가" 버튼을 클릭하여 파일을 업로드하고 스텐실 매개변수를 입력한 다음 카트에 저장합니다.



2. "Secure Checkout" 버튼을 클릭합니다. 나머지 단계는 PCB 주문 프로세스와 동일합니다.



3. 배송 정보를 입력하고 배송 방법을 선택합니다. 마지막으로 "Pay" 버튼을 클릭하여 결제를 진행합니다.