This website requires JavaScript.
クーポン
発送先

よくある質問

  • 1. $5クーポンは何回使えますか?

    ステンシル$5クーポンは、お一人様一回限り有効です。有効期限切れを避けるため、ステンシルを注文する準備ができたときに請求することをお勧めします。

  • 2. 本当に無料でナノコーティングにアップグレードできますか?

    もちろん!ナノコーティングのJLCPCBでの価格はわずか$4.72。$5のステンシル・クーポンを使えば、実質無料で手に入れることができます。

  • 3.どのような場合にナノコーティングを選ぶべきですか?

    ナノコーティングは、ペーストの離型性を高め、よりクリーンで安定した印刷を実現します。BGA、QFNなどのファインピッチ部品を使用するプリント基板に最適です。

  • 4. なぜJLCPCBのプレミアムナノコーティング技術はコストパフォーマンスが高いのですか?

    JLCPCBは、レーザーステンシルにおける大規模かつ成長する顧客基盤のおかげで、先進的なナノ真空コーティング装置に早期投資を行いました。この戦略的決断により、生産規模を拡大し、装置効率を最適化し、コーティングサイクルあたりのコストを大幅に削減することが可能になりました。

  • 5.ナノコーティングを選択すると電解研磨が自動選択されるのはなぜですか?

    電解研磨は、レーザー切断の際に残るバリやスラグを除去し、開口部の壁を滑らかにします。 電解研磨は、レーザー切断で残ったバリやスラグを除去して開口部の壁を滑らかにし、きれいで均一な表面を作ります。これにより、ナノコーティングがより効果的に接着し、より安定した性能を発揮できるようになります。このプロセスを組み合わせることで、ペーストの離型性が向上し、ファーストパスの歩留まりが向上し、ステンシルの寿命が延びます。

  • 6. ナノコーティングステンシルを選択した場合、追加生産時間はどのくらいかかりますか?

    ナノコーティングには通常さらに12時間かかる。

Nano-coating Helps SMT First-pass Yield

無料見積もり

ナノコーティングとは?

ナノコーティングステンシルは、高度な高真空蒸着技術により、ナノメートル厚のフッ素シリコーンポリマー層をステンシル表面と開口部壁面に均一に塗布することで、優れた疎水性とセルフクリーニング能力(超疎水性特性によりステンシル表面で観察される水のビーディング効果)を発揮し、超低表面摩擦と強力な抗粘着性により、よりスムーズなペーストリリースを実現します、 その結果、ソルダーペーストの残渣が大幅に減少し、より一貫性のある均一なペースト析出、洗浄間隔の延長、印刷品質の向上が実現され、BGA、QFN、またはその他の微細ピッチ部品を搭載したプリント基板に理想的な選択肢となります。

ナノコーティングを選ぶ理由

  • SMTファーストパス歩留まりの向上 ペーストの抜けが良く、均一な印刷が可能なため、はんだの析出が安定し、ファーストパスの歩留まりが向上します。はんだブリッジ、はんだボール、はんだ不足などの一般的な問題を最小限に抑えます。(例として右の写真をご覧ください→)。

  • ステンシル・クリーニング頻度の低減 ナノコーティングされた下面は、はんだペーストをはじく超疎水性表面を形成し、残留物を最小限に抑え、洗浄頻度を低減します。洗浄間隔が3~5枚ごとから20~60枚ごとに延び、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮される。

  • ステンシル寿命の延長 ナノ処理によって材料の結晶構造が最適化され、コーティング硬度は400~450HVとなり、ステンシル寿命が10~30%延びる。

  • 超精密印刷 レーザーカットステンシルの表面にはナノコーティングが施されています、 表面粗さはRa 0.08-0.15μmと低く、完璧なペーストリリースと優れたSMT結果を保証します。

ナノコーティングステンシルをクーポンで注文するには?

クーポンを使って無料トライアルを楽しむための4つの簡単なステップ、有効期限切れを避けるため、ステンシルを注文する準備ができたらクーポンを請求してください。

お見積もりはこちら