This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
鋳抜き穴/ハーフホールとは?

鋳抜き穴/ハーフホールとは?

最終更新日: May 18, 2025

キャステレーション・ホールとは、PTHホールやビアを切り抜き、ホール・バレルの側面に開口部を形成するための部分的または半分の穴のことです。

一般的に、PCBを別のPCBに取り付けるために使用されます。

どのようにキャステレーションホールを設計しますか?

ビアまたはメッキホールが、メッキハーフホールが必要な基板の外形に直接追加されていることを確認してください。

ビアの半分が基板上にあり、半分が外形の外側にあることを確認してください。

ちなみに、以下のルールに従うこと:

- 銅層(GTLとGBL): 銅層(GTLとGBL):各キャステレーションホールの上下両方の銅層に銅パッドを配置する。

- ソルダーマスク層(GTSとGBS): ソルダーマスク層(GTS と GBS): 両面にソルダーマスクの開口部を設ける。

- ドリル層(TXT/DRL): 各キャステレーションホールのドリルホール。

- メカニカル/アウトライン層(GML/GKO): 外形はドリル穴を横切る。

注意事項

1. はい」をチェックした場合、キャステレーション穴は特殊な工程で作成され、追加費用が発生します。

2. 2.いいえ "をチェックした場合、キャスター付き穴は通常の工程で作られますが、品質は保証されません(例えば、穴がメッキされていない、メッキが不完全である、穴の中に銅が残っているなど)。

3. 3.鋳造穴を開けるには、穴の大きさとスペースが最低0.6mm必要です。