This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
推奨されるネーミングパターン

推奨されるネーミングパターン

最終更新日: Oct 30, 2024

 私たちは、多くの PCB デザインパッケージからのデフォルトの命名スキームを予測するために最善を尽くします。しかし、問題がある場合、これは動作することが知られている命名スキームです。


File nameCorresponding Layer
boardname.GTLTop Layer
boardname.GBLBottom Layer
boardname.GTS Top Soldermask
boardname.GBSBottom Soldermask
boardname.GTOTop Silkscreen
boardname.GBOBottom Silkscreen
boardname.GKO/GM1Board Outline
boardname.G2L only if you' re uploading a four layer board
boardname.G3L only if you' re uploading a four layer
board boardname.XLNDrills
drill map/drill drawingEnsure the correct implementation of hole positions, attributes, and quantities, (highly recommend providing this layer)



KiCAD

 当サイトはKiCADのガーバー命名パターンを理解しています。Use Protel Filenamesオプションをチェックすることをお勧めしますが、必須ではありません。

 言語が英語以外に設定されている場合は、Use Protel Filenamesをチェックし、Edge_Cuts.gbrの拡張子を.GKOに手動で変更する必要があります。

イーグル

 Autodesk EAGLEには、CAMファイルを読み込み、設計に必要な特定のファイルを素早く生成できる便利なCAMプロセッサーが搭載されています。Eagle PCB をガーバーファイルにエクスポートする方法については、こちらのガイドを参照してください。

 ガーバーを送信する際、以下の問題が発生する可能性があります:

-Couldnot find drill file- 4 層ボードの場合、これは一般的にブラインド/埋没ビアが有効になっていることを意味します。弊社ではブラインド/埋込みビアをサポートしていないため、スタックアップを修正するためにDRCチェックを行う必要があります。

-ボードアウトラインが見つかりません- ボードアウトラインがディメンションレイヤーにないか、アウトラインが間違ったガーバーレイヤーに配置されています。


アルティウム

 アルティウムは通常、私たちのサイトで理解できる命名パターンを作成します。通常見られる問題は次のとおりです:

 アルティウムは多くの場合、ドリルファイルに.TXT拡張子を使用します。複数の.TXTファイルが含まれている場合、「Drill files have been merged(ドリルファイルがマージされました)」という警告が表示されることがありますが、通常は無視できます。

 4層ボードの場合、システムは内部信号レイヤー用に生成された.G1と.G2ファイルを検出します。しかし、GP1やGP2ファイルは、通常「負」極性のガーバーとして生成されるため、当社のシステムでは正しく処理できない可能性があるため、当社のサイトでは探しません。


Proteus Ares

 Aresは通常全てのガーバーを拡張子.TXTで生成します。我々のサイトはこれを効果的に解析しないので、ファイルは手動で上で提案されたパターンにリネームされなければなりません。

 場合によっては、ガーバーはボードアウトラインを持っていません。これを修正する方法についてはボードアウトラインページを参照してください。

 しばしば、Aresは 「Error 」メッセージの原因となる間違ったドリルフォーマットを生成します。私達のドリルファイルフォーマットに合うようにドリルセットアップを修正することで通常解決します。

 ある顧客がこのパッケージを支援するリネームユーティリティを提供してくれました。このユーティリティはhttp://www.herdware.com/gerber-file-zip-utility/。

ORCAD/Cadence Allegro

 ORCADは通常、すべてのガーバーを.PHOまたは.ARTの拡張子で作成します。私たちのサイトではこれを効果的に解析できないため、ファイル名を手動で上記のパターンに変更する必要があります。

 コンフィギュレーションによっては、他のさまざまな拡張子パターンを生成するものもあります。ボード・アウトライン・レイヤーの名前を変更する必要があります。エラーが発生した場合は、すべてのガーバーの名前を変更することで通常は問題が解決されるか、または不足しているレイヤーを特定することができます。

 多くの場合、ORCADはNCドリルファイルの代わりにドリル図面ファイルを作成したり、間違ったNCドリルフォーマットを作成します。使用可能なドリルファイルを生成するための正しいフォーマットオプションについては、このビデオチュートリアルを参照してください。

 古いバージョンでは、ドリルファイルにthruhole.tapという名前が付けられています。ただし、thruhole.tap以外の拡張子.tapは弊社システムで検索されないため、ドリルファイルには.XLNを使用することをお勧めします。