This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター

プログラミングサービス

最終更新日: Nov 02, 2026

サービス説明

JLCPCBは、お客様から提供された書き込み方法に従ってファイルをチップに書き込み、一定レベルのボード機能検証を実施します。

対応注文タイプ

標準PCBA注文のみご利用いただけます。

書き込みの機能とメリット

PCBA書き込みサービスは、お客様から提供された書き込み方法に従って、ファームウェアファイルをオンボードチップに正確に書き込むことができます。

また、ボードの動作状態の予備チェックを行い、基本機能が正常に動作しているかを検証することもできます。これにより、お客様が書き込みプロセスを自ら行う必要がなくなり、生産ニーズに対して便利で効率的なソリューションを提供します。

料金

エンジニアリング費は約8ドル、オペレーター人件費は1時間あたり約8ドルです。

具体的な作業時間数は、注文の詳細とテスト要件に基づいて評価されます。

注文時に「書き込み」オプションを選択する方法

以下に示すように、詳細オプション → 機能テスト(標準PCBA)を選択してください。

jlcpcb programming service

特記事項

1. ご注文時には、JLCPCBのエンジニアが書き込みが対応可能かどうかを確認できるよう、以下の情報をご提供ください。書き込みに対応できない場合は、お客様に速やかにご連絡いたします。

  • 書き込みが必要な部品のメーカー型番
  • ボード上に確保された書き込みインターフェースの定義(USBコネクタなど)
  • ボードの写真
  • HEXまたはBIN形式のプログラムファイル
  • 可能であれば、具体的な操作を示す動画を手順としてご提供いただけると助かります

2. 組み立て前の書き込みは対応しておりません。書き込みは組み立て後のみ対応可能であり、ボード上に書き込みインターフェースを設計する必要があります。

3. 通常、生産ラインで最初のボードへの書き込みが完了した後、書き込みが完了したことを示す動画をお客様に送信して確認いただいてから続行します。遅延を避けるため、お客様はメールを確認し、速やかにご確認ください。