This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
PCBAの初回電源投入:確認とトラブルシューティング

PCBAの初回電源投入:確認とトラブルシューティング

最終更新日: Nov 02, 2026

目的

本ガイドは、お客様がPCBAを初めて電源投入する前に必要な基本チェックを完了し、誤った電源接続、部品の異常な向き、明らかな短絡、その他の目視可能な異常による損傷リスクを低減することを支援します。初回電源投入検査のための基本的かつ標準化された手順を確立します。

電源投入前チェック、電流制限付き電源投入、電源供給状態の監視、および基本機能検証を通じて、初回電源投入プロセス中の潜在的な異常を迅速に特定できます。テスト結果は、その後の問題報告および故障解析のための基本情報も提供します。

適用範囲

本ガイドは、お客様がアセンブリを受領し、開梱および基本的な外観検査を完了した後のPCBAの初回電源投入テストに適用されます。

試作、小ロット、および量産PCBAの基本的な電源投入チェックを対象とし、お客様が初回電源投入テストを実施する際の参考として使用できます。

本ガイドは基本的な電気検査および機能検証に焦点を当てています。製品固有のテスト仕様、設計検証計画、または専門的な故障解析手順を代替するものではありません。本ガイドを使用して問題を確認できない場合は、それ以上の電源投入テストを中止し、技術サポートに連絡して解析を依頼することを推奨します。

注意

適用シナリオ: PCBAが外観検査、電源レールの短絡チェック、および基本機能と通信バス(I2C/SPI/UART)の静的/動的検証に合格した後の初回電源投入テスト。

基本原則と準備

必要なテストツールと機器

1. 調整可能な直流安定化電源: 調整可能な電流制限(CCモード / 電流制限保護)をサポートする必要があります。

adjustable dc regulated power supply

調整可能な直流安定化電源

2. デジタルマルチメーター: 導通ブザー、抵抗(オーム)、および直流電圧測定モードを備えている必要があります。

digital multimeter

デジタルマルチメーター

3. ESD保護: ESDマットとESDリストストラップ。

esd safe workbench with anti static table mat

帯電防止テーブルマット付きESD安全ワークベンチ

esd wrist strap

ESDリストストラップ

4. 補助ツール: ESD安全ピンセットとサーマルイメージングカメラ(オプション、熱源の迅速な特定用)。

esd safe tweezers

ESD安全ピンセット

thermal imaging camera

サーマルイメージングカメラ

ドキュメントの準備

  • 回路図: 主電源入力(VIN)、DC-DC/LDO出力レール(例:5 V、3.3 V、1.8 V、1.2 V)、および各ICのVCCとGNDピンを特定します。
  • ICデータシート: メインコントローラ(例:ESP32またはSTM32)またはその他の主要ICの電源ピンを確認します。

電源投入検査

PCBAの外観検査を完了し、明らかな異常がないことを確認した後、以下の順序で初回電源投入テストを実施することを推奨します:

電源投入前チェック → 電流制限付き電源投入 → 電源レール検証 → 機能検証

予備短絡チェック

初めて電源を接続する前に、主電源入力および主要電源レールの対地抵抗を測定し、明らかな短絡または異常に低い抵抗状態を特定することを推奨します。

ステップ1:マルチメーターの基準を確立 — ボードグラウンドの確認

マルチメーターを抵抗モード(2 kΩレンジまたは自動レンジ)または導通モードに設定します。黒いプローブをPCBAのシステムGNDに確実に接続します。例えば、実装穴周辺の露出銅エリア、シールド缶、またはGNDテストポイントなどです(以下に示す通り)。

multimeter set to continuity buzzer mode

導通ブザーモードに設定したマルチメーター

ステップ2:主電源入力の測定(VIN対GND) — 主電源入力抵抗の確認

赤いプローブを使用して、主電源コネクタ(DCジャック、端子台、USB VBUSなど)のVCCピンの対地抵抗を測定します。

  • 正常な状態: 製品の電源アーキテクチャの文脈で測定値を解釈し、可能な場合は正常なPCBAからの測定値と比較します。一部の回路では、コンデンサの充電に伴い、初期に低い抵抗を示し、徐々に増加する場合があります。
  • 異常な状態 — 電源投入禁止: VINとGND間の抵抗が0 Ωに近いままであり、正常なボードの測定値と大幅に異なる場合は、電源を印加する前に停止してさらに調査してください。

ステップ3:各DC-DC/LDO出力レールの測定 — 二次電源レールの確認

回路図に基づいて、ボード上の各二次電源レールの対地抵抗を測定します。

各電源レールについて、回路図から対応する負荷を特定し、可能な場合は正常なPCBAからの測定値との比較を優先します。対地抵抗は、負荷およびIC内部構造の違いにより、電源レール間で大きく異なる場合があります。したがって、単一の固定抵抗値のみに基づいてレールの異常を判断しないでください。

ステップ4:主要ICおよびモジュールの電源ピンの測定 — コアICの電源接続の確認

リードレスパッケージ(BGA/QFN)または主要モジュール(ESP32やSTM32シリーズデバイスなど)の場合:

  • ICのVCCピンまたは近接するデカップリングコンデンサの正極端子からの対地抵抗を測定します。
  • 追加チェックとして、一部のGPIOおよび信号ピンの対地抵抗をサンプリングし、潜在的な内部ピン損傷の特定に役立てます。

一般的に使用されるICの推奨チェック:

ESP32シリーズ: マルチメーターを使用して3V3電源ピンとGND間の抵抗を測定し、電源ネットワークの明らかな短絡または異常の予備チェックを行います。その他のI/O信号ピンとGND間の後続測定は、I/Oネットワークの明らかな短絡または異常の特定に役立ちます。

esp32 chip

ESP32チップ

IC: ICの電源ピンとGND間の抵抗を測定し、IC電源ネットワークの明らかな短絡をチェックします。リードレスパッケージの場合、VCCピン近くのデカップリングコンデンサで測定した対地抵抗を使用して、VCCとGND間の抵抗を評価します。

qfp package ic

QFPパッケージIC

leadless surface mount ic package

リードレス表面実装ICパッケージ

安全な電源投入と段階的な動的電圧検証

静的抵抗チェックで短絡がないことが確認された後にのみ、初回電源投入を進めてください。

電流制限付き電源投入の設定

  1. 安定化電源の出力をオフにし、出力電圧をPCBAの定格入力電圧(例:12 Vまたは5 V)に設定します。
  2. 電流制限を適切に低い安全な値に設定します。初回電源投入時には、PCBAの定格動作電流と予想される起動電流に基づいて適切な電流制限を決定します。通常の動作電流が不明な場合は、低い電流制限から開始し、電源の電流表示に従って徐々に調整します。
  3. 正負の電源端子を正しく接続します。電源の極性がPCBAの要件と一致していることを確認し、逆極性による部品損傷を防止します。

電源投入と電流の監視

電源を投入する際は、電流表示を注意深く監視してください。

  • 正常な状態: 入力電圧が安定しており、電流が製品設計または正常なボードと一致する動作範囲に徐々に入り、電源が定電圧(CV)モードのままである。
  • 異常な状態 — 直ちに電源を切断: 電源投入後に供給電圧が大幅に低下し、電流が設定制限に急速に達して電源が定電流(CC)モードに入った場合は、直ちに電源を切断してください。これは、電源短絡、部品の誤った向き、異常な負荷、または起動電流が電流制限を超えていることを示す可能性があります。さらなる調査が必要です。

動作条件下での電源レールの測定

入力電圧と電流に異常がないことを確認した後、製品の定格動作電流に従って電源を通常のテスト条件に徐々に戻します。マルチメーターの直流電圧モードを使用して、各電源レールを順番に測定します。

1. 入力電圧: VINおよびEN(イネーブル)ピン電圧が正常かどうかを確認します。

2. DC-DC/LDO出力電圧: 5 V、3.3 V、1.8 V、およびその他の出力レールを測定し、設計仕様を満たしていることを確認します。

  • 出力が低いまたは出力なし: コンバータのFB(フィードバック)抵抗のはんだ付け、ENピンレベル、およびインダクタのはんだ接合部を確認します。
  • 出力電圧が高すぎる: 下流の低電圧ICへの損傷を防ぐため、直ちに電源を切断します。

3. 赤外線サーマル検査: 利用可能な場合は、サーマルイメージングカメラまたは温度測定ツールを使用して、異常な局所発熱がないかチェックします。そのようなツールがない場合は、異常な臭い、煙、異常音、または電流制限に気付いた場合、直ちに電源を切断してください。触って熱い部品を特定しようとしないでください。

電源投入後に入力電流が明らかに異常である場合、部品が急速に発熱する場合、煙が発生する場合、または異常音が発生する場合は、PCBAへのさらなる損傷を避けるため、直ちに電源を切断してください。

必要な電子回路テストスキルをお持ちの場合は、回路図に照らしてVIN、VOUT、EN、FBなどの主要ノードをさらに検査し、電源回路の異常の特定に役立てることができます。

機能検査

電源投入チェックで電源が正常に機能することを確認した後、PCBAの実際の機能を検証することを推奨します。

機能検査は、お客様のアプリケーションに必要な機能に基づいて行う必要があります。意図された条件下でPCBAを操作し、正しく動作するかどうかを確認し、異常な動作および影響を受けたボードの数を記録します。

注意: 以下の通信インターフェースチェックは、製品が該当するインターフェースを実際に使用している場合にのみ適用されます。製品の機能に応じて関連するテストを選択してください。

一般的な機能チェック

I2Cプロトコルチェック

  • 静的測定: SCLおよびSDA信号線の静的電圧を測定します。正常な条件下では、ラインはプルアップ抵抗を介して対応するロジックハイレベルにプルアップされる必要があります。期待される電圧は、実際のインターフェース供給電圧と設計要件によって異なります。
  • 動的検証: メインコントローラでI2Cスキャンプログラムを実行し、センサーやEEPROMなどのスレーブデバイスがI2Cアドレスで検出できるかどうかを確認します。
  • トラブルシューティング: SCLまたはSDAが0 Vに保持されている場合は、向きが間違って実装されているデバイスがないか、バス上にはんだブリッジがないか、またはプルアップ抵抗が欠落していないかを確認します。

SPIプロトコルチェック

  • 信号線検査: SCLK、MOSI、MISO、およびCS(チップセレクト)ピンが正しく接続されていることを確認します。
  • 通信検証: SPI Flashデバイス、ディスプレイ、またはセンサーからの読み取りまたは書き込みを試み、チップID(JEDEC ID)を読み取ります。
  • チップセレクト検査: CS信号が選択状態と非選択状態の両方で製品設計の要件に従って動作するかどうかに特に注意してください。

UARTプロトコルチェック

  • 配線検証: TXおよびRXラインが交差または誤接続されていないことを確認します。メインコントローラのTXは周辺デバイスのRXに接続する必要があります。
  • UARTボーレート: 製品設定(例:115200 bps)に従って正しいボーレートを設定し、シリアルターミナルを使用して起動ログまたはその他のログ出力を観察します。
  • モジュール応答: GNSS、Bluetooth、Wi-FiモジュールなどのUARTモジュールにATコマンドを送信し、期待される応答が返されることを確認します。

機能検査の目的は、単に個々の信号をチェックすることではなく、PCBAが設計要件に従って意図された機能を実行することを確認することです。

異常記録とフィードバック

PCBA検査中に異常を迅速に記録し、影響を受けたPCBAの数をカウントします。正常なボードと異常なボードの両方が利用可能な場合は、その後の問題解析の参考として比較テストを推奨します。

以下の情報を準備し、アフターサポートリクエストを提出してください:

  • PCBA注文番号: ______
  • 影響を受けたPCBA参照番号と数量: ______
  • 故障症状の詳細な説明: ______
  • セルフチェック手順と結果: ______
  • 独立して手直しを実施する能力(はい/いいえ): ______

JLCPCBに問題を報告する際は、以下の情報も提供することを推奨します。JLCPCBは調査を支援するために合理的な努力を行いますが、この支援はJLCPCBが問題の最終的な責任を負うことを意味するものではありません。

  • 異常なPCBAの写真、異常な動作の説明、および受領した総数に対する影響を受けたボードの数。
  • 正常なボードと異常なボードの両方のテストデータ(主要な電圧および抵抗測定値を含む)、ならびにテスト環境と電源条件。
  • 必要に応じて、回路図、PCBレイアウトファイル、または関連するテストプログラム。