This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
JLCPCB ゴールドフィンガー(金端子)

JLCPCB ゴールドフィンガー(金端子)

最終更新日: Sep 20, 2026

pcb prototype assembly banner 2

ゴールドフィンガーとは、プリント基板(PCB)の接続エッジに沿って配置された金メッキされた列のことです。参考として以下の画像をご覧ください。ゴールドフィンガーは、マザーボードとグラフィックスカードやサウンドカードなどのコンポーネントとの間の接続接点として機能します。PCBのゴールドフィンガーは、スマートフォンやスマートウォッチなど、デジタル信号で通信するその他のさまざまなデバイスにも使用されています。PCBの接続ポイントに金が使用されるのは、この合金の優れた導電性によるものです。

1. 基本的に、ENIGを選択した場合にのみ、PCBのフィンガーに金が施されます。HASL表面処理を選択した場合は、スズで覆われます。

2. 5x5cmより小さい基板には面取りは適用できません。

3. ファイルにフィンガーがあり、Vカットのパネルの場合、フィンガーがPCBの中央に位置するため、面取りを施すことはできません。

4. 設計段階では、ゴールドフィンガーのエッジと基板エッジの間に十分なクリアランスを確保する必要があります。クリアランスが安全距離を下回る設計については、当社のエンジニアリングチームが必要に応じて設計を最適化します。利用可能な面取り角度は30°と45°です。45°の面取りと比較して、30°の面取りは挿抜が容易です。そのため、30°の面取りを優先することをお勧めします。詳細は以下の通りです:

copper setback definition

注意:ゴールドフィンガー領域はソルダーマスクが完全に開口している(クリアランスウィンドウ)必要があります。ソルダーマスク開口のない設計の場合、JLCPCBはデフォルトで自動的にソルダーマスク開口を適用します。これは、インクがゴールドフィンガー表面の平坦性に影響を与えるのを防ぐためです。また、繰り返しの挿抜によりインクが摩耗してカードスロットに落下し、電気的接触不良を引き起こす可能性があります。

例:

緑色の部分は元のGerberファイルで、黄色の部分は最適化された製造ファイルです。

赤い枠は面取り領域を示しています。設計の際には、この領域に銅を配置できないことにご注意ください。そうでない場合、面取り後にトレースが損傷し、銅が露出します。

ゴールドフィンガー付きの単一基板またはパネルの長さと幅は、50mm以上でなければなりません。