This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
はんだ付け後にPCBA LEDが動作しない:故障を防ぐ方法

はんだ付け後にPCBA LEDが動作しない:故障を防ぐ方法

最終更新日: Nov 02, 2026

組み立て済みのPCBを受け取ったものの、一部のLEDが点灯しないという事態は、 frustrationとコストの両方を招きます。ほとんどの場合、根本原因は単一のエラーではなく、設計、部品選定、製造プロセスにわたる見落としの組み合わせです。

JLCPCBでは、お客様の初回製造成功を支援することを目標としています。このガイドでは、設計および発注段階で実行できる実践的なアクションを概説し、LED故障のリスクを大幅に低減します。これにより、手直しの時間とコストの両方を節約できます。

1. 設計段階:最初から信頼性を構築する

LED関連のはんだ付けおよび機能上の問題のほとんどは、設計段階に起因します。以下の側面に細心の注意を払ってください:

1.1 極性とフットプリントの互換性を確認する

これはLED故障の最も一般的な根本原因です。

PCBフットプリント(パッドレイアウト)が、選択したLEDモデルのピン配置と極性(アノード/カソード)に正確に一致していることを確認してください。


汎用の「LED」フットプリントを使用することは、頻繁に隠れたリスクとなり、極性の逆転やパッドの位置ずれを引き起こし、組み立て後にLEDが機能しない原因となります。

1.2 熱管理を評価する

LEDは発熱デバイスであり、特に高電力LEDでは熱設計が重要です。

PCBレイアウトは、以下のような効果的な放熱経路を提供する必要があります:

  • LEDパッドに接続された十分な銅面積
  • 内部層または裏面銅プレーンに熱を伝導するサーマルビア

適切な熱管理は、光束の低下、間欠動作、または持続的な過熱による永久的な損傷を防ぐために不可欠です。

2. BOMと製造ファイル:曖昧さを排除する

不明確または不完全なドキュメントは、生産中に推測を強いられることがよくあります。以下の分野で明確さを確保することでリスクを低減してください:

2.1 正確な部品番号を指定する

BOMには、常に完全なメーカー部品番号(MPN)または対応するJLCPCB部品番号を記載してください。

「LED、0805、赤」のような曖昧な説明は、以下の原因となる可能性があります:

  • 同一パッケージだが電気的または光学的特性が異なる部品、または
  • 電気的に類似しているがフットプリントが互換性のないLED

いずれの場合も、回路機能と組み立て歩留まりに直接影響を与える可能性があります。

2.2 可能な限りJLCPCB部品ライブラリを使用する

SMT注文を作成する際は、JLCPCB部品ライブラリからLEDおよびその他の部品を優先的に選択してください。

ライブラリ部品は以下を保証します:

  • 検証済みのフットプリント
  • 確認済みのプロセス互換性
  • 安定した在庫可用性

これにより、調達および組み立てのリスクが大幅に低減されます。

重要なエンジニアリング上の注意

調達方法に関係なく、発注前に必ずすべての部品の公式データシートを確認してください。

部品に特別なプロセス要件がある場合(例:事前ベイキングが必要な湿気感受性)、必ず以下のいずれかを行ってください:

  • 注文時に部品ベイキングサービスを選択する、または
  • PCB組み立て備考に要件を明確に記載する

これにより、当社のエンジニアリングチームがレビュー時に特別な処理を適用し、お客様との確認を調整して、潜在的な製造および信頼性リスクを最小限に抑えることができます。

3. 発注とエンジニアリングの安全対策

JLCPCBに注文する際は、利用可能なサービスを活用して追加の品質管理を導入してください:

3.1 機能テストを有効にする

複数のLEDまたは機能上重要なインジケーターを備えたボードには、機能テストサービスの有効化をお勧めします。

JLCPCB Functional Test service

標準的なワークフローは以下の通りです:

1. お客様定義のテスト方法: 電源条件、電流制限、テストポイント、予想されるLED点灯パターンまたはシーケンスを含む、明確で実行可能なテスト手順を提供してください。

2. 実現可能性レビューと実行: 当社のエンジニアリングチームがテスト方法を評価します。承認後、出荷前に機能的な電源投入テストが実行されます。

3. お客様の確認: 最初の組み立て済みボードをテストした後、最終確認のためにテストビデオが共有されます。

この協調プロセスにより、出荷前に主要な機能または部品関連の問題を検出し、欠陥が下流工程に流入するのを防ぐことができます。

3.2 湿気感受性LEDに部品ベイキングを適用する

多くのLED、特に高密度パッケージや長期保管部品は、湿気感受性デバイス(MSD)に分類されます。

リフローはんだ付け中、吸収された湿気が急速に気化し、「ポップコーン効果」を引き起こす可能性があり、以下の結果となることがあります:

  • 内部マイクロクラック
  • はんだボイド
  • LEDの間欠動作または永久故障

部品ベイキングサービスを選択することで、湿気感受性部品は60°Cで48時間事前ベイキングされ、内部湿気を効果的に除去し、はんだ付けの信頼性と長期性能を大幅に向上させます。


JLCPCB Component Baking service

結論:初回成功は共通の目標

堅牢な設計、正確なドキュメント、積極的なコミュニケーション、および適切なテストに焦点を当てることで、お客様とJLCPCBは協力してLED故障リスクを最小限に抑えることができます。

設計と準備への早期投資は、受け取った組み立て済みPCBが納品時に完全に機能することを保証するための最も効果的な戦略です。

自信を持って注文する準備はできましたか?

jlcpcb.comにアクセスし、設計をアップロードして、信頼性の高いエンジニアリング主導のPCB組み立てプロセスを体験してください。