ブラインドスロットで注文する方法
最終更新日: Nov 02, 2026

電子産業の発展に伴い、より多くの機能を実現するために、PCB内の配線密度はますます高くなり、電子部品の体積はますます小さくなり、電力はますます大きくなっています。そのため、放熱が解決すべき課題となっています。
解決策の一つは、アルミニウム/銅コアなどの金属ベース材料を使用することです。しかし、そのようなベース材料では、多層化や高周波の要件を満たすことができません。
もう一つの利用可能な解決策は、ブラインドスロットを適用することです。これらはCNCマシンを使用してFR4基板内の一定の深さまで精密に加工されます。その後、凹んだ領域に部品や放熱用銅ブロックが充填されます。部品を組み立てた後、放熱が実現されます。
さらに、ブラインドスロットには他の機能もあります。例えば、基板上に製品を固定するために使用することです。
JLCPCBはこのタイプのブラインドスロット(メッキありまたはメッキなし)の開発に成功しました(以下に示す)。
ガーバーファイルでブラインドスロットを指定する方法
ブラインドスロットが必要な場合は、ガーバーファイル内の別のレイヤーにこれらのブラインドスロットを設計することをお勧めします。そのレイヤー名は「top blind slots layer」または「bottom blind slots layer」とすることを推奨します。
ご注文の際は、Blind Slotsオプションを選択し、ブラインドスロットに関する情報、特にブラインドスロットのレイヤー名を強調する備考を追加してください。
記入したブラインドスロット情報は、ガーバーファイルの設計と一致している必要があることにご注意ください。
選択したオプションと記入した備考がガーバーファイルと一致しない場合、当社はオプションと備考に従います。
ご注文ガイドライン:
1. ご注文時にブラインドスロットオプションを「はい」に選択してください。
2. ガーバーファイルで設計されたブラインドスロットに応じて、メッキ、面、深さなどの対応するパラメータを選択してください。
3. ガーバーファイル内のブラインドスロットの位置画像、またはブラインドスロットの2D/3D画像をアップロードしてください。
4. ブラインドスロットが配置されているレイヤーのレイヤー名を記載した備考を追加してください。
5. 現在、ブラインドスロットは最大3つまでしか製作できません。各ブラインドスロットについて、「+Add Slot」ボタンをクリックして上記の情報を個別に提供する必要があります。
ブラインドスロットの対応能力