This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
ステンシルの注文方法

ステンシルの注文方法

最終更新日: Sep 15, 2025

SMT実装工程において、ステンシルははんだペーストを正確なパッド上に精密に塗布するための重要なツールです。



JLCPCBでは、異なるはんだ付けプロセスに対応するため、2種類のステンシルを提供しています。



フレーム付きステンシルは自動はんだペースト印刷機向けに設計されており、様々な標準サイズが用意されています。



フレームレスステンシルは手はんだ付けに広く使用され、お客様の特定の要件に基づいてステンシルサイズのカスタマイズやその他のパラメータ選択の柔軟性を提供します。



左側の画像は枠付きステンシル、右側の画像は枠なしステンシルを示しています。枠なしステンシルはコスト効率に優れ軽量(0.2kg)なため、輸送コスト削減に最適です。



カスタムサイズのフレームレスステンシルをご注文の場合:



1. カスタムステンシルサイズは、各モデルごとの有効領域内である必要があります。

例:380*280mmモデルの有効領域は290*190mmです。したがって、このモデルのカスタムステンシルサイズは290*190mm以内である必要があります。



2. 印刷工程での適切なカバー範囲と位置合わせを確保するため、PCB外形より大きいカスタムステンシルサイズを選択することを推奨します。特別な要件がある場合は、ステンシル備考欄にご記入ください。





JLCPCBでは、ステンシル注文に2つのオプションがあります。PCBと一緒にステンシルを注文するか、ステンシルを別途注文するかを選択できます。





PCB基板とステンシルを同時に注文する場合:


PCBとステンシルを同時に注文する場合は、ガーバーファイルをアップロードし、PCB仕様を入力後、「PCBと同時注文」オプションを選択してステンシルを注文に含めてください。


注意: 「PCBと一緒に注文」+「単板PCB」または「お客様指定パネル」を選択した場合、ステンシルはお客様のガーバーファイルに適合します。「PCBと一緒に注文」+「JLCPCB指定パネル」を選択した場合、ステンシルはパネルに適合します。




ステンシルは別途ご注文ください:


基板をご注文時にステンシルの注文を忘れた場合、またはステンシルのみが必要な場合は、見積もりページで別途ステンシルをご注文いただけます。SMT-Stencilオプションにチェックを入れ、カートに追加してください。



注意:ファイルをアップロードしステンシルを別途注文される場合、当社ではお客様のファイルのみに基づきステンシルを作成し、PCB注文は考慮いたしませんのでご了承ください。




1. 「ガーバーファイルを追加」ボタンをクリックしてファイルをアップロードし、ステンシルパラメータを入力後、カートに保存してください。




2. 「セキュアチェックアウト」ボタンをクリックしてください。以降のステップはPCB注文の手順と同じです。



3. 配送先情報を入力し、配送方法を選択してください。最後に「支払う」ボタンをクリックして決済を進めてください。