KiCAD 8でガーバーファイルとドリルファイルを生成するには?
最終更新日: Nov 10, 2026

KiCAD 8 で PCB デザインを終えた後、PCB を注文する前の最後のステップは、製造に必要なファイルを準備し生成することです。このステップはガーバーとドリルファイルの生成と呼ばれます。PCB 製造会社はこれらのファイルを使用して基板を製造します。このステップでは、3種類のファイルが生成されます:
-ガーバーファイル
-ドリルファイル
-ドリルマップファイル
このチュートリアルでは、デモプロジェクト 「6LoWPAN Gateway 」を使用します。
すべてのステップは最新の8.04バージョンでテストされています。
製造機能
ガーバーファイルの生成プロセスを開始する前に、選択したメーカーの製造能力を確認してください。PCB の配線を開始する前に、メーカー仕様に従ってプロジェクトのデザインルールを調整することをお勧めします。そうすることで、仕様から外れたボードの部分を再設計する必要がなくなります。最も重要なのは、最小トレース幅と間隔、最小クリアランス、最小ドリル/ホールサイズなどです。
デザインルールを正しく設定することは、DRCチェックにも影響し、問題が発生する可能性を最低限に抑えます。
JLCPCBの製造能力はこちらで確認できます -PCB能力
ガーバーの生成
重要 - ファイルを生成する前にもう一度 DRC チェックを実行してください。
PCB エディタウィンドウを使用中に File → Fabrication Outputs → Gerbers (.gbr) を開きます。
(図 1. PCB エディタメニュー)
JLCPCB から PCB を注文するには、KiCAD のデフォルト設定は使用できません。
出力フォルダの選択
Fabrication Outputs でガーバーファイルの生成を選択すると、Plot メニューが開きます。まず、出力フォルダの場所を選択してください。ブラウズアイコンをクリックしてターゲットディレクトリを選択/作成するか、フォルダ名を入力してください。ファイルを生成するとき、KiCAD は自動的にフォルダを作成します。
(図2 出力フォルダ選択)
レイヤーの選択
Plot ウィンドウの左側で、ボードデザインからどのレイヤーを変換してガーバーファイルに含めるかを選択できます。
選択すべきレイヤーのリスト
-F.Cu
-B.Cu
-F.ペースト
-B.ペースト
-F.シルクスクリーン
-B.シルクスクリーン
-F.マスク
-B.マスク
-Edge.Cuts - (ボードのアウトライン/カットアウトを含みます。)
重要 - 4層以上のPCB設計を使用する場合は、内側の銅層も忘れずに選択してください。
-In1.Cu、In2.Cu ... - (4/6層設計に必要です。)
KiCAD では、レイヤーの名前は前面と背面に付けられます。F.(Front)とB.(Back)のレイヤーですが、銅レイヤーの名前はFile → Board Setupで変更できます。
一般およびガーバーオプション
必要なレイヤーを選択したら、General Options にジャンプし、以下の項目をチェックしてください:
-Plot reference designators を選択します。そうしないと、シルクスクリーンのレイヤーにデジグネータが表示されません;
-Plot footprint text を選択します;
-プロットする前にゾーンフィルをチェックするを選択します;
-テントビアを選択します;
-JLCPCBはプロテルのファイル名拡張子を好むので、これを推奨します;
-シルクスクリーンからソルダーレジストを引く(Subtract soldermask from silkscreen)を選択します;
(図3 レイヤーと一般オプションの選択)
次に、ウィンドウ下部の Plot ボタンをクリックします。
生成されたガーバーはすべて、前に指定したターゲット・フォルダーに置かれます。ゾーンフィルが古く、再充填するのを忘れた場合、Check zone fills before plotting にチェックを入れると、KiCAD が確認します。
PCB を注文するには、Drill ファイルも必要です。
ドリルファイルの生成
右下の青い 「Plot」 ボタンを押してガーバーファイルを生成した後、Plot ウィンドウは開いたままです。
ここで 「Generate Drill files... 」ボタンを押してください。
出力フォルダは自動的にガーバーファイルと同じになります。以下のオプションをチェックしてください:
-Oval Holes Drill Mode 「の 」Use alternate drill mode "にチェックを入れる;
-ドリル原点(Absolute) "にチェックを入れます;
-ドリル単位(Drill Units) 「に 」ミリメートル(Millimeters) "をチェックします;
-Zeros Format 「に 」Decimal format "をチェックする;
(図4 ドリルファイルの選択)
ドリルファイルの生成ボタンをクリックすると、ドリルファイルが生成され、出力フォルダに保存されます。
ドリルマップファイルの生成
ドリルマップファイルの生成はオプションですが、強くお勧めします。
これはドリルファイルと同じウィンドウで行うことができる。マップファイルの生成 "ボタンを押すだけで、すべてが自動的に行われます。
ドリルマップファイルはドリル穴の追加情報を提供し、人間が読むためのもので、どの穴がメッキされ、どの穴がメッキされていないかを示し、スロット穴の合計も示します。より多くの情報を得ることで、エラーの可能性を減らすことができます。
(図5 ドリルマップファイル)
ファイルの検証
ガーバーファイルをJLCPCBにアップロードして生産する前に、生成されたファイルをサードパーティのガーバービューアでクロスチェックすることを強くお勧めします。
ファイルを確認する際には、以下の項目に注意してください。
1. 基板外形は存在するか?
2. 基板外形は水密(連続/隙間なし)か?
3. すべてのインナーカット、メッキされていないスロット、VカットラインはGM1レイヤーに正しく表示されていますか?
4. ドリル穴はすべて表示され、他のレイヤーと正しく位置合わせされているか。
5. ビアは設計通りに覆われていますか、または露出していますか?
6. シルクスクリーンはきれいに見えますか?
7. など。
何か問題が見つかったら、それらを修正し、ガーバー/ドリル・ファイルをエクスポートして、再度ガーバー・ビューアでチェックしてください。
便利なガーバー・ビューワーがあちこちにあるので、自分が便利だと思うものを使えばいい。
問題がなければ、今度は出力したフォルダをzipで圧縮し、発注することができる。