This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター

製造ファイルの確認方法

最終更新日: May 18, 2025

なぜ「生産ファイルの確認」を提案するのですか?

生産ファイルとは、JLCPCBのエンジニアがJLCPCBの容量と生産ルールに従って、お客様のオリジナルガーバーファイルから生成したファイルです。

本番ファイルを確認することで、お客様は本番ファイルが生産に採用される前に、すべてをダブルチェックすることができます。発注時には気づかなかった、生産ファイルの確認による思わぬ問題点が見つかることもよくあります。そのため、特に緊急性が高いプロジェクトや価値の高いプロジェクトの場合は、このサービスを選択することを強くお勧めします。

デザインファイルと本番ファイルを比較する良い機会にもなります。

「生産ファイルを確認する」オプションを選択するには?

下記のように、お客様が注文時に「生産ファイルを確認する」オプションを選択した場合、お支払い後、生産ファイルを確認するようにお客様に思い出させるために、後で登録されたメールアドレスに電子メールを送信します。

本番ファイルを確認するには?

しかし、どのように生産ファイルを確認するのでしょうか?

まず、JLCPCBのホームページのアカウントにログインし、「注文履歴」を開いてください。

下図のような「生産ファイル確認」のボタンがあります。

まず、そのボタンをクリックしてください。

しかし、PCBの写真は参考のためだけなので、「はい、生産に進んでください」ボタンを直接クリックしないでください。

第二に、上に示すように、「生産ファイルをダウンロードする」ボタンをクリックして、先に進む前にファイルを確認してください。

第三に、製造ファイルをダウンロードした後、zip/rarファイルを解凍する必要があります。中にはinfo、yg、okの3つのフォルダがあります。

ygフォルダには、注文時にアップロードしたオリジナルファイルがあります。

okフォルダはエンジニアが作成したものですが、中にあるddwファイル/tgzファイルは無視してください。

infoフォルダは無視して構いません。

本番ファイルをチェックするためにokフォルダを開くには、ガーバーファイルを開くことができるツールを使ってください。

最後に、okフォルダ内の本番ファイルが正しければ、最初のボタン「はい、本番に進んでください」をクリックして送信してください。

もし修正が必要な箇所があれば、2番目のボタン「良くない、修正が必要」をクリックし、以下のように備考欄に修正箇所をご記入の上、送信してください。

その後、support@jlcpcb.com から、エンジニアが修正した新しいプロダクションファイルを後日確認する旨のメールが届きます。

新しい本番用ファイルに問題がないかどうか、メールにご返信ください。OKであることが確認できましたら生産を開始し、OKでない場合はエンジニアに再度ファイルの修正を依頼します。

最終的にEメール/ライブチャットで最新の生産ファイルが問題ないと確認された場合のみ、注文を続行することができます。

確認されると、ステータスは以下のように "confirmed production file "と表示される:

本番ファイルのレイヤー名の意味

プロダクションファイル内のレイヤー名の意味はこちらで確認できます。

その他ご不明な点がございましたら、お手すきの際に弊社(support@jlcpcb.com)までお問い合わせください。

FR-4/アルミ/銅コア/ロギア/PTFEテフロンの製造ファイルにおける層名の意味

Layer name in the production fileCorresponding layer meaning    
toTop Silkscreen
tsTop Soldermask
tlTop Layer
l2, l3, l4, l5...Inner layers
blBottom Layer
bsBottom Soldermask
boBottom Silkscreen
drlDrills
koBoard Outline
skThe vias which will be filled with resin/copper/solder mask ink
vcutV-cut layer if it is needed
ko_ppDirect heatsink pad layer if needed (copper core board only)
baobianIf edge plating option is chosen, there will be such layer in the production file.

フレキシブル基板の製造ファイルにおける層の意味

Layer name in the production fileCorresponding layer meaning    
csaTop EMI Shielding Film
toTop Silkscreen
ct/tsTop Soldermask
tlTop Layer
blBottom Layer
cb/bsBottom Soldermask
boBottom Silkscreen
ssaBottom EMI Shielding Film
drlDrills
koBoard Outline (the outline of the finished boards)
ko_jgOutline used for production (including the connections between boards )
ko_hFile for making stainless steel stiffener
bqtTop stiffener layer
bqbBottom stiffener layer
pit_0.1Top PI stiffener with 0.1mm thickness
pib_0.1Bottom PI stiffener with 0.1mm thickness
gpt_0.1Top stainless steel stiffener with 0.1mm thickness
gpb_0.1Bottom stainless steel stiffener with 0.1mm thickness
fr4t_0.2Top FR4 stiffener with 0.2mm thickness
fr4b_0.2Bottom FR4 stiffener with 0.2mm thickness
pst_3m468Top 3m468 Tape stiffener
psb_3m9077Bottom 3m9077 Tape stiffener

注意事項

遅延を避けるために、できるだけ早く生産ファイルを確認してください。