SMTステンシルに刻印テキストを追加する方法
最終更新日: Nov 02, 2026
JLCPCBでSMTステンシルを注文する際、対応するPCB設計やモデルを識別するためのカスタマイズテキスト、厚さや寸法などのステンシル仕様、またはファイル名や製造日などのその他の情報を追加することができます。
Engrave Textオプションは、SMTステンシル注文ページで利用できます。
SMTステンシルの刻印テキストとは?
刻印テキストとは、レーザーマーキング技術を使用してステンシル表面に直接マーキングされるカスタマイズされた識別情報です。
例えば、以下の用途に使用できます:
- 異なるPCB設計やステンシルを識別する。
- トップとボトムのステンシルを区別する。
- プロジェクト名、部品番号、その他の識別情報を追加する。
- 生産および組立時にステンシルを識別しやすくする。
刻印テキストは識別目的のみを意図していることにご注意ください。ステンシル表面に施されるものであり、ステンレス鋼箔を貫通したり、はんだペーストの開口部やPCB設計に影響を与えることはありません。
刻印テキストの追加方法
Gerberファイルをアップロードし、必要なステンシルパラメータを選択した後、SMTステンシル注文ページでEngrave Textオプションを見つけてください。
1ステップ1:「Engrave Text」で「Yes」を選択
デフォルトでは、Engrave Textは「No」に設定されています。
ステンシルにカスタマイズテキストを追加したい場合は、「Yes」を選択してください。それ以外の場合は、デフォルト設定のままにしておくことができます。
2ステップ2:刻印テキストを入力してプレビュー
「Yes」を選択すると、Add Engravingウィンドウが表示されます。
ステンシルに刻印したい正確な文字を入力フィールドに入力してください。保存前に刻印テキストを確認できるよう、プレビューが表示されます。
例えば、以下のテキストをステンシルに刻印したい場合:
「Project A - Top」
以下のように入力します:
「Project A - Top」
以下のような指示を入力しないでください:
ステンシルに「Project A - Top」を刻印してください。
実行すべき内容を説明する指示ではなく、刻印したい実際の文字のみを入力してください。
プレビューが正しいことを確認した後、「Save」ボタンをクリックして刻印テキストを保存してください。
「Yes」を選択したがテキストを入力しなかった場合はどうなりますか?
Engrave Textで「Yes」を選択したがカスタマイズテキストを入力しなかった場合、注文ページに記載されているとおり、JLCPCBは以下の情報をデフォルトの刻印として使用します:
- ファイル名
- サイズ
- 厚さ
- 日付
- 注文番号

したがって、特定のカスタマイズテキストが必要な場合は、Add Engravingウィンドウの入力フィールドに正確な文言を入力し、プレビューを確認した後に「Save」ボタンをクリックしてください。
SMTステンシルへの刻印テキストに関する重要な注意事項
- カスタマイズテキストを入力せずに「Yes」を選択すると、ファイル名、サイズ、厚さ、日付、注文番号がデフォルトの刻印として使用されます。
- 特定の刻印テキストが必要な場合は、Add Engravingウィンドウが表示された後、必ず入力フィールドに正確な文言を入力してください。テキスト入力フィールドに指示を入力しないでください。
- アップロードしたファイルに特定の位置や特定の向きで刻印するテキストが含まれている場合は、Engrave Textで「Yes」を選択し、Stencil Remarkフィールドに要件を記載してください。そうでない場合、刻印がご指定どおりにならない可能性があります。
- Engrave Text入力フィールドは刻印する実際のテキスト用であり、Stencil Remarkは必要な刻印位置や向きなどの追加指示用です。

これらの指示に従うことで、SMTステンシルに必要な識別情報が確実に刻印されます。