This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター

機能テストサービス

最終更新日: Nov 02, 2026

サービス説明

お客様が提供する電源投入テスト方法を使用して、特定の基板機能を検証します。

対応注文タイプ

標準PCBA注文のみご利用いただけます

機能とメリット

FCT(ファンクショナル・サーキット・テスト)は、組み立て済みのPCBAに対して電源投入時の機能検証を実施します。お客様が提供するテスト手順に基づき、特定の基板機能を検証し、正常に動作することを確認します。

このサービスは、潜在的な機能上の問題を事前に特定するのに役立ち、完成品の性能と信頼性を向上させます。

料金

  • エンジニアリング費用:約16米ドル
  • オペレーター作業費用:約8米ドル/時間

実際に必要な作業時間は、注文内容とテスト要件に基づいて評価されます。

注文時に「ファンクショナルテスト」サービスを選択する方法

以下に示すように、選択してください:

詳細オプション → ファンクショナルテスト(標準PCBA)

jlcpcb functional test service

注意事項

  1. お客様は、JLCPCBのエンジニアによる評価のために、製品写真またはDFM図面、および詳細なテスト手順の説明を提供する必要があります。テストプロセスを示すデモ動画があることが望ましいです。
  2. 最初の基板のテスト後、通常、テストプロセスが正常に完了したことを確認するための動画が提供されます。生産の遅延を避けるため、お客様はメールにて速やかに結果を確認し、承認する必要があります。
  3. テスト治具が必要な場合、JLCPCBは特定の種類のテスト治具をサポートできる場合があります。対応可否は、具体的なテスト要件に基づいて評価されます。