This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
FPC基板の種類:接着剤付き vs 接着剤なしFCCLガイド

FPC基板の種類:接着剤付き vs 接着剤なしFCCLガイド

最終更新日: Nov 02, 2026

FPC基板はフレキシブル回路基板の性能にとって極めて重要です。製品の信頼性と使用寿命に直接影響します。

市場で最も一般的に使用されているFPC基板は、FCCLとも呼ばれ、ポリイミド(PI)です。優れた耐熱性、化学的安定性、機械的特性を備え、高温環境下でも安定した絶縁性能を維持できます。

ただし、ご注意ください:加工方法により、PIは接着剤付き基板と接着剤なし基板に分けられます。材料組成、性能特性、用途が大きく異なります。

現在、JLCPCBのFPCはすべて、透明PET材料を除き、接着剤なし基板を使用しています。以下では、その違いとFPC基板の見分け方について説明します。

I. 接着剤付き基板と接着剤なし基板の構造

接着剤付き基板:主にPIフィルム/接着剤(AD)/銅箔の三層構造で、塗布、圧着、焼成によって製造されます。接着剤は通常、エポキシ樹脂またはアクリル系接着剤です。

接着剤なし基板:PIフィルムと銅箔で構成されています。製造方法は2つあります。1つはPIフィルムと銅箔を熱圧着する方法です。このPIは特別な処理が必要で、TPIとも呼ばれ、企業秘密です。JLCPCBのFPC基板はこの技術を使用しています。もう1つは、液状PIを銅箔に塗布する方法です。

II. 接着剤付き基板と接着剤なし基板の違い

接着剤なし基板は接着剤としてのグルーを必要としないため、その性能は接着剤付き基板よりも優れています。現在、市場の製品の90%が接着剤なし基板を必要としています。詳細は以下の通りです:

III. 接着剤付き基板と接着剤なし基板の見分け方

市場のほとんどの製品は接着剤なし基板を必要としますが、多くのサプライヤーはコスト削減のために接着剤付き基板を接着剤なし基板として偽って使用しています。以下に2つの簡単な見分け方のヒントを紹介します:

1. 厚さを確認する

標準的なFPC基板のPI厚は25μm、極厚FPCのPI厚は50μmです。銅厚は12μm、18μm、35μmです。カバーレイ厚は27.5μmと50μmで、白色カバーレイはさらに10μmが必要です。

銅厚+基板+カバーレイ=完成基板厚です。実際に測定したFPC厚が計算値と大きく異なる場合、接着剤付き基板が使用されていることを示します。例えば、12μm銅の標準的な両面FPCは以下の構造です:

上の図から計算される総厚は0.104mmです。測定した基板厚が0.13mmの場合、接着剤付き基板の可能性があります。

2. 断面を作成する

FPCの断面を作成し、顕微鏡で観察して、PIと銅の間にAD接着剤があるかどうかを確認します。この方法により、基板が接着剤付き基板を使用しているかどうかをより正確に判断できます。


JLCPCBの基板品質検証方法

お客様のFPCが真正の高品質な接着剤なし基板を確実に使用するために、JLCPCB材料品質分析ラボでは厳格な社内断面検査を実施しています。この厳密な材料検証プロセスにより、低品質材料がお客様の設計を損なうことを防ぎ、すべてのロットで卓越した熱安定性と柔軟性を保証します。