This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
EasyEDA フレキシブルPCBデザイン ユーザーガイド

EasyEDA フレキシブルPCBデザイン ユーザーガイド

最終更新日: Feb 06, 2026

FPC設計はリジッド基板設計に似ていますが、FPCはより柔軟であるため、組み立てやはんだ付けが困難です。これに対処するには、特定の領域にスティフナーを追加することが不可欠です。しかし、ほとんどの主要なEDAソフトウェアには専用の補強材レイヤーがないため、補強材設計にCADを使用するもの、画像を使用するもの、ガーバーファイルでマーキングするものなど、さまざまな設計アプローチがあります。このため、工場のエンジニアによるエラーや脱落が発生し、基板が使用不能になることがあります。この業界のペインポイントを解決するため、EasyEDA ProfessionalはFPCスティフナー設計をサポートし、CADやガーバーの注釈を別途作成することなく、必要な場所にスティフナーを直接配置できるようにし、設計効率を大幅に改善します。使用方法は以下の通りです:



PCB ページのトップメニューで、Place メニューを開き、FPC スティフナオプションを見つけます。



プロジェクトが通常のリジッド PCB としてセットアップされた場合、レイヤマネージャは自動的に PCB タイプを FPC に切り替え、ガーバープロダクションファイルを生成するために2つの専用スティフナレイヤを追加します。


We offer three quick p使いやすいように3つのクイック配置方法を提供します。


DXF図面をインポートし、右クリックメニューを使用して補強板を作成することもできます。


配置後、補強板を選択し、プロパティパネルで材質(PI、スチール、3M両面テープ、電磁シールドフィルム)、厚さ/モデルを設定します。こうすることで、エンジニアリングチームは設定に基づいて価格と生産量を自動的に計算することができます。



穴やスロットは、通常のリジッドPCBと同様にスティフナーに追加することができます:



スティフナーの配置が完了したら、DRCを実行し、ワンクリックでガーバーファイルを注文またはエクスポートできます。スティフナー情報は自動的にガーバーファイルに追加され、JLCPCB公式サイトでFPCを発注することができます。



出力されるガーバーファイルは以下の通りです:


スティフナー層のガーバーパターン例を以下に示します:


FPC発注プロセス



1. 補強材付きFPCの設計が完了したら、ガーバーファイルをエクスポートするか、メニューからワンクリックオーダーを使用します。


2. 注文ページで、基板材料タイプをFlexとして選択します。



3. その他のパラメータを入力後、注文を送信します。エクスポートされたガーバーファイルパックには、必要なスティフナーパラメータが含まれます。