This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
DFM メインインターフェースヘルプ PCB

DFM メインインターフェースヘルプ PCB

最終更新日: May 15, 2025

メイン・インターフェース

インターフェースは、説明のために異なるセクションに分けられている。

セクションA:メイングラフィックレンダリングエリア。詳細情報は以下に記載されています。

セクションB:ツールバー。ツールバーにはクイック操作用のボタンがあります。アイコンの上にマウスを置くと、その機能を説明するツールチップが表示されます。編集がサポートされていない現在の PCB モードでは、"Undo "や "Redo "のように、いくつかの機能は特定のコンテキストでは無効(グレーアウト)になります。しかし、SMT モードでは、コンポーネント編集は有効です。

セクション C: ユーザがアップロードしたオリジナルファイル名を表示します。

セクション D: インペリアル/メートル単位の切り替え。

セクション E: PCB DFM 解析コントロールエリア。詳細は後述します。

セクション F: レイヤ可視性コントロールスイッチ。詳細は以下で説明します。

セクション G: マウス座標。このエリアは、セクション A 内をマウスが移動するとリアルタイムに更新されます。

メイングラフィック レンダリングエリア

1. マウスのホイールを上下にスクロールすると、グラフィックのズームレベルが制御されます。

2. マウスの右ボタンを押したままドラッグすると、マウスが動いた方向にグラフィックがパンされます。

3. 3Dビューモードでは、マウスの左ボタンを押したままドラッグすると、ボードを自由に回転させることができます。

4. 4つのビューモードがあります: ガーバー、ワイヤーフレーム、2Dシミュレーション、3Dシミュレーション。これらは以下のスクリーンショットに示されています。シミュレーション表示モードでは、レイヤー表示コントロールパネルは自動的に非表示になり、「Top Layer 」と 「Bottom Layer 」スイッチで素早く切り替えることができます。

DFM Analysis Control Area

1. [DFM Check]: This button initiates a one-click analysis, displaying key analysis results under the All tab.

2. Overview: This tab provides basic information about the board, which is useful for evaluating prototyping costs.

3. All: Displays the results of the [DFM Check] analysis, as shown in the screenshot on the right. The Statistics column shows the number of each analysis item, categorized by alert level into red, orange, and green (detailed in the alert level description). The Operation column provides a Detail button. If an analysis has no report, the button will be disabled. The button color indicates the alert level, using the highest level color present. For example, if the button is green, it means there are no danger/warning reports for that item. Clicking the button opens the DFM Analysis Item Result View (detailed in the DFM analysis item result view).


DFM Analysis Control Area

1. [DFM チェック]: このボタンをクリックすると、ワンクリックで解析が開始され、主要な解析結果が[All]タブに表示されます。

2. 概要: このタブは、プロトタイピングコストを評価するのに便利なボードの基本情報を提供します。

3. すべて: 右のスクリーンショットに示すように、[DFM Check]の解析結果が表示されます。[Statistics]欄には、各解析項目の数が表示され、アラートレベルごとに赤、オレンジ、緑に分類されます(アラートレベルの説明で詳述)。[操作] 列には [詳細] ボタンがあります。分析にレポートがない場合、ボタンは無効になります。ボタンの色は、最も高いレベルの色を使用して、アラート レベルを示します。例えば、ボタンが緑の場合、その項目の危険/警告レポートがないことを意味します。ボタンをクリックすると、DFM 解析項目結果ビューが開きます(DFM 解析項目結果ビューの詳細)。


レイヤービジビリティコントロールスイッチ

1. 列 1: レイヤーの可視性スイッチを制御します。最初の "目 "アイコンをクリックすると All On/All Off が切り替わります。セクション B をクリックすると、対応するレイヤーの表示も切り替わります。

2. 編集:現在は予約済みで実際の機能はありませんが、このエリアの色はメインレンダリングエリアのレイヤーの色を表します。

3. レイヤーの種類: この領域にマウスを置くと、元のガーバーファイル名が表示されます。

4. 認識できないレイヤーは、雑多なレイヤーセクションに配置されます。