This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
DFM解析結果表示ヘルプ

DFM解析結果表示ヘルプ

最終更新日: May 15, 2025

メインインターフェース

解析結果の詳細は、以下のインターフェースウィンドウで確認できます。各機能はレイアウトエリアごとに以下のように分かれています:

1. セクション A: タイトルバー。「[解析モジュール名] > [解析項目名]」の形式で表示されます。この例では、モジュール名を "Routing Layer Analysis"、解析項目名を "Trace Spacing "としています。

2. セクション B: この解析項目の機能の簡単な説明。

3. セクションC:レイヤの選択。多くの解析項目はレイヤーごとに分類され、まとめられている。各レイヤー名の後に、この分析項目のレポート数が続く。例えば、"Top Layer (50, 0, 0) "の場合、赤、オレンジ、緑の3つの数字がそれぞれ表示され、(危険:50、警告:0、良好:0)を示している。このグレーディングの詳細はセクションHにある。

4. セクションD: 現在の検査に関する個々の分析ポイントがリストで表示されます。より詳細な情報は、セクションDの詳細説明に記載されています。

5. セクション E: メイングラフィック領域の表示制御。Smart Display "が選択されている場合は、各測定結果の位置を特定するときに、関連性のないレイヤ ーが自動的にオフになります。Auto Fit View "を選択すると、各測定結果は自動的に適切なズーム・レベルで画面に表示されます。

6. セクションF:この分析項目の機能に関する詳細な説明で、違反があった場合の潜在的な生産リスクに重点を置いています。

7. セクションG:この分析項目の機能を示す図。

8. セクションH:アラートレベルガイダンスルール。セクション D の値は、これらのルールによって定義された異なるレベルに属する。ほとんどの分析測定値は長さの値であり、いくつかは単位のない生の値(例えばパーセンテージ)であり、いくつかの分析項目は値なしで表される(例えば、ぶら下がったワイヤーの端は、常に警告か危険のどちらかである)。

セクションDの詳細説明

このセクションは表のように機能し、列ごとに説明されている:

1. "All "の列は警告レベルであり、選択可能で、表示のフィルタリングに使用される。

2. 値」列: ほとんどの分析項目の結果は、2点間の測定値に基づいており、長さの値です。いくつかの分析項目は、単位のない生の値(パーセントなど)であり、いくつかの分析項目には値がありません(例:ワイヤーの端がぶら下がっている、これは常に警告か危険のどちらかです)。

3. Object 1とObject 2は、分析項目について測定された2つのオブジェクトを表します。例えば、トレース間隔解析では、各結果は2つの平行トレースを含む。オブジェクト名は通常、DFMエンジンに組み込まれた幾何学的プリミティブです(例えば、r3.93701は直径3.93701ミルの円を表し、オブジェクトがトレースの場合はトレース幅3.93701ミルを表します)。他の例としては、長方形ならrect20x30、楕円ならoval20x50があります。ただし、複雑なカスタムプリミティブの中には、無意味な文字列として表示されるものもあります。コンポーネント検査では、リファレンス・デジグネータ名(R10、R11、R12など)が表示されます。解析の中には、1つのオブジェクトしか含まず、他のオブジェクトはNULLとして表示されるものもあります。

表の下にはいくつかのボタンがあり、必要に応じて各測定結果を選択して表示できます。

注意:場合によっては、解析項目の結果が多数存在し、ガーバーファイルそのものよりもデータ量が大きくなることがある。各解析項目には一般的に共通の特徴があり、一定数以上をレビューすると監査疲れにつながり、手作業による検査の価値が失われる可能性があります。そのため、最終的には最低レベルの50の結果のみを残すことにしています。