コンポーネントの極性と方向の識別ガイド
最終更新日: Nov 02, 2026
- 極性の定義
- 一般的な極性SMD部品

極性の定義
極性とは、部品の正/負端子またはPin 1を、PCB(プリント基板)上の対応する極性マークまたはPin 1表示に正しく合わせることを指します。部品の向きがPCBのマークと一致しない場合、逆極性の欠陥と見なされます。
PCBAプロセス全体を通じて、極性に関連するエラーは重大です。極性部品の向きが正しくない場合、系統的な故障、バッチレベルの欠陥、またはPCBAの完全な機能不全を引き起こす可能性があります。したがって、エンジニアリングおよび生産担当者がSMT部品の極性ルールを十分に理解することが不可欠です。極性の検証は、アフターサービスの部品故障解析においても重要なステップであり、誤った向きがPCBAの故障や機能損傷の原因かどうかを判断するために行われます。
PCB設計にEasyEDAを使用している場合、またはJLCPCBを通じて部品を購入する場合、極性と向きはJLCPCB / EasyEDAプラットフォームで利用可能なPCBフットプリントおよび回路図シンボルライブラリを使用して迅速に検証できることがよくあります。
一般的な極性SMD部品
I. コンデンサ
1. タンタルコンデンサ(極性部品)
実部品では、正端子が明確にマークされています。一般的な識別方法は以下の通りです:
- カラーストライプ
- 「+」記号
- 面取り(ベベル)エッジ
PCBパッドとシルクスクリーンを設計する際には、明確な極性マークを含める必要があります。


2. アルミ電解コンデンサ(極性部品)
a) SMDタイプ
表面実装電解コンデンサの場合、部品本体の黒い帯が通常、負端子を示します。
対応するPCBフットプリントとシルクスクリーンのマークは、この極性を反映する必要があります。


b) スルーホールタイプ
スルーホール電解コンデンサの場合、負端子は通常、白いストライプまたは本体の他の部分とは異なる色のストライプでマークされています。
PCBフットプリントとシルクスクリーンは極性を明確に示す必要があります


II. 発光ダイオード(LED) – 極性部品
1. SMD LED
極性はトップマウントまたはボトムマウントの向きに基づいて判断できます:
- 上面から見た場合、緑色のマークがある側が通常、カソード(負端子)を示します。
- 底面から見た場合、矢印の方向または隆起した矢印形状が通常、カソード(負端子)を指します。



2. スルーホールLED
- はんだ付け前、2本リードのLEDの場合、長いリードがアノード(正端子)です。
- はんだ付け後、極性は通常、LED本体の白いストライプなどの明確なマークで識別できます。


III. ダイオード – 極性部品
SMDダイオードの場合、カソード(負端子)は通常、以下で示されます:
- カラーバンド
- ノッチまたは溝
これらのマークは、実部品とPCBフットプリントの両方で確認できる必要があります。


IV. 集積回路(IC)
(パッケージタイプ別分類)
ICの極性と向きは、パッケージのマークだけでなく、PCBシルクスクリーンとパッドレイアウトを相互参照して判断する必要があります。
PCB設計時には、明確な向きの検証を可能にするため、明確なシルクスクリーンマークを含めることが不可欠です。
一般的には、識別しやすいように、Pin 1インジケータをパッド領域の外側または基板の空き領域に配置することが推奨されます。

1. SOICパッケージ
Pin 1の識別方法は以下の通りです:
- カラーストライプ
- 記号マーク
- ディンプルまたはノッチ
- 面取りエッジ
PCBフットプリントでは、Pin 1は対応するパッドの近くに明確で判別しやすい記号でマークされています。

2. QFP / SOPパッケージ
これらは四辺にリードを備えた正方形または長方形のパッケージです。
Pin 1は通常、以下で識別されます:
- ディンプルまたはノッチ
- 他のドットとサイズや形状が異なる1つのドット
PCBフットプリントには、対応するパッドの近くに明確なPin 1インジケータが含まれています。


3. QFNパッケージ
- 二辺にリードを備えたQFNパッケージは通常、長方形です。
- 四辺にリードを備えたQFNパッケージは通常、正方形です。
一般的なPin 1インジケータは以下の通りです:
- 他のドットとサイズや形状が異なるドット
- 面取りされたコーナー
- 記号マーク(例:線、「+」記号、またはドット)
PCBフットプリントには、明確で固有のPin 1マークが含まれています。


4. BGAパッケージ
CPUなどのクラシックなBGAパッケージでは、パッケージの底面にはんだボールのアレイが配置されています。
極性 / Pin 1の識別は通常、以下で示されます:
- ディンプルまたはノッチ
- ドットまたは円形マーク
PCBフットプリントには、明確なPin 1インジケータが含まれています。

V. 電源モジュール
多くの電源モジュールには、極性または向きのインジケータが含まれています。
スルーホール電源モジュールの場合、一般的なインジケータは以下の通りです:
- ディンプルまたはノッチ
- ドットまたは円形マーク
PCBフットプリントでは、極性は通常、円形マークまたは正方形パッドで示されます。

VI. 端子台 / コネクタ
ほとんどの端子台には電気的極性はありませんが、組み立て時の向きは外部インターフェースの位置合わせに影響するため、依然として重要です。
これらの部品では、フットプリント設計に通常、方向インジケータが含まれており、はんだ付け時の正しい向きを確保し、コネクタの逆挿入を防ぎます。

最終注意事項:
部品の極性と向きを検証する際は、常にPCBシルクスクリーンのマークと実部品のマークを組み合わせて確認してください。この二重検証アプローチにより、正しい極性と向きを確保し、機能故障や不可逆的な損傷のリスクを最小限に抑えることができます。