This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
PCBAのよくあるアフターサービス問題とFAQ

PCBAのよくあるアフターサービス問題とFAQ

最終更新日: Nov 02, 2026

目次
  • I. 外観に関する問題
  • II. 部品の選択、方向、およびはんだ付けに関する問題
  • III. アフターサービス補償ポリシー
  • IV. JLCPCBアフターサポートの対象外となるケース

I. 外観に関する問題

1. PCBにフラックス残留物があるのはなぜですか?

PCBAはんだ付けプロセスでは、業界標準の高品質なノークリーニングフラックスを使用しています。目に見える残留物には以下の特性があります:

  • 非腐食性:回路や部品に腐食や損傷を引き起こすことはありません。
  • 高電気絶縁性:電気的性能に影響を与えず、漏電や短絡を引き起こすこともありません。
  • 化学的安定性:通常の動作条件下で安定しており、長期的な製品信頼性に影響を与えません。

観察されるのは、薄く透明または淡黄色の、ややべたつく膜である可能性がありますが、これはノークリーニングフラックスの正常かつ許容される残留物です。この状態は業界標準に準拠しており、使用上安全です。

Flux residue on the PCB

2. 配線は無傷なのに、PCB表面に軽微な傷があるのはなぜですか?

1. PCBの製造および組立中、基板はコンベア搬送、治具との接触、基板の反転、アンロードなど、複数の自動化プロセスを経由します。PCBと製造治具の間の軽微な表面摩擦は避けられず、基板に軽微な外観上の傷が生じる可能性があります。ただし、すべてのPCBは出荷前に100%電気テストを実施しており、導通、絶縁抵抗、その他の重要な電気パラメータが仕様を完全に満たしていることを確認しています。

2. 梱包および輸送中、外部からの振動や圧縮により梱包内で基板がわずかに動き、表面に軽微な擦り傷が生じる可能性があります。

3. 輸送中の外観への影響を最小限に抑えるため、今後のご注文ではプチプチ梱包またはセパレーター梱包をお選びいただくことをお勧めします。

Minor scratches on the PCB surface

3. PCBにソルダーマスクの補修跡があり、わずかな色ムラが生じているのはなぜですか?

PCBの製造または部品の組立中に、微細な塵粒子、気泡、または軽微な傷により、ソルダーマスク層の微小な銅領域が露出することがあります。未処理の場合、これらの露出領域は酸化する可能性があり、湿気の多い環境では絶縁性能に影響を与える可能性があります。

ソルダーマスクの補修は、このようなリスクを排除するために実施される、積極的かつ責任ある是正措置です。

このプロセスによりPCB表面にわずかな色の変化が生じる可能性がありますが、電気的性能や長期的な信頼性には影響しません。

PCB solder mask

4. 受け取った基板にプロセスレール(切り離しエッジ)があるのはなぜですか?

標準的なPCBAのご注文では、SMT組立時の安定したクランプと円滑な搬送を確保するため、PCBの両側にデフォルトで5 mmのプロセスレールを追加しています。

  • 標準的なPCBAのご注文の最小サイズ要件は70 × 70 mmです。
  • 元のPCBサイズがこれより小さい場合、組立装置の要件を満たすためにプロセスレールが追加されます。

基板を受け取った後、プロセスレールは簡単に取り外せます。V-CUTのスコアラインに沿って均等に圧力をかけて折り取るだけです。特別な工具は必要ありません。分離後、元の設計寸法のPCBが得られます。

PCB edge rails

5. PCBに余分な穴があるのはなぜですか?なぜJLCPCBが無断で穴を追加するのですか?

エコノミーPCBAのご注文では、正確な部品配置のためにフィデューシャルマーク/ツーリングホールが不可欠です。

  • 通常、2~3個のツーリングホールが追加され、PCBの角付近に配置され、配置精度を向上させるためにできるだけ離間して配置されます。
  • ツーリングホールは非めっきスルーホール(NPTH)で、直径1.152 mm(45.4 mil)、ソルダーマスククリアランス0.148 mmです。

これらのツーリングホールはPCB組立のご注文にのみ適用されます。配線や銅箔のない空白領域に配置するよう最大限の努力をしています。スペースに制約がある場合は、回路機能に影響を与えないことを確保した上で、銅箔領域内に配置されることがあります。

Extra holes on the PCB

II. 部品の選択、方向、およびはんだ付けに関する問題

1. 組立済み基板に一部の部品が欠けているのはなぜですか?

通常の状況では、当社の生産ラインは、ご注文時にお客様が明示的に選択された部品のみを組み立てます。選択されていない部品は調達されず、PCBに組み立てられることもありません。

ご注文前に、注文詳細の選択部品リストを慎重に確認し、BOMに記載されたすべての部品が含まれ、選択されていることをご確認いただくことをお勧めします。

Verify all components listed in the BOM

2. 組立済みの部品がBOMに記載されたものと異なるのはなぜですか?

1. BOMに指定されたパラメータ(部品番号、値、パッケージ、電気的定格など)が意図した部品に正確に対応していることを確認してください。

2. 一般的に、当社のシステムはBOMに記載されたパッケージタイプと説明に基づいて部品のマッチングを行います。BOMにJLCPCB部品番号が指定されている場合、システムは「Cコード」のある部品を優先的にマッチングします。

3. システムレベルのマッチングエラーが発生したと思われる場合は、アフターサービス申請時に、該当部品の鮮明なクローズアップ写真と完成したPCBA全体の写真をご提供ください。

3. DFM図面と一致しているのに、部品の方向がお客様の期待と異なるのはなぜですか?

すべてのPCBAのご注文について、部品の配置は、お客様から提供されたCPL(部品配置リスト)ファイルとPCBシルクスクリーンのマーキングに基づいて、生産前に確定されます。

PCB上のシルクスクリーンは、通常、ピン1をドットや記号でマーキングすることにより、部品の方向を明確に示しています。部品が誤って配置されたと思われる場合は、生産ファイル(BOM、CPL、PCB)がシルクスクリーンの方向マーキングと一致していることを確認してください。

一般的なシルクスクリーンの方向規約

1) IC/チップ部品

SMT PCB設計では、IC部品のピン1付近にシルクスクリーンのドットを配置することを強くお勧めします。この標準的なマーキング方法は、組立時のエンジニアリング確認の遅延や潜在的な誤解を避けるのに役立ちます。

お客様は、EasyEDAチームが提供するフットプリントライブラリを推奨プラクティスとして参照できます。

Place a silkscreen dot near Pin 1 of IC components

2) ダイオード

ダイオードは通常、片側にバーがマーキングされており、これはカソード(負極端子)を表します。

標準的な慣行では、このバーマーキングが部品のフットプリントとPCBシルクスクリーン層の両方で明確に表示されることが求められます。

お客様は、EasyEDAが提供するダイオードのフットプリントを参考にできます。

Diode footprint

3) タンタルコンデンサ

タンタルコンデンサは通常、アノード(正極端子)を示すバーがマーキングされています。

この極性マーキングは、部品のフットプリントとPCBシルクスクリーン層の両方で一貫して維持される必要があります。

お客様は、EasyEDAチームが提供するタンタルコンデンサのフットプリントを適切な方向のガイダンスとして参照できます。

Tantalum capacitor footprint

III. アフターサービス補償ポリシー

PCBAのご注文における部品または組立に関連する潜在的な問題に対する責任と補償基準を明確にするため、以下のポリシーが適用されます:

完成品にはんだ付け欠陥(冷間はんだ接合、はんだブリッジ、はんだ不足、はんだ接合部の欠落などを含むがこれらに限定されない)が発生し、かかる欠陥が当社の製造プロセスに起因することが確認された場合、補償はご注文で支払われた実際の組立(はんだ付け)費用に基づいて計算されます。

基板1枚あたりの最大補償額は、該当する基板の単価を超えないものとします。

補償対象条件

補償は当社の製造プロセス中に発生した欠陥にのみ適用されます。以下を含みます:

  • オープン回路
  • ショート回路
  • 間欠的なビア接続(部分的にオープンなビア)
  • 非導通ビア

以下のケースは補償対象外です:

  • お客様が提供した不正確または不完全なエンジニアリングデータに起因する欠陥(設計関連のオープン/ショート回路を含む)
  • 基板外形、ソルダーマスク、シルクスクリーン、公差、その他のPCB設計ファイルに関連する問題
  • お客様が提供した不正確な部品選択、不正確な仕様、または不一致の部品パラメータ
  • 不適切な動作条件または外部使用環境に起因する故障

外観損傷に関する除外事項

表面の傷やへこみを含むがこれらに限定されない外観損傷で、機能に影響を与えず、製品の使用に実質的な支障をきたさないものは、補償の対象外です。

製品の取り扱いおよび使用に関する除外事項

以下の場合も補償は無効となります:

  • 誤使用(静電気放電、ESDを含む)によりテストができない場合
  • 過失、事故、または無断改造により損傷した場合

お客様には、生産前に設計ファイルとBOMを十分に確認し、受け取り時に必要な検査とテストを実施して、製品が期待を満たしていることを確認することを強くお勧めします。

IV. JLCPCBアフターサポートの対象外となるケース

1. お客様支給部品

JLCPCBは、お客様支給部品のはんだ付けプロセスについてのみ責任を負います。

組立後に部品の性能劣化、不正確なパラメータ、または機能上の欠陥が発生した場合、かかる問題は部品の元のサプライヤーに直接ご連絡いただく必要があります。

JLCPCBは、お客様支給部品の本質的な品質について保証またはアフターサポートを提供しません。

2. 事前注文または海外代理購入部品

事前注文部品または海外代理購入部品については、部品の選択とマッチングはお客様が行います。

JLCPCBはお客様に代わって調達代理としてのみ行動し、部品選択の誤りについて責任を負いません。

  • 受け取った部品が注文仕様と一致しているが、お客様が後から誤った部品を選択したと判断した場合、かかるケースはアフターサービス請求の対象外です。
  • 受け取った部品が注文仕様と一致しない場合は、アフターサービス申請時に部品の鮮明な写真と組立済みPCBA全体の写真をご提供ください。確認の上、適切に対処いたします。

海外調達チャネルを使用する場合、お客様は適格なサプライヤーを選択し、正しい部品番号を確認する責任を負います。JLCPCBはかかるケースにおける部品選択の誤りについて責任を負いません。

3. テストまたは使用中に発生した損傷

納品後のテストまたは使用中に、品質に関連しない原因(不適切な操作、誤った配線、異常な電源条件などを含むがこれらに限定されない)により部品またはPCBが損傷した場合、それにより生じた損失はお客様の負担となります。

かかるケースはアフターサービス苦情または品質補償の対象外です。

4. 設計関連の問題

アフターサービス請求を提出する前に、お客様はPCB設計と部品選択を確認されるようお願いいたします。

お客様の設計問題に起因するPCBの短絡または機能故障の場合、かかるケースはアフターサポートの対象外です。

お客様には、一般的に以下の項目を確認することをお勧めします:

  1. ✔ 回路図設計(特にQFNピン接続)
  2. ✔ 部品選択(注文履歴のBOMと照合して確認)
  3. ✔ PCB製造ファイル(注文履歴からアクセス可能)
  4. ✔ SMT DFM分析レポート(注文履歴で利用可能)

5. LED組立と湿気感受性に関する考慮事項

多数のLED部品を含む基板を組み立てる場合、湿気感受性レベル(MSL)がMSL 3以上の場合、組立前のベーキングサービスをお選びいただくことを強くお勧めします。

ほとんどのLEDは湿気感受性デバイス(MSD)です。組立前に適切なベーキングを実施しない場合、性能と長期的な信頼性に悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、出荷前に包括的な機能テストを実施し、すべてのLEDが正しく点灯および発光することを確認することを強くお勧めします。このステップは、潜在的な問題を早期に特定し、その後の使用中の故障を防ぐのに役立ちます。

LEDのベーキングの省略または適切なテストなしでの出荷に起因する問題が発生した場合、かかるケースはアフターサービス苦情または補償の対象外です。

RGB LEDs Moisture Sensitivity Level 5

LED Moisture Sensitivity