ヘルプセンター
複数のPCB設計を1つのSMTステンシルに統合する方法
最終更新日: Nov 02, 2026
JLCPCBは、複数のPCB設計を1枚のSMTステンシルにまとめることをサポートしています。これは、同じステンシルを使用して複数の異なるPCB設計を組み立てる必要がある場合に便利なオプションです。
必須設定:「1枚のステンシルに複数のPCB」を選択
必須設定に関する注意
ステンシルを注文する際は、必ず以下を選択してください:1枚のステンシルに複数のPCB:はい

複数のPCB設計をまとめる2つの方法
1オプション1:JLCPCBに設計のまとめを任せる
JLCPCBは、複数のPCB設計を1枚のステンシル上に配置することができます。注文方法
- すべてのPCB設計のファイルを準備します。 すべてのPCB設計の完全なGerberファイルまたはペースト層ファイルを1つの圧縮フォルダにまとめて含めることができます。
- SMTステンシルを注文する際に、そのフォルダをアップロードします。
- ステンシル備考に、1枚のステンシルにまとめるPCB設計の数を指定します。
備考の例:
「3つの設計を1枚のSMTステンシルに配置してください。」

エンジニアリング費用
JLCPCBがパネルを配置する場合、最大2つの異なるPCB設計まで無料です。
3つ以上の設計の場合、追加の設計ごとにUSD 4.20の追加エンジニアリング費用がかかります。
例:
| 設計数 | エンジニアリング費用 |
|---|---|
| 2設計 | 無料 |
| 3設計 | USD 4.20 |
| 4設計 | USD 8.40 |
| 5設計 | USD 12.60 |
2オプション2:自分で設計をまとめる
または、Gerberファイルをアップロードする前に、複数のPCB設計を自分で1つのパネルに配置することもできます。
注文方法
- すべてのPCB設計のペースト層を1つのパネルに配置します。
- まとめたパネルに対応するGerberファイルを生成します。
- SMTステンシルを注文する際に、そのGerberファイルをアップロードします。
- ステンシル備考に、設計を1枚のステンシルで製造することを確認してください。
備考の例:
「アップロードしたパネルには複数のPCB設計が含まれています。1枚のSMTステンシルで製造してください。」

エンジニアリング費用
自分でパネルを作成する場合、最大4つの異なるPCB設計まで無料です。
5つ以上の設計の場合、追加の設計ごとにUSD 4.20の追加エンジニアリング費用がかかります。
例:
| 設計数 | エンジニアリング費用 |
|---|---|
| 4設計 | 無料 |
| 5設計 | USD 4.20 |
| 6設計 | USD 8.40 |
| 7設計 | USD 12.60 |
ご注文前の注意事項
- 必要なすべてのペースト層がアップロードされたGerberファイルに含まれていることを確認してください。
- JLCPCBが設計を配置する場合、すべての設計のGerberファイルを1つのフォルダにアップロードし、ステンシル備考に1枚のステンシルにまとめるPCB設計の数を明確に指定してください。
- 自分でパネルを作成する場合、最終的なGerberファイルを生成する前に、まとめたパネルの間隔と配置が生産要件を満たしていることを確認してください。