Comment commander des circuits imprimés avec des pastilles définies par le vernis épargne
Dernière mise à jour le Sep 15, 2025
- Pastilles définies par le vernis épargne
- Comment transmettre les informations SMD à JLCPCB
Pastilles définies par le vernis épargne
Dans la plupart des conceptions de circuits imprimés, l’ouverture du vernis épargne est plus grande que la pastille en cuivre qu’elle expose, ces pastilles sont appelées pastilles NSMD (Non-Solder Mask Defined), également appelées pastilles définies par le cuivre. L’image de gauche illustre une pastille NSMD.
Certains composants (notamment certains boîtiers BGA) nécessitent un autre type de structure vernis/pastille, appelée pastille SMD (Solder Mask Defined). Ici, l’ouverture du vernis épargne est plus petite que la pastille en cuivre et le vernis est intentionnellement imprimé sur une partie de la pastille en cuivre. L’image de droite illustre cette structure.
Vous pouvez utiliser les dimensions de pastille et d’ouverture de vernis épargne recommandées dans la fiche technique et les notes d’application. Mais assurez-vous qu’au moins 3 mil (0,076 mm) de vernis soient imprimés sur tous les côtés de la pastille en cuivre, comme illustré ci-dessous. La raison est qu’il existe une tolérance d’alignement lors de la pose du vernis épargne : si l’ouverture est seulement légèrement plus petite que la pastille, il y a un risque que le vernis se décale et expose le substrat nu, ce qui conduirait à un mauvais résultat.
Remarque L’abréviation SMD peut parfois prêter à confusion, car elle désigne également Surface-Mount Device (composant monté en surface).
Figure 1. Pastilles NSMD vs SMD
Comment transmettre les informations SMD à JLCPCB
Il n’existe aucune option dans le système de commande pour indiquer à JLCPCB qu’un design comporte des pastilles SMD. Ainsi, si les ingénieurs CAM ne reçoivent pas cette information, l’ouverture du vernis épargne pour les pastilles SMD sera élargie afin de devenir du type traditionnel NSMD, ce qui compromettra les circuits finaux.
Pour transmettre les informations SMD à JLCPCB, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :
1. Écrire une instruction spéciale
Dans le système de commande, il existe une zone de saisie de texte appelée « Remarque PCB ».
Figure 2. La zone de saisie « Remarque PCB »
Vous pouvez rédiger une instruction spéciale pour informer JLCPCB que votre conception comporte des pastilles SMD, par exemple :
Veuillez noter : Les composants U1, U2, etc. utilisent des pastilles définies par le vernis épargne. Merci de ne pas ajuster ni modifier le vernis épargne pour ces composants.
Si vous n’êtes pas familier avec les pastilles définies par le vernis épargne, n’hésitez pas à demander des précisions.2. Confirmer le fichier de production
Sélectionnez « Oui » pour l’option « Confirmer le fichier de production ».
Figure 3. L’option « Confirmer le fichier de production »
Voici le fonctionnement de cette option : les ingénieurs de JLCPCB créent le fichier de production nécessaire à la fabrication du PCB. Si l’option est cochée, vous pourrez vérifier et confirmer ce fichier avant le lancement de la production. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé une fois le fichier de production terminé.
Téléchargez les Gerbers traités et veillez à inspecter l’ouverture du vernis épargne pour les pastilles SMD.