This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Comment générer des fichiers Gerber et de perçage dans Proteus

Comment générer des fichiers Gerber et de perçage dans Proteus

Dernière mise à jour le Sep 15, 2025

Lorsque vous avez terminé votre conception dans Proteus, la dernière étape avant de l’envoyer à l’usine de fabrication consiste à générer les fichiers Gerber et Drill. Les fabricants de circuits imprimés utiliseront ces fichiers pour produire vos cartes. Certaines exigences spécifiques à JLCPCB sont également abordées ci-dessous.


Génération des fichiers


Exécutez Output → Gerber/Excellon Output… dans la barre de menu.



Figure 1. Élément de menu Output Gerber/Excellon


La fenêtre CADCAM Output apparaîtra et vous devrez effectuer quelques configurations :


  1. Choisir Output to a single ZIP file?
  2. Sélectionner les couches nécessaires (cocher "Inner x" si le nombre de couches cuivre > 2)
  3. Vérifier que Edge (will appear on all layers) n’est pas coché
  4. Cocher la couche Mech 1
  5. Choisir Mech 1 comme Slotting/Routing Layer
  6. Choisir RS274X comme format Gerber (Gerber X2 n’est pas supporté)



Figure 2. Options Gerber dans Proteus 7.5



Figure 3. Options Gerber dans Proteus 8.9


Cliquez sur le bouton OK en bas à droite de la fenêtre. Les fichiers Gerber et le fichier de perçage seront générés et enregistrés dans une archive ZIP unique.


Quelques remarques


Option Edge (will appear on all layers)


Ne cochez pas cette option.


Et voici les éléments à prendre en compte :


JLCPCB préfère une couche séparée pour le contour de la carte.


Avec un seul fichier pour le contour, il est plus simple pour les programmes de traitement de l’usine de l’utiliser et cela indique aussi aux ingénieurs CAM comment fraiser la carte.


Si cette option est cochée, les éléments sur la couche Edge apparaîtront sur toutes les couches Gerber (ce qui est « acceptable »).


Mais si vous avez des découpes internes dessinées sur la couche Edge, elles apparaîtront aussi sur toutes les couches Gerber → ce qui perturbera la production.


Utiliser la couche Mech 1 pour le contour, les découpes et le Slotting/Routing permet d’avoir un seul fichier clair pour le contour.


Contour de la carte


Veuillez dessiner un contour de carte continu et étanche sur la couche Mech 1 (généralement avec des lignes d’une largeur de 10 mil). Cette couche de contour ne doit contenir que le contour de la carte, sans cotes, textes ou autres éléments.


Si le contour a été placé sur la couche Board Edge, il peut être facilement déplacé : faites un clic droit sur le contour puis sélectionnez Change Layer → Mech 1.



Figure 4. Changer la couche du contour


Découpes internes


Les découpes internes (non métallisées) ou autres formes devant être fraisées doivent être dessinées sur la couche Mech 1. Tracez simplement le contour de la zone à enlever.


Fentes non métallisées


Dessinez-les aussi sur la couche Mech 1.



Figure 5. Largeur minimale des fentes non métallisées


Trous oblongs métallisés

Utilisés pour certains connecteurs (jack d’alimentation, audio, micro USB, etc.).


Largeur minimale d’une fente métallisée : 0,65 mm (25,6 mils). Dessinée avec des pastilles cuivre en haut et en bas.


Figure 6. Largeur minimale des trous oblongs métallisés



ImportantPour plus de sécurité, indiquez une note spéciale lors de la commande, par exemple : « Veuillez noter : ce design comporte 3 trous oblongs métallisés. » Les ingénieurs CAM de JLCPCB les identifieront automatiquement (via l’anneau et l’ouverture de vernis épargne).


Vérifier les fichiers dans un Gerber Viewer


Avant de télécharger vos fichiers Gerber pour la production, il est fortement recommandé de les vérifier dans un visualiseur Gerber tiers.


Lorsque vous vérifiez le fichier, veuillez prêter attention aux éléments suivants.


  1. Le contour de la carte existe-t-il ?
  2. Le contour est-il fermé et continu (sans espaces) ?
  3. Toutes les découpes internes et fentes non métallisées apparaissent-elles correctement dans filename - CADCAM Mechanical 1.GBR ou .TXT ?
  4. Tous les trous de perçage apparaissent-ils et sont-ils bien alignés avec les autres couches ?
  5. Les vias sont-ils couverts ou exposés comme prévu dans votre conception ?
  6. Le silkscreen (sérigraphie) est-il correct et lisible ?


En cas de problème, corrigez votre design, exportez de nouveau les fichiers Gerber/Drill et revérifiez-les.


Quelques visualiseurs pratiques :


  • Gerbv
  • tracespace view
  • Visualiseur officiel de Ucamco



Figure 7. Visualisation des fichiers dans Gerbv