This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Comment générer des fichiers Gerber et de perçage dans KiCad 9

Comment générer des fichiers Gerber et de perçage dans KiCad 9

Dernière mise à jour le Nov 27, 2025

Dans ce tutoriel, nous expliquerons pas à pas comment générer les fichiers Gerber et Drill (perçage) nécessaires à la fabrication de PCB en utilisant KiCad 9. Ces fichiers contiennent toutes les informations dont JLCPCB a besoin pour fabriquer votre carte, y compris les couches de cuivre, le masque de soudure, la sérigraphie et les données de perçage.


Pour les besoins de la démonstration, nous utiliserons le projet KiCad par défaut « royalblue54l », fourni avec l’installation du logiciel. La même procédure s’applique à vos propres projets PCB.


1. Capacités de fabrication


Avant de générer les fichiers de fabrication, il est important de vous assurer que votre conception PCB respecte les capacités de fabrication et les règles de conception de JLCPCB. Ces capacités incluent la largeur minimale de piste, l’espacement, les tailles de vias, les diamètres de perçage et d’autres paramètres critiques. Vous pouvez toujours consulter les spécifications à jour sur la page des capacités de fabrication de JLCPCB.

En définissant les règles de conception correctes dans KiCad avant l’exportation, vous éviterez des erreurs lors de la production et garantirez un processus de fabrication fluide.


2. Génération des Gerbers


IMPORTANT — assurez-vous d’exécuter à nouveau la vérification DRC (Design Rule Check) avant de générer les fichiers.

Dans la fenêtre de l’éditeur PCB, ouvrez Fichier → Sorties de fabrication (Fabrication Outputs) → Gerbers (.gbr).


(Figure 1. Sorties de fabrication PCB)



3. Sélection du dossier de sortie


Lorsque vous commencez à générer les fichiers Gerber depuis les Fabrication Outputs, la fenêtre Plot s’ouvre. La première étape consiste à définir l’emplacement du dossier de sortie. Vous pouvez soit utiliser l’icône de navigation pour sélectionner ou créer un répertoire, soit simplement saisir le nom du dossier souhaité. KiCad créera automatiquement le dossier s’il n’existe pas encore.


(Figure 2. Sélection du dossier de sortie)


4. Sélection des couches


Sur le côté gauche de la fenêtre Plot, vous pouvez choisir quelles couches de votre conception PCB seront exportées en fichiers Gerber.


Les couches suivantes doivent être sélectionnées :


⦁ F.Cu

⦁ In1.Cu

⦁ In2.Cu

⦁ In3.Cu

⦁ In4.Cu

⦁ In5.Cu

⦁ In6.Cu

⦁ B.Cu

⦁ F.Paste

⦁ B.Paste

⦁ F.Silkscreen

⦁ B.Silkscreen

⦁ F.Mask

⦁ B.Mask

⦁ Edge.Cuts


(Figure 3. Sélection des couches)


Dans KiCad, les couches sont nommées comme avant et arrière. Les couches commençant par F. (Front) et B. (Back). Toutefois, veuillez noter que les noms des couches cuivre peuvent être modifiés via Fichier → Configuration du circuit (Board Setup).


5. Options générales et options Gerber


Après avoir sélectionné les couches nécessaires, passez aux Options générales et cochez les éléments suivants :



⦁ Cocher « Check zone fills before plotting » (Vérifier le remplissage des zones avant la génération) ;


⦁ Cocher « Use Protel filename extensions », recommandé car JLCPCB préfère les extensions de fichier Protel ;


⦁ Cocher « Use extended X2 format » ;


⦁ Cocher « Include netlist attributes ».




(Figure 4. Sélection des couches et des options générales)


Maintenant, cliquez sur le bouton Plot en bas de la fenêtre.

Tous les fichiers Gerber générés seront placés dans le dossier cible que vous avez défini précédemment. Si les zones de remplissage ne sont pas à jour et que vous avez oublié de les recalculer, lorsque l’option Check zone fills before plotting est cochée, KiCad vous demandera une confirmation : cliquez simplement sur Refill, puis la génération des fichiers se poursuivra.


6. Générer les fichiers de perçage (Drill files)


Pour commander des PCB, les fichiers de perçage sont également nécessaires.

Après avoir généré avec succès les fichiers Gerber en cliquant sur le bouton Plot en bas à droite, la fenêtre Plot reste ouverte.


Cliquez maintenant sur le bouton Generate Drill files…

Le dossier de sortie reste automatiquement le même que celui utilisé pour les fichiers Gerber.


(Figure 5. Sélection des fichiers de perçage)


Cochez les options suivantes :


⦁ Cocher “Use alternate drill mode for Oval Holes” (Utiliser le mode de perçage alternatif pour les trous ovales) ;

⦁ Cocher “Absolute” pour Drill Origin (Origine absolue pour le perçage) ;

⦁ Cocher “Millimeters” pour Drill Units (Millimètres pour les unités de perçage) ;

⦁ Cocher “Decimal format” pour Zeros Format (Format décimal pour le format des zéros).


Cliquez sur le bouton Generate Drill File, les fichiers de perçage seront générés et enregistrés dans le dossier de sortie.


6. Vérification des fichiers


Avant de téléverser vos fichiers Gerber sur JLCPCB pour la production, il est fortement recommandé de vérifier les fichiers générés avec un visualiseur Gerber tiers.


Lors de la vérification, veuillez prêter attention aux points suivants :


1. Le contour de la carte existe-t-il ?


2. Le contour de la carte est-il fermé (continu / sans espaces) ?


3. Tous les évidements internes, fentes non métallisés et lignes de V-cut apparaissent-ils correctement dans la couche GM1 ?


4. Tous les trous de perçage sont-ils visibles et correctement alignés avec les autres couches ?


5. Les vias sont-ils recouverts ou exposés conformément à votre conception ?


6. Et la sérigraphie : est-elle correcte ?


Si vous trouvez un problème, corrigez-le, exportez à nouveau les fichiers Gerber/Drill et vérifiez-les de nouveau dans le visualiseur Gerber.

Il existe plusieurs excellents visualiseurs Gerber, utilisez simplement celui avec lequel vous êtes le plus à l’aise.


Si tout est en ordre, vous pouvez maintenant compresser le dossier de sortie (ZIP) et passer votre commande.



(Figure 6. Visualiseur Gerber de JLCPCB)


Auteur : Milos Ilic
Logiciel : KiCad 9.0.4


Conclusion


Ce guide complet décrit étape par étape le processus de génération des fichiers Gerber et Drill conformes aux standards industriels dans KiCad 9, indispensables pour la fabrication de circuits imprimés, notamment auprès de services comme JLCPCB.



Le tutoriel commence par souligner des étapes préparatoires essentielles : exécuter une vérification des règles de conception (DRC) et s’assurer que toutes les zones de cuivre sont recalculées. La génération débute dans l’Éditeur PCB via Fichier → Sorties de fabrication → Gerbers (.gbr). Les utilisateurs doivent sélectionner le dossier de sortie approprié ainsi que les couches nécessaires à la fabrication (par exemple F.Cu, B.Mask, Edge.Cuts). Parmi les paramètres clés pour assurer la compatibilité, il est recommandé de cocher « Use Protel filename extensions » et « Plot board edge on all layers ».



Après la génération des Gerbers, le guide explique comment créer les données de perçage en cliquant sur « Generate Drill files… ». Les réglages recommandés incluent le format Excellon, les millimètres comme unité, l’origine absolue pour le perçage, ainsi que la fusion des trous PTH et NPTH dans un seul fichier. Le processus se termine par une forte recommandation de vérifier les fichiers à l’aide d’un visualiseur Gerber avant de compresser le dossier final en vue de son envoi.


Accélérez vos projets PCB avec JLCPCB