This website requires JavaScript.
Bons Plans Télécharger l’application
Expédier à
Centre d'aide
Comment marquer sur votre circuit imprimé ?

Comment marquer sur votre circuit imprimé ?

Dernière mise à jour le Jan 21, 2026



Numéro de commande :


Pour garantir une identification facile et éviter toute confusion avec d'autres circuits imprimés, JLCPCB attribuera automatiquement un numéro de commande à votre PCB par défaut. Ce numéro peut être placé soit sur le bord technique s’il existe, soit à un emplacement aléatoire ou spécifié, selon votre choix.


Pour indiquer une position précise du numéro de commande, il suffit d’ajouter le texte "JLCJLCJLCJLC" dans la couche de sérigraphie et de sélectionner l’option « Numéro de commande (position spécifiée) » lors de la commande.


Veuillez noter que si cette option n’est pas sélectionnée, nous pourrions ne pas remarquer votre texte ajouté, et le numéro pourrait être placé de manière aléatoire.


Remarque : Utilisez uniquement le texte "JLCJLCJLCJLC", sans aucun caractère supplémentaire. La taille de la police doit être d’au moins 0,8 mm de hauteur et 0,15 mm de largeur.



Conseil :

Si vous sélectionnez l’option « Panneautage par JLCPCB » avec des bords techniques lors de votre commande, le numéro de commande sera automatiquement placé sur le bord technique.

Dans ce cas, aucun numéro ne sera visible sur la partie fonctionnelle de votre circuit imprimé.



Code-barres 2D (numéro de série) :


Pour améliorer la traçabilité, vous pouvez choisir d’ajouter un code-barres 2D et/ou un numéro de série sur chaque circuit imprimé.


Si l’option code-barres 2D (numéro de série) est sélectionnée, le numéro de commande sera supprimé en conséquence.


Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

– Code-barres 2D uniquement

– Numéro uniquement

– Code-barres 2D + numéro imprimés sur les cartes


Deux types de codes-barres 2D sont disponibles : QR Code et Code Data Matrix.

Les dimensions proposées sont : 5×5 mm, 8×8 mm ou 10×10 mm.




Dans le numéro de série, trois éléments sont impliqués :


1 : Préfixe


Une chaîne de caractères placée au début de chaque code pour indiquer des informations telles que l’entreprise ou la date, par exemple "JLC" ou "2024".


Remarque : En raison de l’espace limité, le préfixe ne sera pas imprimé sur le circuit lorsque l’option code-barres 2D + numéro est sélectionnée.


Cependant, le préfixe sera bien présent dans les données une fois le code scanné.


L’image ci-dessous est fournie à titre de référence.



2 : Numéro unique


Une chaîne générée aléatoirement pour éviter la duplication des codes de série entre différentes commandes. ABCDE est un exemple. Veuillez sélectionner l'option "Supprimer" si vous n'en avez pas besoin.


3 : Numéro incrémental


Vous pouvez définir une valeur de départ (comprise entre 4 et 6 chiffres), et le numéro augmentera de 1 pour chaque circuit imprimé.


Pour spécifier l'emplacement du code-barres, veuillez sélectionner "Spécifier la position" et ajouter un carré plein à la couche de sérigraphie correspondant à la taille du code-barres.


Si vous choisissez l'option code-barres 2D + numéro, seul le carré plein du code-barres est nécessaire dans la couche de sérigraphie, de la même manière que pour l'option code-barres 2D. Il n'est pas nécessaire de spécifier l'emplacement du numéro, car il sera automatiquement placé sous le code-barres.


Pour l'impression numéro uniquement, si vous sélectionnez "Spécifier la position", un carré plein de 2x10 mm dans la couche de sérigraphie est nécessaire. Nous ferons en sorte que tous les éléments soient regroupés dans ce carré de 2x10 mm, avec une seule ligne. Plus vous ajoutez de caractères, plus la police sera petite, ce qui pourrait rendre le texte flou et illisible.


Pour garantir que le code-barres 2D puisse être scanné correctement et que le numéro de série soit clair, veuillez les positionner à l'écart des pistes, des perçages et d'autres motifs de sérigraphie. Il est préférable de les placer sur les surfaces de vernis épargne au-dessus du cuivre ou sur des zones de substrat exposées.




Si vous sélectionnez l'option "Spécifier la position" mais ne fournissez pas de carré correspondant, le code-barres 2D ou le numéro de série ne sera pas ajouté à l'emplacement spécifié.


Si aucune position n'est spécifiée, le code-barres ou le numéro sera placé par défaut dans une zone vide. Si l'espace sur le PCB est insuffisant, nous pourrions ne pas être en mesure d'imprimer le code-barres ou le numéro de série et nous ne pourrons pas accepter de réclamations à ce sujet.


Pour garantir la précision, nous vous recommandons de choisir l'option "Confirmer le fichier de production". Nous ajouterons des symboles dans une couche séparée appelée "qrt" ou "qrb" pour représenter le code-barres, et vous pourrez vérifier ces éléments dans la vue 2D une fois que le fichier de production sera prêt.


Symbole de code-barres 2D          Code-barres 2D et Numéror                            Rendu 2D


FAQ :


Comment vérifier les informations du code-barres pour une commande existante ?

Que la commande soit dans l'historique des commandes ou dans le panier, vous avez toujours la possibilité de vérifier les informations. Veuillez cliquer sur "Détails du produit" → "Marquage sur PCB" → "Code-barres 2D (Numéro de série)" pour vérifier les détails.




Le numérotage sur chaque commande est-il toujours continu ?


Actuellement, nous ne pouvons pas garantir que le numérotage sur les circuits imprimés sera toujours continu en raison des facteurs suivants :


1. Quantité supplémentaire entrée pendant la production :


2. Notre usine peut ajouter quelques pièces supplémentaires au-delà de votre commande pour gérer les éventuels déchets. Cependant, nous ne pouvons pas expédier toutes les cartes, y compris les pièces supplémentaires, en raison des préoccupations liées à la douane. De plus, notre personnel ne peut pas les sélectionner parmi une grande quantité de cartes, ce qui peut perturber la séquence des cartes.Éventuels déchets après la production :


Même avec l'ajout de pièces supplémentaires pendant la production, il est possible que le nombre de cartes correctes soit inférieur à celui que vous avez commandé. Les numéros des cartes mises au rebut sont aléatoires, ce qui peut entraîner une discontinuité dans la numérotation.


Remarque : Si des cartes mises au rebut doivent être reproduites, leur numérotation suivra les règles énoncées dans la section « Recommander sans modification » ci-dessous, ou le code-barres 2D et le numéro de série seront complètement retirés du circuit imprimé (bien que cela soit une petite possibilité).


Si cela vous tient à cœur, veuillez en tenir compte lors du choix de ce service.


Qu'en est-il des règles de nouvelle commande avec code-barres ou numéro de série ?


Recommander sans modification :

Si le numéro unique est supprimé de la commande d'origine, les numéros de série des nouvelles commandes continueront séquentiellement à partir du dernier numéro de la commande que vous avez utilisée pour la nouvelle commande. Par exemple, si vous passez une commande initiale Y1 pour 10 pièces, chaque nouvelle commande à partir de la commande Y1 aura les numéros de série suivants : 0001–0010, 0011–0020, 0021–0030, 0031–0040, et ainsi de suite.


Cependant, si vous décidez de passer une nouvelle commande en fonction de la toute première commande, les numéros de série pour cette nouvelle commande commenceront à nouveau à partir de 0011–0020.


Si le numéro unique est sélectionné à partir de la commande d'origine, seul le numéro unique changera à chaque nouvelle commande, tandis que tous les autres paramètres resteront les mêmes. Le numéro de série de la nouvelle commande commencera avec la valeur de départ d'origine (0001 ou ce qui a été défini).


La logique ci-dessus peut ne pas s'appliquer lorsque des quantités supplémentaires sont ajoutées ou lorsqu'il y a des déchets pendant la production. Par conséquent, nous recommandons vivement de modifier la valeur de départ pour chaque nouvelle commande.


Recommander avec modifications :


Après avoir ajouté une nouvelle commande depuis votre historique de commandes, vous pouvez cliquer sur « Edit » dans le panier pour modifier le type de code, le préfixe, la valeur de départ du numéro incrémental, ou même supprimer le numéro unique.



Si la commande est en attente de paiement, vous pouvez cliquer sur « Edit 2D Barcode » pour effectuer les modifications nécessaires.




Notes :


Comme il s'agit d'un service de personnalisation gratuit, nous n'acceptons pas la responsabilité des problèmes de lecture ou des demandes de remboursement liées à des échecs de service. En sélectionnant ce service, vous reconnaissez et acceptez ces conditions.


Supprimer tout marquage :


Si vous souhaitez supprimer un marquage, y compris le numéro de commande et le code-barres 2D (numéro de série), veuillez sélectionner l'option « Remove Mark » comme indiqué ci-dessous. Veuillez noter qu'il n'y a pas de frais de service pour les PCB à 1-6 couches, et des frais de service sont facturés pour les PCB à 8 couches et plus.