This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Centro de Ayuda
Términos y condiciones de pedidos de componentes de abastecimiento global

Términos y condiciones de pedidos de componentes de abastecimiento global

Última actualización el Jun 05, 2025

Notas sobre los pedidos de componentes de abastecimiento global (global sourcing)


1. Los pedidos de componentes de abastecimiento global no pueden ser cancelados ni devueltos una vez que se haya realizado el pago.


2. Los componentes de abastecimiento global requieren revisión. Si un componente no es compatible con el ensamblaje, será cancelado y se emitirá un reembolso dentro de 1 a 7 días.


3. Los componentes pueden adquirirse en diferentes lotes. No podemos garantizar que todos provengan del mismo lote de producción. Sin embargo, el lote de producción será dentro de los últimos 5 años.


4. Si un cliente no proporciona los suplementos, aunque los componentes hayan llegado a nuestro almacén, no podrán ser utilizados.


5.  Si en el inventario propio del cliente hay componentes que ya no serán necesarios para futuros pedidos, lamentamos informar que no se admiten reembolsos. Se recomienda a los clientes evaluar cuidadosamente la planificación de sus proyectos antes de realizar pedidos de componentes.


6.  Los componentes se adquieren a través de procesos internacionales diversos, lo que en ocasiones puede resultar en que la cantidad recibida sea inferior a la solicitada. Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esto pueda causar.

Debido al tiempo que requiere contactar con los proveedores internacionales para reabastecimiento y a la posible falta de disponibilidad de componentes para envío adicional, si la diferencia entre la cantidad recibida y la solicitada por el cliente es inferior a 3 unidades, procederemos por defecto con el reembolso de las piezas faltantes. Esperamos que esto no cause inconvenientes.


Además, recomendamos a los clientes solicitar una cantidad adicional para evitar este tipo de inconvenientes. En caso de que no se utilicen todos los componentes, JLCPCB ofrece almacenamiento gratuito sin cargos adicionales, tal como lo hacemos habitualmente.



Notas sobre el uso de piezas de abastecimiento global para ensamblaje


1. JLCPCB ayudará a los clientes a almacenar sus piezas de abastecimiento global, las cuales se utilizarán exclusivamente para el servicio de ensamblaje. No se aplicarán costes de inventario al utilizar estas piezas en pedidos de ensamblaje.

Nota: En principio, las piezas de abastecimiento global no están disponibles para recogida. Si se insiste en la recogida, se aplicarán costes de inventario y una tarifa por el servicio de recogida. Más información


2. Tenga en cuenta la cantidad mínima de ensamblaje y la cantidad de las posibles pérdidas por merma (attrition) durante el proceso de ensamblaje de PCBs.


3. Las piezas preordenadas (es decir, las piezas de pedido anticipado ) mediante abastecimiento global solo pueden seleccionarse junto con las piezas consignadas por el cliente al realizar un pedido de ensamblaje de PCB (PCBA).


Las piezas preordenadas desde JLCPCB solo pueden utilizarse junto con el inventario público existente de JLCPCB y no pueden combinarse con piezas de abastecimiento global ni piezas consignadas.


4. Solo cuando las piezas de abastecimiento global hayan llegado al almacén de JLCPCB, podrán utilizarse para pedidos de PCBA.


5. Dado que los proveedores pueden ajustar los precios de los componentes según las condiciones del mercado, pueden ocurrir diferencias de precio en algunos componentes. Agradecemos su comprensión.


6. Si los clientes compran varios tipos de piezas juntos, existe la posibilidad de que algunas piezas no puedan ser adquiridas por alguna razón. En tal caso, se reembolsará el importe de las piezas que no hayamos podido adquirir, mientras que las otras piezas adquiridas con éxito no serán canceladas ni reembolsadas.


7. Las piezas de abastecimiento global no ensambladas no pueden enviarse junto con las PCBs debido a restricciones aduaneras. Esto incluye accesorios como arandelas, tuercas, tornillos, etc.



Cargos adicionales


1. No se cobra el envío de las piezas de abastecimiento global. Sin embargo, para pedidos de gran volumen, si el peso o el tamaño del paquete excede los límites máximos, es posible que haya que pagar un coste adicional para el envío.


2. Algunos componentes, como relés, filtros de banda, atenuadores, módulos, cables, etc., pueden estar sujetos a tarifas adicionales de aduana que oscilan entre el 3% y el 30%. Otros componentes, como interruptores, fusibles, tubos de descarga de gas, conectores, baterías, etc., requieren inspección de mercancías y tarifas de certificación 3C.


- Tarifa de inspección de mercancías: 20$ por cada tipo de componente

- Tarifa de certificación 3C: se repartirá equitativamente entre todos los tipos de componentes incluidos. Si solo hay un tipo de componente, la tarifa es de 20$


3. ¿Cómo cobramos por componentes sueltos o a granel?


Los componentes sueltos o a granel (es decir, aquellos que no vienen en cinta o carrete y pueden estar empaquetados de forma individual). Estos componentes no pueden cargarse directamente en las máquinas de colocación automática (Pick and Place) para el ensamblaje, por ello, se requiere una manipulación manual antes del proceso. Tenga en cuenta que se aplicará una cargo adicional por los pedidos que incluyan estos componentes.

Si el componente es grande y difícil de procesar, la tarifa por componente suelto será de USD 0.142$ por unidad.


Detalle de cargos:


Componentes con 5 pines o menos: 0.017$ por pin multiplicado por el número de pines

Componentes con más de 5 pines: máximo 0.078$ por componente


Si el componente viene con accesorios adicionales, como arandela y tuerca, y necesitan ensamblarse como una combinación, la tarifa de servicio manual será de USD 0.078$ por unidad.


4. Sobre el horneado de componentes


Para ayudar a evitar posibles deformaciones y soldaduras defectuosas, por ejemplo, en LEDs sensibles a la humedad, módulos, etc., se recomienda hornear las piezas durante aproximadamente 48 horas tras su llegada a nuestro almacén.


Tarifa de horneado: USD 8$ por 48 horas.  Si la cantidad está entre 500 y 20,000 piezas, se añadirá un cargo adicional de USD 0.017$ por unidad.