This website requires JavaScript.
Cupones Descargar la aplicación
Envie a
Centro de Ayuda

¿Cómo marcar en PCB?

Última actualización el Jul 15, 2025

Número de pedido:


Para facilitar la identificación y evitar confusiones con otras placas, JLCPCB asigna automáticamente un número de pedido a su PCB por defecto. Este número puede situarse en el riel de borde (edge rail), si existe, o en otra posición aleatoria o especificada según su elección.


Para especificar la ubicación del número de pedido, simplemente añada el texto "JLCJLCJLCJLC" en la capa de serigrafía y seleccione la opción "Número de pedido (especificar la posición)" al realizar su pedido. Tenga en cuenta que si no elige esta opción, es posible que no detectemos el texto añadido y el número de pedido se coloque en una ubicación aleatoria.


Nota: Utilice únicamente el texto "JLCJLCJLCJLC", sin caracteres adicionales. El tamaño mínimo de la fuente debe ser de 0,8 mm de altura y 0,15 mm de ancho.



Consejos:

Si selecciona la opción "Panelizado por JLCPCB" con rieles de borde al realizar su pedido, el número de pedido se añadirá por defecto en el borde del panel. En este caso, no aparecerá ningún número en la parte funcional de su PCB.



Código de barras 2D (Número de serie):

Para mejorar la trazabilidad, puede optar por incluir un código de barras 2D y/o número de serie en cada PCB.
Si se selecciona la opción "Código de barras 2D (Número de serie)", el número de pedido se eliminará en consecuencia.

Puede elegir entre las siguientes opciones: solo código de barras 2D, solo número, o ambos (código de barras 2D y número) impresos en las placas.

Hay dos tipos de códigos de barras 2D disponibles: código QR y código Data Matrix.

Puede seleccionar entre los siguientes tamaños: 5 x 5 mm, 8 x 8 mm o 10 x 10 mm.



En el número de serie se incluyen tres elementos:


1. Prefijo: Es una cadena de texto situada al inicio de cada código de serie, utilizada para indicar detalles como la empresa o la fecha, por ejemplo, “JLC” o “2024”.

Nota: Debido al espacio limitado, el prefijo no se imprimirá seleccionando la opción “Código de barras 2D y número”. aunque sí será visible al escanear el código. Consulte la imagen abajo como referencia.



2. Número único: Se trata de una cadena generada aleatoriamente para evitar la duplicación del código de serie entre diferentes pedidos. “ABCDE” es solo un ejemplo. Si no desea incluir este número, seleccione la opción "Eliminar".


3. Número incremental: Puede establecer un valor inicial(entre 4 y 6 dígitos), y el número se aumentará en 1 por cada PCB.


Para indicar la ubicación del código de barras, seleccione la opción “Especificar posición” y añada un cuadro sólido en la capa de serigrafía que coincida con el tamaño del código de barras.


Si selecciona la opción “Código de barras 2D y número”, solo es necesario añadir el cuadro sólido correspondiente al código de barras 2D en la capa de serigrafía, igual que en la opción de solo código de barras 2D. No es necesario indicar la ubicación del número de serie, ya que se colocará automáticamente debajo del código de barras.


Para la marca únicamente con número de pedido, si selecciona la opción "Especificar posición", es necesario añadir un cuadro sólido de 2x10 mm en la capa de serigrafía. Todos los elementos se integrarán dentro de este cuadro en una sola línea. Cuantos más caracteres incluya, menor será el tamaño de la fuente, lo que puede dar lugar a un texto borroso o ilegible.


Para garantizar que el código de barras 2D sea escaneable y que el número de serie se vea claramente, colóquelo alejado de pistas, perforaciones y otros elementos de serigrafía (preferiblemente, sobre superficies de máscara de soldadura en áreas de cobre grandes o en zonas expuestas del sustrato).


Si se selecciona la opción "Especificar posición", pero no se incluye el cuadro correspondiente en el diseño, no se añadirá el código de barras 2D ni el número de serie en la ubicación deseada.


Si no se especifica una ubicación, el código de barras o el número se colocará por defecto en un área vacía de la PCB. En caso de que no haya espacio suficiente, es posible que no podamos imprimir el código de barras o el número de serie, y no se aceptarán reclamaciones por este motivo.


Para garantizar una mayor precisión, le recomendamos seleccionar la opción "Confirmar archivo de producción". Añadiremos los símbolos en una capa independiente denominada “qrt” o “qrb”, los cuales representarán el código de barras, y usted podrá revisarlos en la vista previa 2D una vez que el archivo de producción esté listo.


Preguntas frecuentes:


¿Cómo verificar la información del código de barras para un pedido existente?


Tanto si el pedido se encuentra en su historial como si aún está en el carrito, siempre tiene la posibilidad de consultarlo. Por favor, haga clic en “Detalles del producto” → “Marca en PCB” → “Código de barras 2D (Número de serie)” para ver la información detallada.



¿La numeración de cada pedido es siempre continua?


Actualmente, no podemos garantizar que la numeración en las placas sea siempre continua, debido a los siguientes factores:


1. Cantidad adicional añadida durante la producción: Nuestra fábrica puede fabricar algunas unidades adicionales durante la producción para compensar posibles desechos. Sin embargo, no es posible enviarle todas las placas junto con las adicionales por cuestiones aduaneras. Además, nuestro equipo no puede seleccionar manualmente las unidades entre una gran cantidad de placas, lo que puede alterar el orden de numeración.


2. Desecho inevitable después de la producción: Aunque se produzcan unidades adicionales, es posible que la cantidad final de placas bien fabricadas sea inferior a la solicitada. Los números asignados a las placas desechadas son aleatorios, lo que también puede provocar discontinuidades en la numeración.


Nota:
Si es necesario volver a fabricar alguna placa desechada, su numeración seguirá las reglas indicadas en la sección “Pedido repetido sin modificaciones” más abajo. Alternativamente, el código de barras 2D y el número de serie podrían eliminarse por completo (aunque esta situación es poco frecuente).


Si este aspecto es importante para usted, le recomendamos tenerlo en cuenta antes de seleccionar este servicio.


¿Cuáles son las reglas para los pedidos repetidos con código de barras o número de serie?


Pedido repetido sin modificaciones:


Si el número único fue eliminado del pedido original, los números de serie en los pedidos repetidos continuarán de forma secuencial a partir del último número del pedido desde el cual usted hizo clic para volver a hacer el pedido.


Por ejemplo, si su pedido original Y1 tenía 10 unidades, cada pedido repetido posterior a partir del último Y1 tendrá los números de serie de la siguiente manera: 0001–0010, 0011–0020, 0021–0030, 0031–0040, y así sucesivamente.


Sin embargo, si decide repetir el pedido basándose en el primer pedido realizado, los números de serie de ese nuevo pedido comenzarán de nuevo desde 0011–0020.


Si el número único fue seleccionado en el pedido original, únicamente este número cambiará en cada pedido repetido, manteniéndose los demás parámetros iguales. En este caso, el número de serie comenzará siempre desde el valor inicial original (0001 o el que usted haya definido).


Tenga en cuenta que la lógica descrita puede no aplicarse si se añaden unidades adicionales durante la producción o si se produce algún desecho. Por ello, le recomendamos editar el valor inicial para cada nuevo pedido repetido.


Pedido repetido con modificaciones:

Después de añadir un pedido repetido desde su historial de pedidos, podrá hacer clic en “Editar pedido” en el carrito de compras para modificar el tipo de código, el prefijo, el valor inicial del número incremental o incluso eliminar el número único.



Si el pedido repetido está pendiente de pago, podrá hacer clic en “Editar código de barras 2D” para realizar los cambios necesarios.



Notas importantes:

Este servicio de personalización es gratuito. Por este motivo, no aceptamos reclamaciones ni ofrecemos reembolsos por problemas de escaneo u otros fallos relacionados. Al seleccionar esta opción, usted reconoce y acepta estas condiciones.


Eliminar cualquier marca:

Si desea eliminar cualquier marca, incluyendo el número de pedido o el código de barras 2D (número de serie), seleccione la opción “Eliminar marca” tal como se muestra a continuación.

Tenga en cuenta que este servicio no tiene coste adicional para PCBs de 1 a 6 capas, sin embargo, para PCBs de 8 capas o más, se aplicará un cargo por el servicio.