This website requires JavaScript.

SMD - Revolucionando la tecnología de PCBs con dispositivos de montaje superficial

Blog  /  SMD - Revolucionando la tecnología de PCBs con dispositivos de montaje superficial

SMD - Revolucionando la tecnología de PCBs con dispositivos de montaje superficial

June 17, 2025

Los dispositivos de montaje superficial (SMD, por sus siglas en inglés) son componentes electrónicos que se pueden montar directamente sobre una placa de circuito impreso (PCB) sin necesidad de perforaciones pasantes, que es el método tradicional de ensamblaje de componentes en una PCB. Esta tecnología ha revolucionado la forma en que se fabrican los dispositivos electrónicos, permitiendo desarrollar equipos más pequeños, compactos, fiables y económicos de producir.


El objetivo de este artículo es ofrecer una visión general de la tecnología SMD y destacar su importancia en la fabricación de PCBs. Abordaremos qué son los SMDs, sus ventajas frente a la tecnología de orificio pasante tradicional y cómo se fabrican. También exploraremos las distintas aplicaciones de los componentes SMD, incluyendo el uso de LEDs SMD en pantallas e iluminación. Además, al comparar la tecnología SMD con la tecnología de orificio pasante, explicaremos por qué el montaje superficial se está consolidando como la opción preferente en la producción de circuitos impresos.


¿Qué significa SMD?


Los SMD (Dispositivos de Montaje Superficial) son componentes electrónicos que se pueden montar directamente sobre una PCB sin necesidad de utilizar orificios pasantes, que es el método tradicional de ensamblaje de componentes. Los SMD suelen ser mucho más pequeños que los componentes de orificio pasante, lo que permite una mayor densidad de componentes y facilita el diseño de dispositivos electrónicos más compactos.


Los SMD están disponibles en una amplia variedad de formas y tamaños, e incluyen muchos tipos de componentes electrónicos, como resistencias, condensadores, inductores, diodos y transistores. Entre los formatos más comunes destacan destacan las resistencias y condensadores 0805, 0603 y 0402, así como los transistores SOT-23 y SOT-223.


montaje superficial, SMD, componentes electrónicos



Ventajas de los componentes SMD


Los componentes SMD ofrecen múltiples ventajas en comparación con los componentes tradicionales de orificio pasante. A continuación, se destacan algunas de sus principales ventajas:


Tamaño reducido y mayor densidad de montaje: Los componentes SMD son considerablemente más pequeños que los de orificio pasante, lo que permite aumentar la densidad de componentes en la PCB y diseñar electrónicos más compactos. Esto resulta especialmente útil en aplicaciones donde el espacio es limitado, como en smartphones, dispositivos portátiles y sistemas electrónicos de automoción.


Mejor rendimiento eléctrico y mayor fiabilidad: Al estar soldados directamente sobre la superficie de la PCB, los componentes SMD presentan trayectorias eléctricas más cortas, lo que reduce la interferencia de señales y mejora el rendimiento eléctrico. Además, al no contar con terminales largos, son menos sensibles al estrés mecánico y a las vibraciones, lo que aumenta la fiabilidad del sistema.


Reducción de costes de fabricación: Los componentes SMD se pueden montar fácilmente mediante procesos automatizados, lo que reduce los costes de producción y mejora la eficiencia en la fabricación. Esto se debe a que las máquinas pick-and-place pueden colocar componentes SMD mucho más rápido que la inserción manual de componentes de orificio pasante.


Mayor flexibilidad en el diseño: Gracias a la amplia variedad de tamaños y formatos disponibles, los componentes SMD ofrecen una gran versatilidad para el diseño de circuitos impresos, especialmente en productos con limitaciones de espacio o requisitos específicos de forma.


Beneficios medioambientales: La mayoría de los componentes SMD son libres de plomo, lo que los convierte en una opción más respetuosa con el medio ambiente en comparación con los componentes de tecnología de orificio pasante. Además, su menor tamaño implica un uso reducido de materiales durante la fabricación, lo que contribuye a disminuir tanto los residuos como el consumo energético.


Procesos de fabricación y ensamblaje SMD


Los dispositivos de montaje superficial (SMD) se utilizan en la fabricación electrónica con diversos equipos, como máquinas pick-and-place y hornos de reflujo. A continuación, se presenta una descripción general del proceso de fabricación SMD:


PCB Design: Diseño de la PCB: El primer paso es diseñar la placa, utilizando software especializado para crear el esquema del circuito y definir la distribución de los componentes sobre la placa.


Selección de componentes SMD: Una vez finalizado el diseño, se procede a seleccionar los componentes SMD adecuados, teniendo en cuenta sus características eléctricas, mecánicas, dimensiones y tipo de encapsulado.


Montaje automático (Pick-and-Place): Los componentes seleccionados se colocan sobre la PCB mediante máquinas pick-and-place, que utilizan boquillas de vacío para posicionar cada componente con precisión sobre sus respectivos pads.


Montaje automático Pick and Place


Soldadura por reflujo: Tras la colocación, la placa se introduce en un horno de reflujo. Allí el calor funde la pasta de soldadura aplicada previamente sobre los pads, soldando así los componentes a la PCB.


soldadura, ensamblaje, componentes, inspección óptica automatizada, AOI


Inspección: Completado el proceso de soldadura, se inspecciona la placa para asegurar que todos los componentes estén correctamente soldados y que no existan defectos. Esto puede realizarse mediante inspección óptica automatizada (AOI) o revisión visual.


Pruebas funcionales: Después de la inspección, se realizan pruebas funcionales aplicando energía al circuito para verificar que todos los componentes operen correctamente conforme al diseño.


Embalaje: Una vez superadas la inspección y las pruebas, la PCB se empaqueta de forma adecuada y se prepara para su envío al cliente.



Aplicaciones de los componentes SMD


Los componentes SMD se utilizan en una amplia gama de dispositivos electrónicos y aplicaciones, desde la electrónica de consumo hasta equipos industriales. A continuación, se presentan algunas de sus aplicaciones más comunes:


Smartphones y tablets: Los componentes SMD se emplean ampliamente en smartphones y tabletas, donde el espacio disponible es muy limitado. Se utilizan para funciones como la gestión de energía y la comunicación inalámbrica. Su reducido tamaño permite diseñar dispositivos más compactos y ligeros.


Tecnología wearable: También se integran en dispositivos wearables, como relojes inteligentes y pulseras de actividad. Gracias a su tamaño reducido, es posible fabricar dispositivos más ligeros y cómodos, lo cual es fundamental en aplicaciones portátiles.


diapositivos wearable


Electrónica automotriz: Los componentes SMD se utilizan en módulos de control del motor, pantallas del tablero y sistemas de infoentretenimiento. Su excelente rendimiento eléctrico y alta fiabilidad los hacen ideales para los exigentes entornos de la automoción.


Iluminación LED: Los LEDs SMD se emplean en aplicaciones de iluminación como retroiluminación de pantallas, iluminación automotriz e iluminación comercial. Estos LEDs son más pequeños y eficientes energéticamente que los LEDs tradicionales, lo que los convierte en una solución ideal cuando el espacio y el consumo energético son factores clave.


Dispositivos médicos: Se utilizan en dispositivos médicos como monitores de constantes  vitales y bombas de infusión. Su tamaño compacto, junto con su rendimiento eléctrico optimizado y fiabilidad, los hace especialmente adecuados para aplicaciones médicas.



SMD vs Tecnología Tradicional

Los dispositivos de montaje superficial (SMD) ofrecen varias ventajas en comparación con los componentes tradicionales de tecnología de orificio pasante. A continuación, se comparan entre ambos tipos en varios aspectos clave:


Tamaño: Los componentes SMD son mucho más pequeños que los componentes de orificio pasante, lo que permite una mayor densidad de componentes y diseños electrónicos más compactos. En cambio, los componentes tradicionales de orificio pasante son más grandes y requieren más espacio en la PCB.


Coste de fabricación: Los componentes SMD pueden ensamblarse mediante procesos de fabricación automatizados, lo que reduce los costos de producción y aumenta la eficiencia. En cambio, los componentes de orificio pasante requieren, en muchos casos, soldadura manual, lo cual es más lento y costoso.


Compatibilidad con procesos automatizados: Los componentes SMD están diseñados para ser compatibles con procesos de fabricación automatizados, como máquinas de colocación automática (pick-and-place) y hornos de reflujo. Los componentes tradicionales de orificio pasante no son tan compatibles con estos procesos, lo que puede ralentizar la producción.


Flexibilidad en el diseño: Gracias a su amplia variedad de tamaños y formas, los SMD ofrece una mayor flexibilidad para optimizar el diseño de PCBs. Los componentes de orificio pasante, al ser más grandes y con limitaciones geométricas, restringen las posibilidades de diseño.


JLCPCB componentes electronicos

Conclusión

Los dispositivos de montaje superficial (SMD) son componentes electrónicos que pueden montarse directamente sobre una PCB sin necesidad de perforaciones. Esta tecnología ofrece múltiples ventajas frente a tecnología tradicional de orificio pasante, entre ellas: tamaño más reducido, mejor rendimiento eléctrico y fiabilidad, menores costes de fabricación, compatibilidad con procesos automatizados, mayor flexibilidad en el diseño y beneficios medioambientales.


Los componentes SMD se emplean en una amplia gama de dispositivos y aplicaciones electrónicas, desde smartphones y dispositivos wearables hasta sistemas electrónicos del automóvil y equipos industriales.


La tecnología SMD ha transformado la industria electrónica, al permitir el desarrollo de dispositivos más compactos, eficientes, fiables y sostenibles. No obstante, la tecnología de orificio pasante sigue siendo preferida en ciertas aplicaciones, especialmente en sistemas de alta potencia donde se requieren componentes más grandes.


En resumen, la tecnología SMD representa un avance significativo en la fabricación electrónica y su continua evoluciónpermitiráal desarrollo de dispositivos aún más compactos, eficientes y fiables en el futuro.



OBTENER COTIZACIÓN GRATUITA >>